Que faire lorsqu’un interrupteur bouge ?

Pour assurer votre sécurité, les points d’allumage de vos installations électriques doivent être conformes à la norme NF C 15-100. Si l’un de vos interrupteurs bouge, c’est qu’il est mal fixé ou que la boîte d’encastrement est mal scellée. Vous devez agir rapidement ou faire intervenir un électricien qualifié.

Information complémentaire

Diagnostiquer le problème

  • avant toute manipulation, n’oubliez pas de couper le courant au disjoncteur général et de vérifier l’absence de tension à sa sortie
  • ôtez la plaque de finition de votre interrupteur à l’aide d’un tournevis plat et vérifiez si les vis de fixation du support de l’interrupteur sont bien serrées
  • si le support de l’interrupteur possède des griffes, vous devez retirer l’enjoliveur pour pouvoir accéder aux vis
  • si besoin, resserrez les deux vis sur les côtés, puis replacez la plaque de finition en la clipsant

Information complémentaire

fixation boite colle multimateriaux 700x350
visse support inter mur 350x350 placement plaque sur inter 350x350

Astuce : Resserrer la boite d'encastrement

  • vérifiez ensuite que votre interrupteur ne bouge plus
  • s’il bouge encore, c’est que la boîte est mal scellée ou mal vissée, suivant le type de boîte encastrée dans votre mur. Dans ce cas vous devrez coller ou visser la boite en question. Il existe en effet différents types de boîtes d’encastrement (cloisons sèches, maçonnerie, polyvalente) en fonction du mur et de sa composition pour s’adapter à tous types de supports (boîtes étanches à l’air ou traditionnelles) et à toutes les normes de construction (standard ou BBC).
  • remettre en place l’interrupteur en s’assurant de bien le fixer
  • rebranchez le courant au disjoncteur général d’abonné et vérifiez que tout fonctionne correctement

Information complémentaire

Ne pas hésiter à faire appel à un professionnel

Si l’électricité n’est pas votre fort, mieux vaut faire appel à un électricien recommandé qui diagnostiquera précisément l’état de votre installation électrique et vous guidera sur la nature des travaux à prévoir.

Questions fréquentes

Pour assurer votre sécurité, les points d’allumage de vos installations électriques doivent être conformes à la norme NF C 15-100. Si l’un de vos interrupteurs bouge, c’est qu’il est mal fixé ou que la boîte d’encastrement est mal scellée. Vous devez agir rapidement ou faire...
En savoir plus
Un interrupteur se met brusquement à chauffer ou à grésiller ? Attention, car ce phénomène peut dissimuler un souci qu’il ne faut surtout pas négliger.
Les grésillements et/ou la production de chaleur en provenance d’un interrupteur peuvent avoir deux origines principales, en...
En savoir plus
L’interrupteur qui commande votre éclairage ne s’actionne plus ? Vous ne pouvez donc plus éclairer la pièce où il est installé. Vous devez par conséquent le remplacer. Voici comment procéder.
En savoir plus
Si le courant saute sans cesse chez vous à cause d’un interrupteur, c’est qu’il y a un défaut dans votre installation : soit il y a un court-circuit, soit votre interrupteur est hors d’usage. Dans un 1er temps, nous vous invitons à tester votre lampe ! Retirez votre lampe du...
En savoir plus
Un interrupteur qui ne fonctionne plus, c’est un problème fréquent. En cause : le disjoncteur qui a sauté ou le dysfonctionnement du luminaire auquel l’interrupteur électrique est relié, dans la plupart des cas. Mais que faire si le souci persiste, ou si un interrupteur ne marche pas...
En savoir plus
Vous vous apprêtez à refaire toute l’installation électrique de votre maison, et vous aimeriez savoir quel est le nombre minimum d’interrupteurs à installer ? Dans chaque pièce de votre maison, vous allez devoir installer des points de commande pour les éclairages (et potentiellement...
En savoir plus
Pour fixer un interrupteur, il vous suffit de suivre quelques étapes. D’abord, veillez à couper le courant au disjoncteur général puis vérifiez la présence d’une boîte d’encastrement conforme à votre type de mur. N’oubliez pas que le branchement d’un interrupteur est soumis à...
En savoir plus
Pour poser des interrupteurs en saillie, il faut vous assurer que l’endroit où ils seront installés est dégagé, sans obstacle pour la fixation et le passage des câbles électriques le long du mur.   Il est plus facile et rapide d’installer un interrupteur en saillie qu’un...
En savoir plus
Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que...
En savoir plus
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. 
En savoir plus