Que faut-il faire quand un interrupteur ne fonctionne plus (ou pas) ?

Que faire si un interrupteur ne fonctionne plus :

  1. vérifier au tableau électrique que le disjoncteur du circuit est bien sur « ON ». S’il a sauté, le réarmer puis tester
  2. si le problème continue, couper le courant (disjoncteur sur « OFF ») et remplacer l’ampoule du luminaire
  3. si la panne persiste, (suspicion de fils mal branchés, interrupteur à remplacer, etc.) privilégier un diagnostic par un professionnel et contacter un électricien

Votre interrupteur ne fonctionne plus

verification disjoncteur tableau electrique 1155x700
interrupteur coupure courant 350x350 remise courant tableau electrique 350x350

Du jour au lendemain, ou d’une utilisation à l’autre, votre interrupteur cesse brusquement de fonctionner. La lampe qu’il contrôle ne s’allume plus, alors que tout marchait très bien lors de la précédente utilisation.

Étape 1 : vérifiez votre tableau électrique. Contrôlez l’état du disjoncteur qui protège le circuit lampe/interrupteur concerné : est-il bien enclenché (position « ON ») ? Si ce n’est pas le cas, réarmez-le et testez de nouveau votre interrupteur.

L’interrupteur ne fonctionne toujours pas ? 

Étape 2 : coupez le courant du circuit en mettant le disjoncteur sur « OFF » et remplacez l’ampoule du luminaire contrôlé par l’interrupteur défectueux. Le problème, en effet, peut provenir d’une mauvaise adéquation entre les deux.

Si le disjoncteur était bien enclenché ou si le problème persiste, c’est que l’origine du mal est ailleurs. Le dysfonctionnement peut alors venir des fils électriques, de leur branchement aux bornes, voire même de l’interrupteur lui-même – auquel cas il faudra le changer.

Étape 3 : il est préférable de confier l’investigation à un professionnel. Contactez votre service consommateurs Legrand pour demander un diagnostic. S’il s’avère que vous devez changer votre interrupteur électrique, jetez un œil à notre guide de choix.

Votre interrupteur électrique ne fonctionne pas après installation

schema cablage inter va et vient 1222x569

Si votre interrupteur électrique n’a jamais fonctionné depuis l’instant où vous l’avez installé et connecté, alors c’est que le problème vient sans doute d’une mauvaise manipulation lors du branchement.

Il peut notamment s’agir d’un souci lors de la connexion des fils électriques aux bornes de l’interrupteur. Une simple interversion des fils peut expliquer que la commande ne fonctionne pas – et pourrait avoir des conséquences plus importantes, raison pour laquelle le problème doit être réglé.

Si une telle situation se présente (l’interrupteur n’a jamais fonctionné), coupez le courant au disjoncteur général et démontez l’interrupteur afin de vérifier le branchement des fils électriques

norme nfc 15 100 maison pictos 700x350

Respectez les consignes élémentaires de sécurité

Avant d’intervenir sur un élément du circuit électrique, vous devez toujours veiller à couper le courant au niveau du tableau électrique en actionnant le disjoncteur concerné.

Surtout, ne vous lancez pas dans le remplacement d’une ampoule ou dans le démontage d’un interrupteur sans avoir préalablement mis le circuit hors tension. Pour en savoir plus, référez-vous au contenu de la norme NF C 15-100.

Questions fréquentes

Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
L’interrupteur temporisé contrôle la durée de fonctionnement de toutes sortes d'appareils électriques : lampe, radiateur, ventilateur… Il fonctionne comme une minuterie : vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur mural et l’appareil restera allumé quelques minutes avant de...
En savoir plus
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...
En savoir plus
Vous souhaitez câbler une prise électrique sur une commande d'interrupteur ? Vous avez deux façons de procéder : en montant une prise commandée ou en optant pour un kit prêt-à-poser sans fil Brancher une prise de courant sur un interrupteur n’est pas un montage standard :...
En savoir plus
Pour brancher un interrupteur Legrand, consultez le tutoriel vidéo ou suivez les étapes suivantes : dénudez les fils reliez le fil de phase sur la borne L reliez le fil de retour lampe sur la borne 1 (voir schéma ci-dessous) fixez le mécanisme dans la boîte d’encastrement...
En savoir plus
Pour assurer votre sécurité, les points d’allumage de vos installations électriques doivent être conformes à la norme NF C 15-100. Si l’un de vos interrupteurs bouge, c’est qu’il est mal fixé ou que la boîte d’encastrement est mal scellée. Vous devez agir rapidement ou faire...
En savoir plus
D’un geste simple avec un seul doigt ou en passant devant grâce à des capteurs de présence, vous contrôlez l’allumage de votre éclairage grâce à un interrupteur. Ce dernier fait partie de votre quotidien et s’intègre désormais parfaitement à votre décoration… mais savez-vous...
En savoir plus
Un interrupteur commande l’éclairage de votre domicile selon vos besoins. Et pourtant, il peut arriver dans certains cas que votre interrupteur se déclenche tout seul, entraînant un allumage intempestif de votre éclairage. Comment réagir ?
En savoir plus
Allumer et éteindre la lumière à l’aide d’un interrupteur élecrique font partie de nos gestes quotidiens. L'interrupteur fait partie de l'installation électrique du logement. Il sert à allumer et éteindre la lumière. 
En savoir plus
La lettre L sur le mécanime d'un interrupteur désigne la borne de la phase, c’est-à-dire l’arrivée du courant. Les autres bornes servent soit aux navettes (va-et-vient), soit au retour vers la lampe. Raccordez toujours la phase sur la lettre L pour assurer le bon fonctionnement. Si...
En savoir plus

En bref

Un interrupteur qui ne fonctionne plus, c’est un problème fréquent. En cause : le disjoncteur qui a sauté ou le dysfonctionnement du luminaire auquel l’interrupteur électrique est relié, dans la plupart des cas. Mais que faire si le souci persiste, ou si un interrupteur ne marche pas dès l’origine ?

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message