Des lettres sur mon interrupteur

Sur mon interrupteur la lettre L pour Live en anglais, correspond à la borne de phase en rouge, tandis que la lettre N pour Neutral en anglais est associée à la borne neutre en bleue.
Chaque câble a sa couleur pour repérer les fils :
- rouge, noir, marron, orange ou violet pour les fils de phase
- bleu pour les fils de neutre
- vert/jaune pour les fils de terre
Les bornes 1 et 2 correspondent aux bornes à relier à la lampe que l'on peut appeler " retour lampe".
Information complémentaire

Un conducteur, une fonction
- le conducteur de phase alimente un appareil en courant électrique
- le conducteur neutre permet au courant de retourner vers le tableau électrique, sa tension est nulle par rapport au circuit de terre
- le conducteur de terre est relié au sol, il a une tension nulle et évacue un éventuel courant de fuite. C’est le conducteur de sécurité de votre installation électrique. Associé à un dispositif différentiel, il évite ainsi tout risque de chocs électriques
Information complémentaire

À manipuler avec précaution
La recherche de phase se fait obligatoirement sous tension : cela nécessite de prendre les précautions nécessaires pour éviter les risques d'électrisation en utilisant des protections individuelles (gants isolants, lunettes de protection...)
Les circuits électriques installés avant les années 70 ne suivaient pas la norme actuelle, par conséquent, il est conseillé d’utiliser un tournevis testeur afin d’identifier le fil de phase et de mettre le courant hors tension avant toute manipulation.
Information complémentaire

Faites appel à un Pro
Pour toute intervention sur des circuits électriques, il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel qui saura vous guider dans vos démarches de rénovation.
Questions fréquentes
Pour brancher correctement votre va-et-vient, il faudra au préalable identifier...
De plus, l'interrupteur est livré avec un...
Nos interrupteurs connectés (interrupteurs simples et doubles, interrupteurs de volets roulants) s’installent et se câblent de la même façon que les interrupteurs classiques.
Découvrez...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.