Comment faire le branchement des fils de ma prise électrique ?
Vous souhaitez ajouter une prise électrique Céliane Surface Confort à votre installation, ou déplacer l’une de vos prises existantes ? Il vous faudra assurer le branchement des fils de celle-ci.
Vous ne savez pas exactement comment faire ? On vous explique tout !
Quelques vérifications avant de commencer
Comme pour toute action sur votre installation électrique, il est primordial de vous protéger et d’assurer votre sécurité. Pour cela, quelques vérifications s’imposent.
Vérifier son tableau électrique
Avant de raccorder votre prise électrique, vous devez vérifier la capacité du circuit prises dans votre tableau électrique. Cette étape est essentielle pour assurer votre sécurité. En effet, chaque circuit prises doit être protégé par un disjoncteur de 16A (avec conducteurs de 1,5 mm² minimum) ou 20A (avec conducteurs de 2,5 mm² minimum). Un disjoncteur de 16A peut protéger jusqu’à 8 prises maximum, et un disjoncteur de 20A peut protéger jusqu’à 12 prises maximum. Vous devez donc repérer le circuit de votre tableau sur lequel vous allez ajouter votre prise. Et si vous dépassez le nombre de prises maximum par disjoncteur, vous devrez prévoir un nouveau disjoncteur.
![schema protection circuits prises 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/schema-protection-circuits-prises-700x700_0.jpg?itok=l7IBypy5)
![coupure courant disjoncteur 700x500](/sites/default/files/styles/lar_700/public/coupure-courant-disjoncteur-700x500_0.jpg?itok=rbF9iR3F)
Couper le courant au disjoncteur général
Avant toute intervention sur votre installation électrique, il est primordial de couper le courant au disjoncteur général. Nous vous conseillons aussi de vérifier l’absence de tension à sa sortie.
Câbler sa prise électrique
Passons à l'installation de la prise Céliane Surface !
Outils et matériel
Voici tout ce dont vous aurez besoin pour le branchement de votre prise électrique :
- 1 prise de courant Céliane Surface avec terre
- 1 tournevis plat
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
![pictos outils prise surface 700x700 1](/sites/default/files/styles/lar_700/public/pictos-outils-prise-surface-700x700_1_0.jpg?itok=8hxFh6XS)
Étape 1 : mettez en place la boîte d'encastrement
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle prise et non remplacer une prise existante, il vous faudra faire un trou dans le mur à la scie cloche par exemple pour installer une boîte d'encastrement.
Pour savoir comment installer une boîte d'encastrement, nous vous conseillons de consulter notre tuto ci-dessous.
![1 emplacement boite a encastrer 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/1-emplacement-boite-a-encastrer-700x700_1.jpg?itok=7ruYanTG)
![02 boite mur 700x700 0](/sites/default/files/styles/lar_700/public/02-boite-mur-700x700_0_0.jpg?itok=w-R1cOgB)
Étape 2 : tirez les fils et préparez la boîte d’encastrement
Commencez par tirer les fils jusqu’à la boîte d’encastrement de la prise.
Vous devez avoir :
- un fil bleu pour le neutre
- un fil vert et jaune pour la terre
- un fil d’une autre couleur pour la phase (ici rouge).
Votre boîte d’encastrement doit mesurer au minimum 40 mm de profondeur.
Étape 3 : câblez votre prise électrique
Pour raccorder votre prise, suivez les instructions suivantes :
- dénuder les fils sur 12 mm
- raccorder le fil de neutre (bleu) sur la borne bleue de la prise
- raccorder le fil de terre (jaune et vert) sur la borne verte de la prise
- raccorder le fil de phase (troisième couleur) sur la borne rouge de la prise
![03 raccord boite prise 700x700 0](/sites/default/files/styles/lar_700/public/03-raccord-boite-prise-700x700_0_0.jpg?itok=MVpDeEwK)
![04 visse prise mur 350x350 1](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/04-visse-prise-mur-350x350_1_0.jpg?itok=WSPziiTh)
![04 pose plaque finition 350x350 1](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/04-pose-plaque-finition-350x350_1_0.jpg?itok=0BHtlz1H)
Étape 4 : terminez la pose de la prise
Positionnez la prise Surface Céliane dans la boîte d’encastrement.
Vissez la prise et clipsez la plaque de finition.
La pose de votre prise est maintenant terminée !
Étape 5 : testez votre nouvelle prise électrique
Vous pouvez désormais remettre le courant et profiter de votre nouvelle prise électrique Céliane pour brancher les appareils électriques de votre choix !
![canape prise surface celiane 700x400 0](/sites/default/files/styles/lar_700/public/canape-prise-surface-celiane-700x400_0_0.jpg?itok=MWJMPGjv)
![ajout prises insertion mecanisme 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/ajout-prises-insertion-mecanisme-350x350_0.jpg?itok=HeCJND75)
![ajout prises ajout plaque 350x350](/sites/default/files/styles/360_x_360/public/ajout-prises-ajout-plaque-350x350_0.jpg?itok=q3kbspaM)
Brancher une prise multiposte
Pour installer une prise multiposte, les étapes sont sensiblement les mêmes ; seules les tailles de la prise et de sa boîte d’encastrement diffèrent.
Découvrez notre tuto pour en savoir plus !
Faites appel à un professionnel
Si vous n’êtes pas suffisamment à l’aise pour réaliser l’installation vous-même, nous vous conseillons de faire appel à un électricien certifié par Legrand.
Trouvez un électricien près de chez vous et confiez-lui le branchement de votre prise électrique !
![famille logo ec 700x700 177 0](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_177_0_5.jpg?itok=OK0ESYz-)
Questions fréquentes
A quelle hauteur installer une prise électrique ou prise de courant ?
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles... En savoir plus
Comment déplacer une prise électrique ?
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans... En savoir plus
Combien de prises de courant par disjoncteur ?
Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même... En savoir plus
Comment brancher une prise de courant sur un interrupteur ?
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un... En savoir plus
Comment brancher une prise électrique ? (câblage)
Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y... En savoir plus
Comment démonter une prise électrique Legrand ?
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand. En savoir plus
Comment installer une prise de courant en encastrée ?
Installer une prise électrique est une opération pour laquelle il est nécessaire de respecter plusieurs points : les règles de sécurité, les normes relatives à la puissance électrique du circuit, et les recommandations indiquées dans la notice de votre prise de courant. En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.