Que faire quand une prise de courant fonctionne par intermittence ?

Une prise de courant qui fonctionne de façon discontinue est un problème qui ne doit pas être négligé. Il est possible que ce défaut de fonctionnement soit lié à la qualité de votre installation électrique.

Information complémentaire

Le défaut est-il lié à l’appareil branché ?

Branchez une lampe de chevet, en lieu et place de l'appareil habituellement branché, pour vérifier si la prise de courant fonctionne en continu : si la lampe reste allumée, c’est que l’appareil précédemment raccordé est défectueux. Ne le rebranchez pas, consultez sa notice pour faire appel au service après-vente du fabricant concerné.

Information complémentaire

D'ou vient le problème de la prise ?  du tableau ?  ou du circuit électrique ?

  • La lampe n’est pas restée allumée : cela confirme que le circuit qui va du tableau jusqu'à la prise électrique est en cause
  • Prise vieillissante, vis desserrées dans le tableau, fil électrique blessé… un défaut électrique doit être pris au sérieux

Dans tous les cas, débranchez l’appareil raccordé et n’utilisez plus cette prise avant d'avoir pu faire diagnostiquer le défaut. Il est vivement conseillé de faire appel à un électricien.

Information complémentaire

Faites appel à un électricien professionnel

Pour plus de sécurité, faites remplacer votre prise ou vérifier votre tableau électrique par un professionnel de l’électricité.

Vous pouvez faire appel à un électricien recommandé par Legrand proche de chez vous. 

Questions fréquentes

Vous envisagez de procéder vous-même au remplacement d’une prise électrique ? Cette situation n’est pas rare : soit vous découvrez une prise défectueuse (ce qui peut se révéler dangereux à long terme), soit vous ambitionnez de modifier votre matériel existant au profit d’un...
En savoir plus
Rien de plus facile que de tester une prise électrique, quel que soit l’appareil alimenté. Assurez-vous pour cela d’avoir un équipement en bon état de marche pour effectuer le test !
En savoir plus
Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...
En savoir plus
Grésillement, bourdonnement, sifflement… entendre une de ses prises de courant faire du bruit est toujours inquiétant. Découvrons ensemble comment identifier la source du problème.
En savoir plus
Depuis 50 ans les prises électriques présentes sur le marché répondent à des normes de protection des personnes pour limiter les risques de chocs électriques. Tout appareillage électrique installé dans les règles de l’art garantit une protection des biens et des personnes. Si votre...
En savoir plus
Notez que lorsqu'une prise électrique est défaillante ou endommagée, la seule solution est de la remplacer. Essayer de réparer des appareils électriques défectueux peut présenter des risques graves, tels que des incendies ou des chocs électriques.
Pour remplacer votre prise...
En savoir plus
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand.
En savoir plus
Vous avez une prise de courant défectueuse ? Vous envisagez de refaire la décoration d’une pièce et d’en changer les prises électriques ? Dans l’un ou l’autre cas, vous aurez besoin de démonter la prise existante et de la remplacer par une autre. Voici la marche à suivre pour y...
En savoir plus
Lorsqu’une prise de courant fait disjoncter votre installation électrique, la première chose à faire est de chercher d’où vient ce dysfonctionnement. Soit la prise est défectueuse, soit l’appareil branché est endommagé, soit trop d’appareils sont raccordés sur la même prise...
En savoir plus
Saviez-vous que la hauteur des prises de courant dans un logement est soumise à une réglementation (dictée par la norme NF C 15-100) ? Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des hauteurs prévues pour chaque pièce !
Pour des raisons de...
En savoir plus