Électrocution prise que faire ?

Depuis 50 ans les prises électriques présentes sur le marché répondent à des normes de protection des personnes pour limiter les risques de chocs électriques. Tout appareillage électrique installé dans les règles de l’art garantit une protection des biens et des personnes. Si votre installation n’est pas aux normes, le risque d’électrisation existe.

Information complémentaire

Pourquoi une prise peut provoquer une électrisation ?

Tout appareil relié à une prise expose son utilisateur à des risques de chocs électriques pouvant amener à une électrisation pour les raisons suivantes :

  • fil abimé/ dénudé/ erreur de câblage (phase branchée sur la terre)
  • enveloppe de l’appareil cassée
  • fiche ou câble de l’appareil endommagé
  • appareil usagé /défectueux etc.

En cas de doute, faites systématiquement appel à un électricien pour faire vérifier votre installation.

Information complémentaire

Adoptez les bons gestes

En cas de choc électrique, ne touchez pas la personne car vous pourriez être victime vous-même d’une électrisation par simple contact. Allez au tableau électrique et coupez le disjoncteur général.

Même après la coupure du courant ne touchez pas la personne et appelez les secours.

Information complémentaire

Aujourd'hui les protections électriques répondent à la norme d'installation en vigueur pour les installations électriques des locaux d'habitation : la norme NF C 15-100. Cette dernière garantit une utilisation des appareils électrique en toute sécurité.

Si vous avez un doute sur la conformité de votre installation électrique avec cette règlementation, adoptez le bon geste en faisant appel à un électricien.

Questions fréquentes

Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux...
En savoir plus
En France, les fournisseurs d'énergie (ENEDIS, ENGIE, ...) distribuent en très grande majorité pour les habitations un réseau électrique monophasé (une phase et un neutre). Entre ces deux potentiels, se trouve une tension (appelée différence de potentiel) mesurée en Volts. Cette tension...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos...
En savoir plus
Le disjoncteur est un dispositif indispensable en vue de la protection de vos circuits et de vos biens. L’ajout d’un nouveau disjoncteur à votre tableau électrique répond généralement à deux types de situations : soit vous rénovez votre installation électrique, auquel cas vous devez...
En savoir plus
Les disjoncteurs sont des éléments incontournables d’une installation électrique : ils viennent se placer sur le tableau électrique pour protéger les circuits contre les surcharges et les surintensités. La norme qui régit leur installation est la NF C 15-100.
En savoir plus
Vous le savez : avant de brancher un nouveau disjoncteur ou d’installer un circuit supplémentaire chez vous, il est indispensable de commencer par jeter un œil aux règles en vigueur. Mais quelle norme électrique choisir ?
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...
En savoir plus
Découvrez le programme des électriciens certifiés Legrand et contactez un électricien près de chez vous.
En savoir plus
La norme NF C 15-100 définit la hauteur d’installation minimale et maximale du tableau électrique dans la gaine technique de logement (GTL). Plus précisément, ce sont de ses commandes intégrées dont la norme définit la position exacte. Cela impacte inévitablement la hauteur à laquelle...
En savoir plus