Que faire en cas de prise de courant qui chauffe, fume ou grésille ?

Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la cause de cette anomalie électrique. Si aucun équipement électrique n'est branché, coupez le courant et faites appel à un professionnel de l'électricité car le problème provient du circuit électrique.
Pour en savoir plus, suivez les conseils ci-dessous pour déterminer la cause de cette perturbation électrique.

Information complémentaire

Vous avez branché un équipement sur la prise de courant

Premier cas de figure : un équipement est branché sur la prise en question.

 

Dans ce cas, la sensation de chaleur ou le grésillement peuvent avoir pour origine un mauvais contact entre la prise et l’embout de l’appareil. Par exemple, vous pouvez n’avoir pas suffisamment enfoncé la fiche mâle ou l’avoir mise de travers.

Information complémentaire

norme prises 2 1155x700

Limite de puissance du circuit électrique

L’autre possibilité, c’est que l’équipement ne soit pas adapté à la prise électrique à laquelle il est branché. La puissance de l’appareil est trop importante pour la puissance admissible pour la prise. En effet, une prise est limitée à une certaine puissance dictée par le circuit auquel elle est reliée. En fonction du disjoncteur, cette puissance est plus ou moins élevée (par exemple 3 680 W pour un disjoncteur de 16 A, sur 8 prises maximum).

 

Si la puissance de l’équipement dépasse la puissance admissible restante, votre prise va donc chauffer ou grésiller, voire même commencer à fumer. Le risque est plus grand si vous utilisez des prises multiples où sont branchés plusieurs équipements sur une même prise.

 

C'est pourquoi, l’utilisation des prises de courant doit donc faire l’objet d’une prudence constante. Chaque circuit est prévu pour recevoir une certaine puissance à ne pas dépasser du fait d’appareils trop gourmands, ou d’un trop grand nombre d’appareils branchés.

Information complémentaire

Fiche de l'équipement électrique

Enfin, dernière option : la fiche de l’équipement peut être défectueuse, ce qui expliquerait la mauvaise réaction de votre prise électrique.

 

Information complémentaire

Aucun équipement n’est branché sur la prise électrique

Second cas de figure : une prise de courant chauffe, fume ou grésille d’elle-même, alors qu’aucun équipement n’a été branché.

 

Dans ce cas, il vous faut aller au tableau électrique pour couper le courant. Demander conseil à un électricien recommandé Legrand, pour vérifier l’état des fils électriques et leur connectivité. Ils peuvent être défectueux ou avoir brûlé, ce qui vous obligera à les changer.

 

Information complémentaire

La norme NF C 15-100 : les prises de courant

Pour savoir quelle puissance maximale vous pouvez brancher à une prise de courant, et combien de prises peuvent être connectées à chaque circuit (lui-même protégé par un disjoncteur), référez-vous à la norme NF C 15-100.

 

Questions fréquentes

Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée...
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
En savoir plus
Vous aimeriez ajouter une prise de courant sur une paroi en placo, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’installation s’apparente à celle d’une prise dans un mur classique, à ceci près que vous avez besoin d’insérer au préalable une boîte d’encastrement....
En savoir plus
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
Vous avez une prise de courant défectueuse ? Vous envisagez de refaire la décoration d’une pièce et d’en changer les prises électriques ? Dans l’un ou l’autre cas, vous aurez besoin de démonter la prise existante et de la remplacer par une autre. Voici la marche à suivre pour y...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message