Comment ajouter une prise électrique sur une cloison en placo ?

Vous aimeriez ajouter une prise de courant sur une paroi en placo, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’installation s’apparente à celle d’une prise dans un mur classique, à ceci près que vous avez besoin d’insérer au préalable une boîte d’encastrement. Spécifiquement conçues pour les parois creuses, l’installation se passera comme sur des roulettes !

Information complémentaire

Qu’est-ce qu’une boîte d’encastrement ?

La boîte d’encastrement est un élément qui permet d’installer une prise électrique sur une cloison en plâtre. On retrouve également ce type de matériel dans le cadre de l’installation d’un interrupteur, d’un luminaire, d’une applique ou encore d’un appareil de domotique. Pour votre cloison en placo, vous devez opter pour une boîte électrique classique, conçue pour les cloisons sèches et dotée de pattes de fixation. Jetez un œil aux supports Batibox pour faire le bon choix !

 

Un conseil : préférez une boîte d’encastrement multiple (double ou triple) plutôt que monoposte. Ainsi, vous pourrez installer plusieurs prises de courant à la fois !

Information complémentaire

Matériel d'installation de votre prise électrique dans une cloison en plâtre

Pour installer votre prise de courant dans une cloison en placo, vous aurez besoin du même matériel que dans le cas d’une installation classique, à savoir :

  • une prise électrique
  • des connecteurs
  • une pince coupante et une pince à dénuder
  • un tournevis
  • une perceuse
  • une scie-cloche
  • un mètre
  • un niveau à bulle
  • et l’indispensable boîte d’encastrement.

Étapes d'installation à partir d'une boîte d'encastrement

etapes installe prise dans boite 1222x569

Avant toute chose, pensez bien à couper le courant – ou, idéalement, dans tout le logement à partir du disjoncteur principal. Puis suivez ensuite ces instructions :

 

Étape 1 : Commencez par percer le trou pour y placer la boîte d’encastrement, en délimitant l’endroit exact. Le trou doit être réalisé à l’aide d’une scie-cloche du même diamètre que la boîte. Veillez à ne pas creuser là où passent des éléments métalliques ou des tuyaux.

 

Étape 2 : Faites passer les fils conducteurs par le trou percé et dans un conduit isolant. Après les avoir dénudés, raccordez-les à votre prise électrique. Placez la boîte d’encastrement dans la cloison de plâtre jusqu’à ce qu’elle soit convenablement enfoncée, puis serrez les pattes de fixationgrâce aux vis prévues à cet effet.

 

Étape 3 : Raccordez les fils aux connecteurs (le fil bleu sur le N, le fil vert/jaune au centre, le fil marron ou rouge sur le L).

 

Étape 4 : Fermez le couvercle de la boîte d’encastrement.

 

Et voilà, vous avez ajouté une prise électrique sur votre cloison en placo !

Questions fréquentes

Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
Vous avez une prise de courant défectueuse ? Vous envisagez de refaire la décoration d’une pièce et d’en changer les prises électriques ? Dans l’un ou l’autre cas, vous aurez besoin de démonter la prise existante et de la remplacer par une autre. Voici la marche à suivre pour y...
En savoir plus
Vous envisagez de procéder vous-même au remplacement d’une prise électrique ? Cette situation n’est pas rare : soit vous découvrez une prise défectueuse (ce qui peut se révéler dangereux à long terme), soit vous ambitionnez de modifier votre matériel existant au profit d’un...
En savoir plus
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques...
En savoir plus
Dans le cadre d’un remplacement de prise de courant, vous devez commencer par démonter la prise existante. On vous explique simplement en 3 étapes comment vous y prendre pour démonter une prise électrique Legrand.
En savoir plus
Dans une pièce, vous voulez cacher les prises électriques ou mieux les intégrer à votre intérieur ? Vous avez 2 options : équiper votre installation avec des prises de courant Surface, discrètes et esthétiques ou bien embellir vos murs avec des moulures électriques ou des...
En savoir plus
Vous vous demandez comment effectuer le branchement (ou le câblage) d’une prise électrique sur un circuit existant ? Comment brancher une prise électrique ? ou plutôt comment la câbler ? Nous vous expliquons en quelques étapes comment brancher une prise électrique Legrand pour pouvoir y...
En savoir plus
Indispensables dans la maison, les prises de courant permettent au quotidien de profiter de vos équipements électriques. Il est important de connaitre les critères de qualité, de conformité et d’esthétique pour bien les choisir, garantir votre sécurité lors de leur utilisation et les...
En savoir plus
Vous n’avez plus l’utilité de l’une de vos prises électriques ? Condamnez-la avec un obturateur pour assurer une totale sécurité tout en laissant possible sa réutilisation si le besoin venait à se présenter.
En savoir plus
La prise programmable est une prise avec un système (programmateur)  permettant de gérer de manière quotidienne ou hebdomadaire le fonctionnement d'un appareil électrique (ou petit éléctroménager) : lampe, cafetière, aquarium, radiateur, etc. En plus de permettre un meilleur contrôle...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message