Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?

L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques points essentiels. Privilégiée dans les logements anciens ou pour éviter d’avoir à faire des trous dans les murs, la prise de courant en saillie est très facile à poser. Nous définirons d’abord ce qui la distingue de la prise encastrée avant de vous indiquer la marche à suivre pour l’installation. Il faudra quand même respecter certains règles essentielles pour vous garantir une installation sécurisée. 

Prise de courant en saillie VS prise encastrée

prises affleurante celiane blanc encastree saillie 1222x569

Pour choisir des prises, il est indispensable de bien comprendre la différence entre ces 2 prises de courant. Il en existe plusieurs types, mais les prises en saillie et les prises encastrées sont les plus fréquemment utilisées dans les intérieurs des logements.

Une prise encastrée est une prise de courant intégrée à la paroi. Seule la plaque de finition affleure légèrement, mais le mécanisme est dissimulé dans le mur, installé dans une boîte d’encastrement.

Une prise en saillie, au contraire, est positionnée sur la paroi. Le boîtier est visible et la prise de courant dépasse de quelques centimètres. Ce type d’installation est plus facile puisqu’il s’agit simplement de relier les fils électriques au mécanisme par l'intermédiaire de moulure. Idéal pour rajouter une prise très rapidement !

Vous trouverez les différents modèles et solutions de prises électriques, classiques ou étanches, dans les guides de choix et le catalogue : Celiane, Mosaic, dooxie, Altège, Plexo

Information complémentaire

Prenez connaissance de la norme NF C 15-100

Quelle que soit la nature de l’intervention souhaitée sur votre circuit électrique : remplacement d’une prise de courant défectueuse ou ancienne, ajout d’une nouvelle prise,  préparez-vous en prenant connaissance des réglementations dictées par la norme NF C 15-100.

En effet, cette norme vous donne des informations précieuses quant à votre installation : recommandations sur le nombre de prises par pièce, hauteurs préconisées, spécificités pour la cuisine ou la salle de bain… Consultez la norme NF C 15-100 avant de démarrer !

Information complémentaire

Quelques consignes préalables

Avant de vous lancer dans l’installation de votre prise en saillie, vous devez savoir que les prises de ce type se déclinent de 2 façons : prise en saillie simple (la plus commune) ou prise intégrée à un support en saillie (un boîtier avec plusieurs prises). Les  plus répandues sont en un poste et de couleur blanche mais elles existent aussi en noir selon les gammes.

Pour votre sécurité, veillez à couper l’alimentation sur le tableau électrique, en mettant hors tension le disjoncteur général. Cela coupera le courant dans tout le logement ! Avant de démarrer, vérifiez tout de même que la pièce dans laquelle vous allez travailler n’est plus alimentée.

A noter : il existe au même titre que les prises en saillie, les interrupteurs, avec ou sans bloc support

Information complémentaire

Matériel nécessaire à l'installation d’une prise en saillie

Pour démarrer l’installation de votre prise en saillie, munissez-vous : d’une prise de courant, d’un câble électrique souple avec trois conducteurs, de connecteurs, d’une pince coupante, d’une pince à dénuder et d’un tournevis.

Vous aurez également besoin de moulures pour faire passer le câble électrique jusqu’à l’endroit où vous souhaitez poser la prise en saillie. Les moulures dissimulent les câbles qui courent le long du sol ou des plinthes. Ainsi, pas besoin de creuser les parois ni de laisser des câbles apparents.

Etapes d'installation d’une prise en saillie

etapes installe prise saillie 1222x569
  • fixez la moulure sur le mur et faites-y passer le câble protégeant les fils électriques 
  • installez le cadre de la prise en saillie à l’endroit souhaité, et vissez-le 
  • raccordez les fils électriques sur les bornes adéquates 
  • montez le mécanisme sur le support 
  • posez le couvercle sur la moulure 
  • enfin, posez la plaque de finition sur votre prise en saillie.

Information complémentaire

Besoin d'aide ou de conseils ? 

L'idée d'installer vous même vos interrupteurs et vos prises de courant en saillie ne vous rassure pas? il existe une plateforme dédiée pour trouver et séléctionner près de chez vous un éléctricien certifié par Legrand. Il saura dans le respect des règles de sécurité vous aider à réaliser un chantier d'électricité, en complète adéquation avec vos envies et vos besoins.

Questions fréquentes

Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
Pour poser des interrupteurs en saillie, il faut vous assurer que l’endroit où ils seront installés est dégagé, sans obstacle pour la fixation et le passage des câbles électriques le long du mur.   Il est plus facile et rapide d’installer un interrupteur en saillie qu’un...
En savoir plus
Vous aimeriez ajouter une prise de courant sur une paroi en placo, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’installation s’apparente à celle d’une prise dans un mur classique, à ceci près que vous avez besoin d’insérer au préalable une boîte d’encastrement....
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message