Comment fait-on pour ajouter une prise de courant en saillie dans une pièce ?

Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.

Information complémentaire

Que dit la norme NF C 15-100 ? 

Avant toute chose, vous devez vérifier que le circuit de prise ne soit pas au maximum autorisé par l’amendement 5 de la norme NF C 15-100. C’est-à-dire, pour un disjoncteur 16A maxi 8 prises et un disjoncteur 20A jusqu’à 12 prises.

Information complémentaire

De quel matériel avez-vous besoin ?

Pour mener à bien cette opération d’installation d’une prise de courant supplémentaire dans votre pièce, vous aurez besoin du matériel suivant :

  • une prise électrique saillie
  • des fils électriques. Fils de 1,5mm² minimum dans le cas d’un disjoncteur 16A ou fils de 2,5mm² minimum pour un disjoncteur 20A
  • un tournevis
  • une pince à dénuder
  • une perceuse électrique avec fôret adapté aux chevilles
  • chevilles

 

Information complémentaire

Pour votre sécurité

Avant de commencer l'installation de la prise de courant, coupez le courant au disjoncteur général.

Puis, vérifiez que la coupure est effective en utilisant un multimètre. Plus de jus ? Vous êtes paré à vous lancer ! 

Installer une prise de courant en saillie étape par étape

schema cablage prise repiquage 1222x569

Étape 1 : Retirez le cache central de la prise à repiquer

Après avoir retiré la prise de courant à repiquer, vous faites face à deux cas de figure :

CAS 1 : Soit il n'y a que 3 fils. Cela signifie que vous êtes sur la dernière prise du circuit. Dans ce cas précis, il vous faut introduire les 3 autres fils dans les bornes qui leur sont attribuées. Borne verte pour la terre, borne bleue pour le neutre et borne rouge pour la phase.Voir le schéma ci-dessous.
 

CAS 2 : Soit il y a 6 fils raccordés sur la prise de courant. Vous devez donc déconnecter 3 conducteurs : 1 bleu pour le neutre, 1 vert/jaune pour la terre, 1 autre de couleur ni bleu ni jaune/vert pour la phase provenant de la même gaine. Puis introduire 3 autres conducteurs dans les bornes correspondantes bleue, vert/jaune et rouge sur la prise électrique que vous installez et les repiquer sur les bornes de celle que vous avez retiré. Voir schéma ci-dessous.

 

Étape 2 : Retirez le cadre de la prise de courant

Étape 3 : Retirez le mécanisme de son support

Étape 4 : Retirez le capot de la moulure

Étape 5 : Positionnez le support de la nouvelle prise de courant à ajouter et percez les trous de fixation

Étape 6 : Raccordez à cette nouvelle prise les conducteurs repiqués et rentrez-les dans la moulure

Étape 7 : Remettez le capot sur la moulure

Étape 8 : Mettez les cadres des deux prises de courant puis leurs caches centraux

Tuto vidéo

J'installe une prise de courant et une prise RJ45 multimédia sur une moulure électrique

Questions fréquentes

Très différente d’une installation en encastré, une installation en saillie se distingue par le fait qu’il ne faut pas percer le mur ou réaliser des saignées dans les murs pour poser les prises ou les interrupteurs. Il suffit de relier au mécanisme les fils électriques par...
En savoir plus
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques...
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
Pour poser des interrupteurs en saillie, il faut vous assurer que l’endroit où ils seront installés est dégagé, sans obstacle pour la fixation et le passage des câbles électriques le long du mur.   Il est plus facile et rapide d’installer un interrupteur en saillie qu’un...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
Vous souahitez savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF...
En savoir plus
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
En savoir plus
Vous aimeriez ajouter une prise de courant sur une paroi en placo, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’installation s’apparente à celle d’une prise dans un mur classique, à ceci près que vous avez besoin d’insérer au préalable une boîte d’encastrement....
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message