Prise électrique : quelle marque choisir ?

Indispensables dans la maison, les prises de courant permettent au quotidien de profiter de vos équipements électriques. Il est important de connaitre les critères de qualité, de conformité et d’esthétique pour bien les choisir, garantir votre sécurité lors de leur utilisation et les harmoniser avec votre intérieur… Suivez nos conseils !

Information complémentaire

Choisissez des prises de courant certifiées

La certification NF est un gage de qualité et de sécurité. Elle garantit que les produits électriques ont fait l’objet d’évaluations et de tests techniques indépendants qui établissent :

  • un haut niveau de sécurité des produits
  • leur conformité avec la règlementation en vigueur
  • leur fiabilité et leur durabilité
  • leur facilité d’utilisation
  • leur bonne adaptation aux besoins des utilisateurs en termes d’ergonomie, d’économies d’énergie, etc.

Information complémentaire

Assurez-vous de la pérennité de la marque

Agrandissement, création de nouveaux espaces… vous pouvez être amené à faire évoluer votre installation et ajouter de nouvelles prises. Dans des cas comme celui-ci, on préfère souvent conserver les mêmes modèles de prises que celles installées initialement pour maintenir une harmonie de style. Il est donc préférable de choisir une marque de référence qui suit ses produits dans le temps.

Information complémentaire

Optez pour des prises pratiques et design

Choisissez des prises électriques qui vous simplifient le quotidien et s’intègrent parfaitement dans votre déco.

  • La prise Céliane Surface Confort est une prise affleurante, idéale pour faciliter le nettoyage : grâce à sa façade rétractable qui évite l’accumulation de poussière ou de salissures, elle reste toujours propre
  • Les prises connectées Céliane sont l'assurance d'une vie facilitée : vous contrôlez à distance vos équipements électriques, où que vous soyez

Côté design, la gamme Céliane propose de nombreuses couleurs et matières pour imprimer votre propre style dans toute la maison.

Information complémentaire

Faites appel à un professionnel

Pour être sûr de faire le bon choix, n’hésitez pas à contacter un électricien. Il saura vous guider dans le choix de solutions fiables et pérennes.

Questions fréquentes

Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles...
En savoir plus
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel...
En savoir plus
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
Monter une prise de courant : c’est le B.A.BA de toute installation électrique. Et pourtant, cette opération n’est jamais aussi simple qu’il y paraît, notamment parce que vous devez prendre en compte différents facteurs – le support, le type de prise électrique et la puissance du...
En savoir plus
On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
En savoir plus
Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...
En savoir plus
Installer une prise électrique est une opération pour laquelle il est nécessaire de respecter plusieurs points : les règles de sécurité, les normes relatives à la puissance électrique du circuit, et les recommandations indiquées dans la notice de votre prise de courant.
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message