Prises commandées par interrupteur : le nombre est limité

L'installation de prises commandées par interrupteur est soumise à certaines règles :
- un interrupteur peut commander plusieurs prises d’une même pièce, mais ne doit pas commander des prises installées dans plusieurs pièces
- dans une même pièce, sachez que vous pouvez commander au maximum 1 ou 2 prises de courant grâce au même interrupteur
- à partir de 3 prises commandées, vous devrez installer un télérupteur, un contacteur ou un dispositif domotique adapté.
Prise commandée : alimentée par le circuit lumière

Du point de vue de la norme électriques en vigueur (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015), une prise électrique commandée par interrupteur est considérée comme un "point lumineux" puisqu'elle concerne une lampe.
D'où ces 2 obligations :
- une prise commandée doit être alimentée par le circuit lumière
- une prise commandée ne doit pas alimenter un équipement consommant plus de 16A.
Information complémentaire

Prises radiocommandées : une installation facilitée
Avec des prises radiocommandées, pas besoin de poser des fils électriques : l'interrupteur enverra un bref signal radio à la prise de courant (allumage ou extinction), même si celle-ci est située à l'autre bout de la pièce.
L’intérêt majeur est que cela nécessite un minimum de travaux grâce au kit prêt à poser sans fil.