Comment changer un interrupteur ?

Avant de procéder au changement d’un interrupteur, la première chose à faire est de couper l’alimentation au disjoncteur général et de s’assurer de l’absence de tension à sa sortie. Procédez dans cet ordre :

  • la plaque de finition qui entoure l’interrupteur est amovible : en insérant un petit tournevis dans l’une des encoches prévues à cet effet, dé-clippez la plaque
  • vous avez alors accès aux vis de fixation au mur : dévissez ces vis qui vous donnent accès aux fils de connexion

Information complémentaire

Déconnectez l’ancien interrupteur

Afin de faciliter le montage du nouvel interrupteur, il est necessaire de bien observer comment l’ancien a été monté, c'est-à-dire quelle couleur de fil allait dans quelle connexion.

Astuce : prenez une photo et faites des repères avec des adhésifs marquables !

Les fils peuvent être maintenus par des bornes à vis sur l’interrupteur, dans ce cas dévissez-les pour libérer les fils. Ils peuvent aussi être maintenus dans des bornes de connexion, dans ce cas il faut appuyer sur les poussettes de ces bornes pour libérer les fils.

Information complémentaire

connexion inter 700x350
vissage inter mur 350x350 pose plaque finition 350x350

Connectez le nouvel interrupteur

Prenez votre nouvel interrupteur en main. Réservez la plaque de finition pour l’étape finale.

Connectez les fils en vous aidant du schéma électrique imprimé à l’arrière de l’interrupteur, et de ce que vous avez observé et repéré lors du démontage de l’ancien :

  • le fil de phase (théoriquement rouge, marron ou noir, il peut être de n’importe quelle couleur sauf bleu et vert) sur la borne repérée L
  • l’autre fil sur la borne repérée 1 ou 2, au choix

Puis revissez l’interrupteur au mur grâce aux deux vis de fixations.

Vérifiez l’horizontalité du montage avant clippage de la plaque de finition sur l’interrupteur.

Vous pouvez rétablir le courant en actionnant votre disjoncteur général.

Information complémentaire

Faites changer votre interrupteur par un pro

Si votre interrupteur ne fonctionne plus et que vous n’avez pas de notion en électricité, faites changer votre interrupteur par un installateur électricien certifié.

Questions fréquentes

Un interrupteur a pour but de commander un éclairage. L'interrupteur peut réaliser 2 fonctions avec la même référence : interrupteur simple ou interrupteur va-et-vient.
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...
En savoir plus
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur).   Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable...
En savoir plus
Vous envisagez de (re)faire votre installation électrique et d’installer/changer vos interrupteurs ? Avant de démarrer, vous devez prendre en compte les recommandations formulées dans la norme NF C 15-100 en ce qui concerne la hauteur réglementaire des interrupteurs.
La norme NF C...
En savoir plus
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus
Vous vous apprêtez à refaire toute l’installation électrique de votre maison, et vous aimeriez savoir quel est le nombre minimum d’interrupteurs à installer ? Dans chaque pièce de votre maison, vous allez devoir installer des points de commande pour les éclairages (et potentiellement...
En savoir plus
Vous oubliez constamment d’éteindre la lumière dans le garage ou au sous-sol ? Vos enfants ont la fâcheuse habitude de laisser leur chambre allumée ? Optez pour un interrupteur à extinction automatique, cet interrupteur s’éteint tout seul pour ne plus avoir à y penser. Et vous ferez...
En savoir plus
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...
En savoir plus
L’interrupteur qui commande votre éclairage ne s’actionne plus ? Vous ne pouvez donc plus éclairer la pièce où il est installé. Vous devez par conséquent le remplacer. Voici comment procéder.
En savoir plus
Pour assurer votre sécurité, les points d’allumage de vos installations électriques doivent être conformes à la norme NF C 15-100. Si l’un de vos interrupteurs bouge, c’est qu’il est mal fixé ou que la boîte d’encastrement est mal scellée. Vous devez agir rapidement ou faire...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message