Comment fonctionne un interrupteur différentiel ?

Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et courts-circuits.

L’interrupteur différentiel coupe le courant lorsqu’il détecte un écart d’intensité entre les entrées et sorties des circuits électriques. Pour qu’il puisse fonctionner, tous les circuits doivent être reliés à la terre, sauf pour les appareils de classe II.

interdifferentiel tableau 700x500

Un interrupteur différentiel en tête de rangée

Le tableau électrique est composé de plusieurs rangées de modules. L’interrupteur différentiel prend place dans le tableau, en tête de rangée, et peut protéger jusqu’à huit circuits électriques.

L’intensité de l’interrupteur différentiel doit être doit être calculé selon la règle de l’amont ou de l’aval voir NF C 15-100.

Tous les circuits doivent être reliés à la terre.

interdifferentiel fuite courant 350x350
interdifferentiel coupure courant 350x350

Le risque de fuite de courant

Lorsqu’un appareil électrique est sujet à un défaut d’isolement, il peut se produire alors une fuite de courant vers la terre. Si un habitant du logement vient à toucher cet équipement encore alimenté en électricité, il peut être victime d’un choc électrique.

C’est pour éviter cela que l’interrupteur différentiel coupe l’alimentation lorsqu’il détecte une fuite de courant sur les circuits qu’il protège.

interdifferentiel fonctionnement 700x700

Le déclenchement de l’interrupteur différentiel

Pour détecter une fuite de courant, l’interrupteur différentiel compare en permanence les intensités électriques des circuits en entrée et en sortie. Cet équipement de protection va couper le courant des circuits de sa rangée dès lors qu’il trouve une différence d’intensité supérieure ou égale à sa sensibilité. Cette sensibilité s’exprime en mA.

inter diff type ac a f 700x600

Choisir son interrupteur différentiel

Chaque type d’interrupteur différentiel protège une catégorie de circuit.

  • le type AC convient à tous les circuits standards (équipements pour applications d'usage général, éclairage, prises de courant standard, volets roulants, chauffage électrique...)
  • le type A est obligatoire pour certains circuits spécialisés (lave-linge, plaque de cuisson, recharge de véhicules électrique, etc.)
  • le type F permet quant à lui de protéger les appareils sensibles (pompes à chaleur, climatiseur, pompes de piscine, congélateur, recharge de véhicules électriques...)

La norme NF C 15-100 impose au minimum l’installation de deux interrupteurs différentiels de 30 mA dans le tableau, l’un de type AC et l’autre de type A.

interdifferentiel test 700x700

Tester le bon fonctionnement de ses interrupteurs différentiels

Les interrupteurs différentiels placés dans le tableau électrique sont équipés d’un bouton de test qui permet de s’assurer de leur bon fonctionnement.

Éteignez les appareils sensibles, comme l’ordinateur, puis appuyez sur le bouton « test » sur l’interrupteur : la manette doit s’abaisser immédiatement.

Si ce n’est pas le cas, faites changer immédiatement votre interrupteur différentiel.

Si la manette s’abaisse correctement, vous pouvez la réenclencher pour remettre le courant.

famille logo ec 700x700

Confiez votre tableau électrique à un professionnel

Installer un interrupteur différentiel dans un tableau électrique n’est pas une mince affaire. Pour être certain que la protection soit conforme, et que l’installation électrique de votre logement réponde bien aux normes, faites appel à l’un de nos électriciens certifiés.

Questions fréquentes

L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en amont des circuits dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Choisissez un interrupteur différentiel en fonction de 3 éléments : le type d’appareils à protéger : le type AC convient aux circuits courants comme l’éclairage ou les prises le type A à certains appareils comme le lave-linge et les plaques de cuisson le type F ou...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel de type A protège les circuits alimentant notamment :  plaques de cuisson lave‑linge bornes de recharge pour voitures électriques, sensibles aux courants continus Selon la norme NF C 15-100, il est exigé en complément d’au moins un...
En savoir plus
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits...
En savoir plus
Pour protéger un logement contre l’électrisation, il est obligatoire d'installer des interrupteurs différentiels dans le tableau électrique, en complémentarité des disjoncteurs (surcharges/courts-circuits). Voici comment choisir vos interrupteurs différentiels :  type AC : prises,...
En savoir plus
Le branchement d’un interrupteur différentiel 30mA s’effectue en tête de rangée, en amont des disjoncteurs divisionnaires qu’il protège. Respectez le sens d’alimentation, le serrage des bornes et les règles de dimensionnement (type, intensité). Référez-vous à la norme NF C...
En savoir plus
Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F (ancien HPI) pour équipements sensibles avec...
En savoir plus
8 disjoncteurs maximum. Sur un interrupteur différentiel 40A et 30mA, la norme NF C 15‑100 autorise jusqu’à 8 circuits en aval (donc 8 disjoncteurs maximum). Le tableau électrique d’un logement doit comporter au moins deux interrupteurs différentiels, de types adaptés (AC et A)...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel disjoncte (ou coupe) lorsqu’il détecte une fuite de courant supérieure à sa sensibilité (généralement 30mA). C'est le signe : d’un défaut d’isolement ou d’un appareil défectueux Identifiez le circuit en cause en abaissant les...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message