Que doit-on brancher sur un interrupteur différentiel de type A ?

Un interrupteur différentiel est un appareillage modulaire destiné à être placé dans le tableau électrique. Son but est de protéger les personnes contre les risques électriques. La norme NF C 15-100 impose d’installer un minimum de deux interrupteurs différentiels par logement, dans le tableau électrique. L’un doit être de type AC et protéger des circuits standards. L’autre doit être de type A. Que devez-vous brancher sur cet interrupteur différentiel de type A ? Que protège-t-il ?

Qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel ?

interdifferentiel tableau 1155x700
interdifferentiel coupure courant 350x350 0 interdif 350x350 0

Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler le fonctionnement et l’utilité d’un interrupteur différentiel. Cet appareillage modulaire se place dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires.

 

Son but ? Protéger les personnes contre les risques de chocs électriques, alors que les disjoncteurs sont là pour détecter les surcharges et les courts-circuits – et couper le circuit si c’est nécessaire. Il peut protéger jusqu’à 8 circuits, eux-mêmes sécurisés par des disjoncteurs individuels.

 

L’interrupteur différentiel se coupe lorsque la différence entre l’intensité entrante et sortante est supérieure à 30 mA (milliampères), car l’intensité électrique peut s’avérer dangereuse pour les personnes au-delà de 50 mA. On parle alors de fuite de courant.

 

Le calibre est mesuré en ampères et correspond à l’intensité maximale que peut supporter l’interrupteur différentiel. Il faut savoir que le type d’interrupteur n’impacte ni la sensibilité, ni l’intensité. Un type A peut supporter 25A, 40A ou 63A, tout comme un type AC ; et tous affichent 30 mA.

Que faut-il brancher sur un interrupteur différentiel de type A ?

8 circuits max par interdif 1155x700 0
picto 8maxi 350x350 0 interdifferentiel test 700x700

L’interrupteur différentiel de type A est donc conçu pour protéger des circuits associés à des appareils créant des courants continus, notamment les plaques de cuisson, le lave-linge et la prise de recharge d’un véhicule électrique.

 

La norme NF C 15-100 impose que ces appareils soient branchés sur un circuit dédié protégé par un interrupteur différentiel de type A, d’une sensibilité de 30 mA. Mais ce n’est pas tout : elle préconise également de n’associer qu’un maximum de 8 circuits à chaque interrupteur différentiel.

 

En outre, tout logement doit être protégé par deux interrupteurs différentiels (un AC et un A). Il est fortement recommandé de répartir les circuits d’éclairages et de prises de courant sous deux interrupteurs, de manière à assurer un fonctionnement continu des lumières et des appareils.

 

N’oubliez pas de tester régulièrement vos interrupteurs différentiels – quel que soit le type ! Vous devez veiller à ce qu’ils fonctionnent correctement, faute de quoi ils ne pourront pas assurer la sécurité des occupants du logement.

 

De nombreux appareils peuvent être placés sous l'interrupteur différentiel de type A mais la norme NF C 15-100 impose à minima les appareils suivants : les plaques de cuisson, le lave-linge et la prise de recharge d’un véhicule électrique.

Les différents types d’interrupteurs différentiels

2 interdif par instal elec 1155x700 0
disjoncteurs a ac 350x350 disjoncteur type hpi 350x350

Puisqu’il s’agit de déterminer ce qu’il est possible de brancher sous un interrupteur différentiel de type A, cela signifie qu’il en existe plusieurs. Voici lesquels :

  • Le type AC est prévu pour protéger les circuits communs, notamment les prises de courant et les éclairages, mais également la plupart des installations (four, frigo, VMC, etc.). Cet interrupteur différentiel détecte les défauts à composante alternative.
  • Le type A protège des circuits spéciaux, prévus pour être associés à des appareils particuliers. Cet interrupteur différentiel détecte les défauts à composantes alternative et continue.
  • Le type F, est destiné à la protection des appareils sensibles aux micro coupures électriques (congélateurs, ordinateurs, etc.). On parle d’interrupteur différentiel à « haut pouvoir immunitaire ». Il détecte les défauts à composantes alternative et continue, ainsi que les courants de défauts haute fréquence. Il est maintenant exigé par la norme NF C 15-100-1 dans le cas notamment d’une climatisation, d’une pompe de piscine, d’une pompe à chaleur ou bien pour protéger une prise renforcée ou une borne de recharge pour véhicules électriques.

 

Jetez un œil au guide de choix dédié aux tableaux électriques et disjoncteurs pour découvrir les différents types d’interrupteurs différentiels.

Tuto vidéo

Tester un interrupteur différentiel

Questions fréquentes

Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le...
En savoir plus
Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur double ? Un interrupteur double permet de commander deux circuits d'éclairage depuis un seul point de commande. Il s'agit donc d'un même interrupteur sur lequel il y a deux doigts permettant l'allumage de 2 circuits d'éclairage différents.   Vous souhaitez...
En savoir plus
On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par...
En savoir plus
Les tableaux électriques Drivia permettent l’ajout d’une porte de la même gamme, un gage d’esthétisme et de solidité dont il serait dommage de se passer. Si le coffret est placé dans une pièce à vivre, la porte blanche lui confère un aspect moderne et design qui le fond avec...
En savoir plus
Non, il est inutile d'utiliser la fonction NAT sur les ports de votre routeur.
En savoir plus
Chaque commande sans fil peut être associée à 20 produits câblés maximum. Les commandes sans fil d'éclairage et détecteurs de mouvements peuvent contrôler des interrupteurs d'éclairages (avec option variateur), des micromodules, des prises connectées, des sorties de câble (hors...
En savoir plus
Nous vous conseillons de placer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo sur une surface plane (table, étagère, etc), à une hauteur comprise entre 1m et 1.5m, face à la porte d’entrée. Ainsi, la caméra pourra détecter les mouvements et capturer les visages de manière optimale.
En savoir plus
La mise à la terre du tableau électrique permet l’évacuation d’une fuite de courant créée par la mise sous tension d’une masse métallique consécutive à un défaut d’isolement. Cette mise à la terre, associée à des dispositifs différentiels, permet d’assurer la protection...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message