Brancher un interrupteur double

Brancher un interrupteur double revient à commander 2 circuits d'éclairage indépendants depuis la même commande, grâce à 2 interrupteurs.
Pour cela, vous devez amener une phase provenant du tableau électrique (dans une gaine en encastré, ou dans une moulure ou goulotte en saillie) sur votre interrupteur double. Cette phase doit être protégée par un disjoncteur correctement calibré au tableau électrique. Si vous souhaitez protéger vos 2 circuits d'éclairage par 2 disjoncteurs, il vous faudra tirer 2 fils de phase depuis votre tableau électrique, avec un disjoncteur par phase protéger les circuits d'éclairage.
Le branchement de votre interrupteur double vous est précisé dans le schéma ci-dessous : chaque interrupteur commande son propre circuit d'éclairage.
NB : la terre se branche uniquement entre les éclairages et le tableau électrique, pas sur le double interrupteur, pour des circuits lumières.
Information complémentaire

Comment choisir mon interrupteur pour l'installation électrique
Pour choisir votre interrupteur double allumage, consultez le guide de choix pour sélectionner les interrupteurs qui serviront à votre installation.
Information complémentaire

Coupez le courant avant toute intervention électrique
Pour votre sécurité, coupez l'alimentation électrique de votre installation au niveau du tableau électrique, sur le disjoncteur de branchement, avant de commencer toute intervention. Ne vous lancez dans aucune manipulation touchant le circuit électrique sans avoir fait cela au préalable ! Par sécurité, vérifiez que le courant a bien été coupé dans la pièce où vous allez travailler.
3 étapes d'installation pour brancher un interrupteur double
Étape 1 : commencez par dénuder les fils électriques (en vous servant du gabarit présent sur l'interrupteur double). Branchez ensuite le fil de phase provenant du tableau électrique sur la borne L d'un des interrupteurs de la commande double. Réalisez ensuite un pontage entre cette borne L et la borne L du second interrupteur à côté.
Étape 2 : branchez maintenant l'interrupteur double sur les 2 circuits d'éclairage.
Pour cela, reliez la borne 1 du premier interrupteur à son éclairage à commander, puis reliez la borne 1 du second interrupteur sur l'éclairage du second circuit.
Pour finir le branchement, ramener le neutre de chaque éclairage (ou circuit d'éclairage) sur le (ou les) disjoncteur(s) concerné(s).
Étape 3 : enfin, insérez le mécanisme de l'interrupteur double Legrand dans la boîte d'encastrement prévue en prenant soin de ne pas bloquer ou pincer les fils électriques. Vous pouvez alors poser la plaque de finition et l'enjoliveur double sur votre interrupteur double, puis remettre le courant afin de vérifier que votre installation fonctionne !
En tout état de cause, suivez toujours les recommandations indiquées sur la notice de l’interrupteur double que vous avez acheté. Le schéma de câblage est généralement dessiné sur les modes d’emploi, ce qui vous permet de le suivre à la lettre.
Brancher un interrupteur double allumage en va-et-vient

Si vous avez deux points d’éclairage indépendants dans une même pièce et que vous souhaitez pouvoir les commander depuis des interrupteurs distincts, vous pouvez également choisir de brancher un interrupteur double allumage en va-et-vient.
Un interrupteur double allumage est un mécanisme comprenant deux boutons de commande. Il est utilisé pour piloter deux éclairages depuis un même endroit. Vous pouvez placer deux interrupteurs double allumage et ainsi piloter deux lumières depuis deux endroits différents.
Le schéma de câblage du double va-et-vient est alors plus complexe : il faut relier chaque interrupteur double comme vu précédemment, mais aussi connecter les deux boutons du premier interrupteur à l’aide d’un autre fil de phase, et brancher chaque bouton du second interrupteur à un point d’éclairage distinct.
Information complémentaire

Contacter un électricien recommandé par Legrand
Pour ces opérations complexes, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel : vous n’avez qu’à indiquer votre lieu de résidence et contacter un artisan électricien pour brancher vos deux interrupteurs doubles en va-et-vient.
Questions fréquentes
Concrètement,...
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
L'interrupteur simple commande un circuit d'éclairage depuis un seul point tandis qu'un interrupteur va-et-vient permet...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.