Combien faut-il mettre d'interrupteurs différentiels dans une maison ?

Les interrupteurs différentiels ont un but précis : protéger les occupants de la maison contre les chocs électriques. C’est pourquoi ils doivent être installés dans le tableau électrique. La norme NF C 15-100 nous donne des indications précises pour savoir combien sont nécessaires.
Vous êtes en train de rénover votre installation électrique ? Alors, vous avez sans doute déjà croisé le terme « interrupteur différentiel ». Celui-ci vient en complément du disjoncteur dans le tableau électrique. Il a pour mission de protéger les personnes contre les risques d’électrisation.
Attention : il ne faut pas confondre interrupteur différentiel et interrupteur électrique. Ce dernier est un point de commande qu’on installe dans les pièces du logement afin d’allumer ou d’éteindre une source d’éclairage (et parfois un appareil électrique, comme des volets roulants).

Qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel ?

verification disjoncteur tableau electrique 1155x700
interdifferentiel test 700x700 interrupteur coupure courant 350x350

L’interrupteur différentiel est un dispositif différentiel résiduel, ou DDR. Il vient se placer dans le tableau électrique dans le but de préserver les occupants contre un risque de choc électrique.

 

La mission première d’un interrupteur différentiel est la protection des personnes. Il vous empêche de vous électrocuter à cause d’une prise ou d’un matériel défectueux, mais il n’est pas prévu pour détecter les éventuelles surcharges ou courts-circuits. Ça, c’est le travail du disjoncteur.

 

C’est la raison pour laquelle l’interrupteur différentiel est complémentaire du disjoncteur. Dans le tableau électrique, il doit être placé entre le disjoncteur général et les disjoncteurs secondaires (ou divisionnaires : ceux qui pilotent chaque circuit indépendamment des autres).

 

Une fois installé, chaque interrupteur différentiel va protéger plusieurs circuits. Le fait de déclencher un interrupteur donné aura pour effet de mettre hors tension l’ensemble des circuits qu'il alimente. Le nombre d’interrupteurs différentiels dépend du nombre de circuits du logement mais aussi de la continuité de service voulue (séparer les circuits prioritaires avec une protection différentielle dédiée pour empêcher leur déclenchement intempestif (ex : le congélateur)). Par ailleurs, la norme NF C 15-100 impose un nombre minimal d'interrupteurs différentiels en fonction des pièces du logement.

Information complémentaire

Le rôle de l'interrupteur différentiel

Une fois installé, chaque interrupteur différentiel va protéger plusieurs circuits. Le fait de déclencher un interrupteur donné aura pour effet de mettre hors tension l’ensemble des circuits qu'il alimente. Le nombre d’interrupteurs différentiels dépend du nombre de circuits du logement mais aussi de la continuité de service voulue (séparer les circuits prioritaires avec une protection différentielle dédiée pour empêcher leur déclenchement intempestif (ex : le congélateur)).
 

Par ailleurs, la norme NF C 15-100 impose un nombre minimal d'interrupteurs différentiels en fonction des pièces du logement.

Information complémentaire

interr diff types
interdifferentiel type ac 350x350 0 interdifferentiel type a 350x350 0

Les différents types d’interrupteurs différentiels

Notez également qu’il existe plusieurs types d’interrupteurs différentiels, chacun étant prévu pour protéger certaines catégories de circuits électriques. On distingue :

  • l’interrupteur différentiel de type AC (utilisation standard) ;
  • l’interrupteur différentiel de type A (protection de certains circuits spécialisés) ;
  • l’interrupteur différentiel de type F (prévu pour protéger et isoler les appareils sensibles, comme les ordinateurs, les congélateurs ou les alarmes).

 

Pour en savoir plus, découvrez notre guide de choix consacré aux tableaux électriques.

Combien faut-il d’interrupteurs différentiels pour une maison ?

8 circuits max par interdif 1155x700 0
picto 8maxi 350x350 0 disjoncteur differentiel logement 700x700

Maintenant que vous savez précisément ce qu’est un interrupteur différentiel, il s’agit de déterminer combien vous devez en mettre dans votre tableau électrique pour protéger efficacement votre maison.

 

La norme NF C 15-100 nous donne les indications nécessaires à ce sujet. Elle stipule qu’il faut installer :

  • au moins 2 interrupteurs différentiels : le premier de type AC, le second de type A, tous deux avec une sensibilité de 30 mA au maximum. Et cela, quelle que soit la taille du logement.
  • au-delà de cette règle de base, il faut installer un interrupteur différentiel pour 8 circuits électriques au maximum (avec un disjoncteur divisionnaire pour chacun de ces circuits).
  • afin de garantir la continuité du fonctionnement électrique, les circuits comprenant prises et éclairages doivent être répartis sous 2 interrupteurs différentiels au moins.

 

Attention : certains appareillages doivent être protégés par un interrupteur différentiel de type A. Par exemple, les plaques de cuisson, le lave-linge ou la prise permettant la recharge d’un véhicule électrique doivent faire partie des circuits sécurisés par un interrupteur différentiel de ce type.

 

Tout le reste – éclairages, prises de courant, prises USB, frigo, four, lave-vaisselle, chauffe-eau, volets roulants, ventilation, etc. – peut être protégé par un interrupteur différentiel de type AC.

 

Toutefois, vous devez faire attention à ne pas dépasser, pour chaque interrupteur différentiel, l’intensité maximale admise. Pour cela, il faut additionner les intensités de chaque disjoncteur divisionnaire, sachant que les prises et luminaires comptent pour 50 % de leur intensité réelle.

Tuto vidéo

Interrupteurs différentiels

Questions fréquentes

Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques des logements neufs et s’applique également dans le cas de certaines rénovations. Cette norme impose l’installation d’interrupteurs différentiels, deux au minimum de 30 mA dans le tableau électrique.
Les interrupteurs...
En savoir plus
Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les courants de fuite. Un courant de fuite survient si l'isolation d'un appareil électrique ou si la mise à la terre est défectueuse. Au-delà d'une certaine intensité électrique, le courant de fuite devient dangereux. Les...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel permet de protéger les occupants de votre domicile contre les risques d’électrisation. Mais savez-vous comment choisir les interrupteurs différentiels adéquats pour vos circuits électriques ? Voyons ensemble quelle est l’utilité d’un interrupteur...
En savoir plus
Le but d’un interrupteur différentiel est de protéger les occupants du logement contre les risques électriques. Il se pose directement dans le tableau électrique, entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Voici un guide pour bien choisir vos interrupteurs...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel est un appareillage modulaire destiné à être placé dans le tableau électrique. Son but est de protéger les personnes contre les risques électriques. La norme NF C 15-100 impose d’installer un minimum de deux interrupteurs différentiels par logement, dans...
En savoir plus
La norme N FC 15-100 préconise l’installation d’au moins deux interrupteurs différentiels de 30mA dans tout logement, afin de sécuriser l’installation électrique. Mais qu’est-ce qu’un interrupteur différentiel 30mA ? Et comment effectuer son installation ?
Deux interrupteurs...
En savoir plus
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message