Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ?

Il existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux.

La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par un professionnel de l’électricité.

La rénovation électrique partielle, en revanche, consiste à effectuer seulement un ou plusieurs changements dans l’installation électrique dans le respect de la norme NF C 15-100 qui régit l’installation électrique dans le logement. Il peut s’agir par exemple seulement d’une pièce ou d’un ensemble de pièces de la maison, la mise en conformité du tableau électrique, l’ajout de circuits (nouvelles prises, nouveaux interrupteurs), le changement/remplacement de certains appareillages, etc.

Cependant, une rénovation électrique, même partielle, doit être réalisée avec précaution. Il est par exemple nécessaire et même obligatoire de couper le courant au disjoncteur d’abonné avant de rénover votre installation. Vous pouvez choisir de faire appel à un électricien certifié par Legrand qui vous permettra de ne pas prendre de risques !

Information complémentaire

Respecter la norme NF C 15-100

Pour assurer votre sécurité et celle de votre famille, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme NF C 15-100 en vigueur pour les installations domestiques.

Cette règlementation impose l’installation d’interrupteurs différentiels et de disjoncteurs pour protéger les occupants du foyer ainsi que les appareils électriques. La notion de mise à la terre est également primordiale.

Information complémentaire

Tableau électrique performant

Choisissez les solutions de protection et de distribution de l'énergie astucieuses Legrand si vous avez besoin de changer ou d’ajouter des équipements de protection à votre tableau électrique : interrupteurs différentiels (types AC ou A, en 30 mA), disjoncteurs (de 2 à 32A), peignes et accessoires de répartition, etc.

Vous pourrez également opter pour des tableaux électriques équipés (spécial extension par exemple).

Pour bénéficier des avantages d’un tableau électrique connecté et agir directement sur les postes énergivores de votre logement, choisissez les solutions connectées Drivia with Netatmo :

  • pack de démarrage chauffe-eau connecté
  • contacteur connecté*
  • télérupteur connecté*
  • délesteur connecté*

* nécessite l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté. 

Information complémentaire

Prises et interrupteurs Céliane

Pour vos appareillages, c’est-à-dire vos prises et vos interrupteurs, optez pour les solutions de la gamme Céliane : design, sécurisantes et pratiques, les fonctionnalités Céliane vous simplifieront la vie ! Découvrez la prise Surface Confort avec ou sans chargeur USB Type C, la quadruple prise de courant, la prise RJ 45, l’interrupteur, le variateur, le détecteur mural ou encore l’obturateur. En ce qui concerne les plaques de finitions, vous pourrez choisir parmi de nombreuses matières et couleurs, en encastré ou en saillie !

Information complémentaire

Maison connectée Legrand

Vous souhaitez régler votre chauffage à distance ? Surveiller votre maison d’où que vous soyez ? Contrôler vos éclairages et appareils électriques depuis votre smartphone ? Découvrez la maison connectée Legrand ! Améliorez votre confort et faites des économies d’énergie grâce au pack de démarrage pour éclairage connecté, aux thermostats connectés, aux visiophones connectés ou encore aux commandes sans fils sans piles !

Information complémentaire

Faites appel à un pro !

Confiez vos travaux de rénovation partielle ou totale à l’un des professionnels du réseau Électricien Certifié Legrand ! Il pourra vous accompagner dans votre projet et réaliser un diagnostic de votre installation électrique. N’attendez plus et demandez un devis !

Questions fréquentes

Avoir plusieurs va-et-vient dans une pièce peut-être très pratique. Cependant, parfois, seulement deux va-et-vient ne suffisent pas. Nous allons donc voir ensemble comment brancher plusieurs va-et-vient avec trois points de commande.     Repérez les fils dont vous aurez besoin...
En savoir plus
Vous souhaitez faire varier votre ampoule, incluse dans le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » ? C’est facile !   L’ampoule LEDVANCE SMART+ certifiée Zigbee 3.0 de votre pack de démarrage, associée à la commande sans fils Céliane with...
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le...
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier...
En savoir plus
Vous le savez : avant de brancher un nouveau disjoncteur ou d’installer un circuit supplémentaire chez vous, il est indispensable de commencer par jeter un œil aux règles en vigueur. Mais quelle norme électrique choisir ?
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message