Comment refaire l'électricité dans ma maison sans faire de saignées ?

Pour refaire l’électricité de votre maison et remplacer vos anciens appareillages et/ou circuits, deux types d’installation s’offrent à vous : en encastré ou en saillie/apparent.

 

Si vous souhaitez repositionner ou installer de nouveaux interrupteurs et prises en encastré, il est nécessaire de faire des saignées, c’est-à-dire des trous à l’intérieur de vos murs et cloisons pour dissimuler vos conduits électriques. Ces travaux d’électricité peuvent être contraignants et nécessitent de respecter certaines règles de mise en œuvre imposées par la norme NF C 15-100. En fonction du temps, des efforts et du budget que vous souhaitez allouer à vos travaux de rénovation électrique, il peut être pertinent de réaliser une installation en saillie.

 

Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre maison sans faire de saignées dans vos murs ? Moulures, plinthes : nous avons des solutions simples et pratiques à vous proposer !

Moulures et plinthes

schema moulures plinthes legende 938x569 1
moulure coin 350x350 moulure plinthe 350x350

Découvrez l’offre de moulures et plinthes Legrand pour la pose de vos prises et interrupteurs en apparent afin de refaire l’électricité sans saignées :

  • cache-câbles
  • moulure avec cloison
  • kit tour de pièce pour raccorder des moulures autour d’une pièce
  • raccord mur-plafond pour raccorder 2 moulures entre un mur et le plafond
  • cadre simple pour appareillage apparent afin de monter un interrupteur ou une prise ASL sur une moulure

Ces solutions pourront être peintes pour s’adapter parfaitement à la décoration et à l’esthétique de votre intérieur.

Information complémentaire

Céliane saillie

Choisissez les cadres saillie faible profondeur Céliane à associer aux moulures et plinthes. Cette solution vous permettra d’accéder à l’ensemble des fonctions de la gamme Céliane. Il est possible d’installer et d’utiliser ces solutions dans toutes les pièces de la maison : pièce de vie, chambres, salle de bains ou encore cuisine.

Tutos

Moulures

Information complémentaire

couple travaux maison plinthes 1222x569 1

Information complémentaire

Découvrez les multiprises Legrand

Pour brancher simplement vos appareils électriques, vous pouvez également opter pour les multiprises Legrand. Positionnées sur le bureau, elle permettent de recharger simplement vos appareils mobiles ! Très pratiques pour le télétravail, elles sont idéales en rénovation. 

Information complémentaire

Confiez vos différents travaux d’électricité à un électricien certifié

Faites appel à un artisan du réseau électricien certifié par Legrand pour choisir les solutions adaptées à votre chantier immobilier et refaire votre électricité sans saignées en toute sécurité. En effet, un artisan professionnel pourra vous donner des conseils et, si vous le souhaitez, réaliser la rénovation d’électricité complète de votre installation ! Demandez votre devis électrique pour connaître le tarif de la rénovation électrique de votre logement !

Questions fréquentes

Le tarif d’électricité est le montant que vous payez à votre fournisseur d’électricité pour 1 kWh d’énergie électrique consommé. Pour connaitre votre tarif, vous pouvez vous connecter à votre espace client sur le site internet de votre fournisseur d’électricité.
Votre tarif...
En savoir plus
Forcer la fermeture de l'App Home + Control et assurer vous qu'elle ne fonctionne plus en tâche de fond.Couper l'alimentation de la prise Control / du module Control pendant 10 secondes puis alimenter la de nouveau.Ouvrir l'App Home + Control, sélectionner "installer une nouvelle maison" et...
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus
Très différente d’une installation en encastré, une installation en saillie se distingue par le fait qu’il ne faut pas percer le mur ou réaliser des saignées dans les murs pour poser les prises ou les interrupteurs. Il suffit de relier au mécanisme les fils électriques par...
En savoir plus
Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
En savoir plus
Pour poser des interrupteurs en saillie, il faut vous assurer que l’endroit où ils seront installés est dégagé, sans obstacle pour la fixation et le passage des câbles électriques le long du mur.   Il est plus facile et rapide d’installer un interrupteur en saillie qu’un...
En savoir plus
Ces conduits électriques permettent de masquer les fils et câbles sans les encastrer. La plinthe électrique se pose au ras du sol. La moulure électrique se pose au-dessus d'une plinthe classique. La goulotte électrique a une forte capacité, très utile au-dessus d’un bureau, d’un...
En savoir plus
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier...
En savoir plus