Comment brancher plusieurs va-et-vient dans une pièce avec trois points de commande ? 

Avoir plusieurs va-et-vient dans une pièce peut-être très pratique. Cependant, parfois, seulement deux va-et-vient ne suffisent pas. Nous allons donc voir ensemble comment brancher plusieurs va-et-vient avec trois points de commande.  

Repérez les fils dont vous aurez besoin : 

  • le permutateur 
  • les deux va-et-vient 

Information complémentaire

Se préparer à brancher 3 points de commande

À la manière d’un câblage classique pour câbler votre permutateur avec vos va-et-vient vous aurez besoin :

  • une pince à dénuder
  • une pince coupante
  • un tournevis
  • 4 fils navettes
  • 2 interrupteurs va-et-vient
  • 1 permutateur

Comme n’importe quel câblage ou branchement, vos installations électriques sont soumises à la norme NF C 15-100.

Information complémentaire

Qu’est-ce qu’un permutateur ?

Le permutateur va agir en tant que troisième interrupteur et sera intercalé entre les deux va-et-vient pour permuter les navettes entre les deux va-et-vient. La différence avec un interrupteur va-et-vient classique est au niveau des bornes au dos du permutateur. En effet, les bornes vont être nommées L1, L2, 3 et 4, au contraire d'un interrupteur va-et-vient classique qui sera composé des bornes L, 1 et 2.

Commencer à brancher son premier va-et-vient et son permutateur

schema cablage inter va et vient 3 cdes 1222x569

Avant de démarrer le branchement, vérifiez que le courant est bien coupé au disjoncteur général.  

Première étape : branchez votre premier interrupteur va-vient en raccordant le fil de phase rouge sur la borne L et les deux fils navettes sur les bornes 1 et 2 de votre interrupteur va-et-vient.

Deuxième étape : c’est là qu’intervient votre permutateur. Raccordez vos deux fils navettes issus de votre 1er interrupteur va-et-vient aux bornes L1 et L2.

Raccorder le permutateur et le deuxième interrupteur va-et-vient

schema installe va et vient 1222x569

Troisième étape : raccordez les deux autres fils navettes aux bornes 3 et 4 de votre permutateur.

Quatrième étape : les deux fils navettes ressortant de votre permutateur seront raccordés aux bornes 1et 2 de votre dernier interrupteur va-et-vient. Le fil de phase de retour lampe repartira de la borne L de votre interrupteur va-et-vient et ira directement à la lampe.

Information complémentaire

Terminer l’installation de ses interrupteurs va-et-vient

Une fois que vos interrupteurs va-et-vient et votre permutateur sont câblés, placez-les dans votre mur, fixez-les avec les griffes ou les vis fournies et clipsez les plaques de finitions relatives à chaque interrupteur va-et-vient. Remettez ensuite le courant et testez votre installation. 

Information complémentaire

dessin telerupteur dans tableau electrique 350x350

Pour aller plus loin

Le permutateur vous permet d'aller au-delà des deux points de commandes que permettent les va-et-vient classiques. Cependant, si vous souhaitez mettre encore plus de points de commandes dans votre pièce, vous pourrez installer un télérupteur dans votre tableau électrique et le relier à plusieurs boutons poussoirs.

Information complémentaire

Confiez votre installation électrique à un professionnel

Ce type de branchement électrique peut s’avérer être compliqué. Pour un câblage en toute sécurité et dans le respect des normes, faites appel à un électricien certifié près de chez vous !

Questions fréquentes

L’installation d’un va-et-vient à la maison est une solution très pratique et économique dès lors que l’on doit commander un éclairage depuis 2 points d’une pièce ou d’un espace de la maison. Pour répondre aux besoins des différentes configurations de logements, il est...
En savoir plus
Très pratique, l’interrupteur va-et-vient permet d’allumer ou d’éteindre un éclairage depuis deux endroits différents d’une pièce. Il est généralement placé aux entrées-sorties d’une pièce traversante, ou à l’entrée et près du lit dans la chambre à coucher. Le...
En savoir plus
L’interrupteur va-et-vient est une solution très pratique pour commander un éclairage depuis 2 endroits d’une pièce. Il peut toutefois arriver qu’un va-et-vient devienne inutile en fonction des évolutions dans la maison. Il est alors possible de supprimer l'un des interrupteurs qui...
En savoir plus
Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez...
En savoir plus
Un télérupteur vous permet de piloter l’allumage et l’extinction de l’éclairage depuis plusieurs points de commande (à partir de trois minimum). Il est particulièrement adapté aux grands espaces comme un long couloir avec plusieurs portes ou une cage d’escalier. Il est impératif...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message