Quel interrupteur installer pour commander un télérupteur ?

Un télérupteur vous permet de piloter l’allumage et l’extinction de l’éclairage depuis plusieurs points de commande (à partir de trois minimum). Il est particulièrement adapté aux grands espaces comme un long couloir avec plusieurs portes ou une cage d’escalier. Il est impératif d’utiliser exclusivement des poussoirs et non des interrupteurs ou va-et-vient.

Information complémentaire

Que peut-il se produire si, par inadvertance, vous avez mis un interrupteur pour commander un télérupteur ?

L’interrupteur va solliciter la bobine du télérupteur en permanence. Celle-ci risque de surchauffer :

  • au mieux, votre circuit est correctement protégé, le disjoncteur va couper le circuit
  • au pire, la bobine du télérupteur va s’emballer et pourra créer un départ de feu

Information complémentaire

Comment fonctionne un télérupteur ?

Le télérupteur est un relais électromécanique commandé par des impulsions électriques, générées par l’action sur les poussoirs qui lui sont reliés. Il est généralement placé dans le tableau électrique. Grâce à lui, vous pouvez commander un même éclairage depuis plusieurs poussoirs ou points de commande auxquels il est raccordé.

Information complémentaire

Comment fonctionne un poussoir ?

  • Une impulsion électrique sur l’un des poussoirs active le télérupteur, ce qui implique la mise sous tension du circuit d’éclairage : la lumière s’allume.
  • Une nouvelle impulsion sur l’un des poussoirs le met au repos : la lumière s’éteint.

Information complémentaire

Demander conseil à un électricien

N’hésitez pas à consulter un électricien certifié qui saura vous conseiller.

Questions fréquentes

Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.
En savoir plus
Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
En savoir plus
Pour effectuer le branchement d'un bouton poussoir il faut prévoir, selon la configuration de votre installation, 2 ou 4 fils.  2 fils si le bouton poussoir est le dernier de la ligne des autres boutons poussoirs 4 fils si le bouton poussoir est en milieu ou début de ligne. Seront...
En savoir plus
L’utilisation d’un télérupteur dans une installation électrique prend son sens si vous avez minimum 3 points de commande pour un même éclairage. Installé dans le tableau électrique ou dans une boîte d'encastrement, le télérupteur peut être associé à un nombre illimité de...
En savoir plus
Vous avez besoin de créer un point de commande supplémentaire pour l’éclairage de votre couloir par exemple, découvrez ci-dessous comment effectuer l’installation de votre poussoir.  
En savoir plus
Lorsque l'on parle d'électricité et d'éclairage, les références à l’interrupteur va-et-vient et au bouton poussoir sont souvent utilisées. Dans les 2 cas, ces installations permettent de contrôler l'allumage et l'extinction d'une lumière. L'interrupteur va-et-vient permet de...
En savoir plus
Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant.   Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus