Comment brancher un bouton poussoir ?

Vous avez besoin de créer un point de commande supplémentaire pour l’éclairage de votre couloir par exemple, découvrez ci-dessous comment effectuer l’installation de votre poussoir.  

Information complémentaire

Matériel requis

Pour réaliser le branchement de votre bouton poussoir, vous aurez besoin  : 

  • d'un télérupteur ou d'une minuterie
  • de fils électriques 1,5mm²
  • d'une pince coupante
  • d'une pince à dénuder
  • d'un tournevis plat


 

Information complémentaire

Étape 1 : Préparer l’installation

Avant d’entreprendre quoi que ce soit, coupez le courant via le disjoncteur d'abonné qui se trouve dans votre tableau. Vérifiez l'absence de tension à sa sortie, puis consignez le disjoncteur à l'aide d'un cadenas spécifique afin d'éviter toute remise du courant pendant l'installation
 

Information complémentaire

Étape 2 : Raccorder les poussoirs

Accordez l'ensemble de vos poussoirs actionnant le télérupteur.
d'un côté à la phase et de l'autre à la borne. Si il s’agit d’un télérupteur il faudra le raccorder à la borne A2, s’il s’agit d’une minuterie il faudra le raccorder à la borne B

  • raccordez le ou les fils rouges sur la borne L
  • raccordez le ou les autres fils sur la borne 1

Information complémentaire

Étape 3 : terminer l’installation


Fixez chaque poussoir dans la boîte d'encastrement, puis posez la plaque de finition.
Pensez à déconsigner le disjoncteur d’abonné et à remettre le courant au disjoncteur général.
 

Tutoriel

Explorez le logiciel par module

Questions fréquentes

Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
En savoir plus
Pour savoir si votre télérupteur est mort, nous allons vous expliquer comment faire un diagnostic rapide de votre appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa mise hors d’usage.
La bobine de l’électro-aimant est coupée ? Le télérupteur est hors service. Il faut le...
En savoir plus
Le rôle d’un télérupteur est d’allumer ou éteindre un circuit d’éclairage avec plus de 2 points de commande.
Il est idéal pour commander l’éclairage d’un couloir avec plusieurs portes (chambres, salle de bain, bureau,…).
Cela permet d’avoir une commande à chaque entrée...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus
Pour effectuer le branchement d'un bouton poussoir il faut prévoir, selon la configuration de votre installation, 2 ou 4 fils.  2 fils si le bouton poussoir est le dernier de la ligne des autres boutons poussoirs 4 fils si le bouton poussoir est en milieu ou début de ligne. Seront...
En savoir plus
L’utilisation d’un télérupteur dans une installation électrique prend son sens si vous avez minimum 3 points de commande pour un même éclairage. Installé dans le tableau électrique ou dans une boîte d'encastrement, le télérupteur peut être associé à un nombre illimité de...
En savoir plus