Accès aux rubriques
Information complémentaire

Comment vérifier si la bobine du télérupteur est coupée ?
Avant même de conclure que votre télérupteur est mort, vérifiez qu’aucun disjoncteur ou fusible ne soit à l’origine de la panne.
Si la bobine de l’électro-aimant est coupée, il vous suffit d’appuyer sur l’ensemble des boutons poussoir commandant le télérupteur. Si aucun d’eux n’arrive à l’actionner, il est fort probable que ce soit la bobine qui soit hors service. Il faut aussi vérifier que lorsqu’on appuie sur un bouton poussoir on n’entende pas de vibration dans le télérupteur. Si tel est le cas, alors la bobine est bien hors service.
Ce genre de panne peut arriver si le contact d’un bouton poussoir se bloque en position fermée. Le courant va ainsi circuler en permanence dans la bobine et la griller.
Information complémentaire

Comment vérifier si la panne du télérupteur est d’origine mécanique ?
La possibilité d’une panne d’ordre mécanique est aussi à envisager. Les symptômes sont identiques à ceux d’une bobine coupée, mais ici, lorsqu’on appuie sur un bouton poussoir, la bobine émet un léger grésillement.
Ce genre de panne est très peu observée, ou alors sur de très vieux télérupteurs car les télérupteurs actuels Legrand sont conçus pour résister à 200 000 changements de position sous une charge de 16A cos Ø = 0,6.
Information complémentaire

Comment vérifier si le contact de puissance est usé ?
Si vous constatez des scintillements dans votre éclairage ou des flashs sur votre télérupteur quand vous l’actionnez par les boutons poussoirs, alors le contact du télérupteur est probablement usé.
Le contact de puissance d’un télérupteur actuel est fait pour résister à 200 000 changements de position sous un courant de 16A avec un cos Ø = 0,6.
Autrement dit, il convient à la plupart des sources d’éclairage du marché.
Il se peut que dans de vieilles installations, des transformateurs pour lampes halogènes ou des ballasts pour tubes fluorescences aient un cos Ø < 0,6 et soient à l’origine d’une dégradation prématurée du contact du télérupteur.
Information complémentaire

Quels sont les autres sources de panne ?
La possibilité d’avoir un bouton poussoir défectueux est aussi envisageable.
Appuyez sur chaque bouton poussoir actionnant le télérupteur. Si sur un bouton poussoir le télérupteur ne répond pas, alors remplacez le !
Vérifiez aussi vos éclairages, ils peuvent être défectueux.
Tutoriels
Installer un télérupteur et un poussoir Legrand
Information complémentaire

Vous ne trouvez toujours pas la panne !
Vous ne trouvez toujours pas la panne ! N’hésitez plus, faites appel à l’un de nos électriciens certifiés près de chez vous qui saura diagnostiquer de façon efficace les raisons du disfonctionnement de votre télérupteur.
Questions fréquentes
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.