Combien de bouton poussoir sur un télérupteur ?

L’utilisation d’un télérupteur dans une installation électrique prend son sens si vous avez minimum 3 points de commande pour un même éclairage. Installé dans le tableau électrique ou dans une boîte d'encastrement, le télérupteur peut être associé à un nombre illimité de poussoirs sans voyant et d’interrupteurs et laisse passer le courant à chaque impulsion créée lorsqu'on appuie sur un bouton.

À chaque impulsion, le contact s’établit temporairement pour permettre le passage du courant électrique et ainsi activer ou désactiver la lumière. C'est pourquoi le bouton revient à sa position repos.

Information complémentaire

legrand schema cablage telerupteur poussoirs 1222x569

Information complémentaire

Télérupteur électromécanique ou silencieux

Contrairement au télérupteur électromécanique, le télérupteur silencieux, de par sa conception électronique, ne génère aucun bruit. Il est adapté pour les appartements ou maisons possédant un tableau électrique situé dans la zone de vie.

Le télérupteur électromécanique est plus adapté pour les tableaux électriques positionnés dans le garage attenant à la maison ou au sous-sol.
 

Information complémentaire

Télérupteur connecté

Pour plus de confort encore, pensez à vous équipez d’un télérupteur connecté Drivia with Netatmo. Il vous permettra de piloter à distance, via l’app Home + Control, vos boutons poussoirs et donc vos éclairages. Vous pourrez également mesurer et suivre la consommation de vos appareils.
Avec un écosystème connecté dans votre maison et l’installation d’autres produits connectés, vous pourrez notamment créer des scénarios et des plannings selon vos habitudes de vie.
Rapprochez-vous d’un de nos professionnels pour en savoir plus ce produit et l’environnement connecté de Legrand !

Tutoriels

Comment installer un télérupteur et un poussoir Legrand

Information complémentaire

Besoin d'aide pour vos travaux ?

Vous souhaitez par un professionnel pour réaliser vos travaux en électricité ? Nous mettons à votre disposition un réseau d'éléctricitiens certifiés par Legrand, proche de chez vous !

Questions fréquentes

Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
En savoir plus
Pour savoir si votre télérupteur est mort, nous allons vous expliquer comment faire un diagnostic rapide de votre appareil. Plusieurs causes peuvent être à l’origine de sa mise hors d’usage.
La bobine de l’électro-aimant est coupée ? Le télérupteur est hors service. Il faut le...
En savoir plus
Le rôle d’un télérupteur est d’allumer ou éteindre un circuit d’éclairage avec plus de 2 points de commande.
Il est idéal pour commander l’éclairage d’un couloir avec plusieurs portes (chambres, salle de bain, bureau,…).
Cela permet d’avoir une commande à chaque entrée...
En savoir plus
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné.
En savoir plus