Quel est le règlement relatif à l'installation et au maintien des installations d’éclairage de sécurité ?

TECHNO

Information complémentaire

La réglementation impose que les installations d'éclairage de sécurité soient entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement.

L’exploitant est responsable pénalement de la sécurité des personnes dans son établissement : garant de la mise en œuvre et du suivi des mesures de sécurité, c'est à lui de s’assurer que ses installations d’éclairage de sécurité sont en parfait état de fonctionnement afin qu’elles soient opérationnelles lors d’une défaillance de l’éclairage normal ou lors d’une alerte incendie. Il a ainsi l’obligation de procéder périodiquement au contrôle des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité et des Luminaires sur Source Centralisée, et de consigner les opérations de vérifications ainsi que leurs résultats dans le registre de sécurité.

Information complémentaire

Comment et à quelle fréquence maintenir les BAES et LSC ?

Tous les mois, l’exploitant doit effectuer les contrôles suivants :

  • vérification du fonctionnement de secours des Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité/Luminaires sur Source Centralisée et de l’allumage des lampes de sécurité,
  • vérification de la télécommande de mise à l’état de repos ou d’arrêt des blocs lorsque l’éclairage normal est mis volontairement hors tension,
  • vérification du retour automatique des blocs à l’état de veille lors de la remise sous tension de l’éclairage normal.

Tous les 6 mois, il doit procéder à la vérification de l’autonomie de fonctionnement d’au moins 1 heure des BAES.

Information complémentaire

Comment déterminer les périodes de test ?

Les vérifications des blocs doivent être effectuées quand l’établissement n’est pas exploité afin qu’à l’ouverture au public, l’éclairage de sécurité soit opérationnel et que les blocs aient retrouvé l’autonomie prescrite. À noter qu’une décharge réglementaire d’une heure d’un Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité nécessite un temps de charge minimal de 12 heures pour que le BAES soit de nouveau opérationnel.

Pour tout établissement sans période de fermeture, seule l’utilisation de Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité SATI, avec leur système de tests des sources lumineuses et batteries intégré, permet d’assurer la sécurité des personnes tout au long de l’exploitation du bâtiment.

Information complémentaire

Cas particulier des Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité SATI

Les opérations de maintenance obligatoire peuvent être effectuées grâce à l’utilisation de blocs autonomes munis du Système Automatique de Test Intégré, conforme à la norme NF C 71-820.

Chaque BAES SATI vérifie le bon fonctionnement de ses sources lumineuses et l’état de ses batteries. Vous n’avez plus qu’à vérifier l’état des LED de signalisation. Le résultat des tests est signalé sur le bloc lui-même, par 2 LED :

  • le voyant vert indique que le bloc est opérationnel,
  • le voyant jaune indique qu’il est en défaut.

Grâce au système SATI, les blocs se testent à tour de rôle : une partie de l’installation de sécurité reste ainsi toujours active, garantissant la sécurité d'évacuation du public. Les blocs SATI sont ainsi la solution idéale pour les établissements sans période de fermeture.

Information complémentaire

Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu’au 10 octobre 2018 inclus

Questions fréquentes

Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La télécommande connectée IP réf.062520 devra être raccordée au réseau Ethernet de l’établissement. Le paramétrage éventuel sera réalisé avec l’application Legrand Close Up (téléchargeable sur l’App Store et Google Play Store). La télécommande connectée radio...
En savoir plus