Appareillage

voir vidéo ▶

Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité

Publication le 29 mai 2024

Depuis sa création en 2007 et sa refonte en 2014, Céliane a redéfini les codes de l’appareillage résidentiel en bouleversant le format traditionnel des interrupteurs et des prises. Avec ses innovations, Céliane allie fonctionnalités et esthétisme pour anticiper les besoins des utilisateurs. Aujourd’hui, Céliane se réinvente pour impulser la créativité. Découvrez dès à présent l’appareillage nouvelle génération, vivez l'expérience Céliane !

Céliane™ se réinvente pour impulser la créativité

Questions fréquentes

Comment est construite la codification des nouvelles références produits Céliane ?

La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une... En savoir plus

Les anciens mécanismes et enjoliveurs Céliane sont-ils compatibles avec les nouveaux, et inversement ?

Les nouvelles références Céliane sont parfaitement compatibles avec les anciennes. En effet, une nouvelle plaque peut habiller aussi bien un ancien mécanisme qu'un nouveau.   Cependant, les nouveaux enjoliveurs qui habillent les mécanismes ont évolué dans leurs formes et dans leurs... En savoir plus

L'interrupteur à anneau est-il vendu complet ?

L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple... En savoir plus

Comment utiliser le peigne Rapido de câblage Céliane ?

Le peigne Rapido Céliane permet de raccorder des prises simplement et sans outils.   Brevet exclusif Legrand, le peigne Rapido vous fait gagner du temps lors de l’installation. En effet, il vous permet de raccorder simplement jusqu’à 3 prises Céliane bornes autos à partir d’une... En savoir plus

Peut-on adapter les plaques de finition du nouveau Céliane sur l'ancien Céliane ?

Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste. En savoir plus

Peut-on installer l'appareillage Céliane en neuf et en rénovation ?

L’appareillage Céliane s’installe facilement en neuf comme en rénovation. Quelle que soit la nature du mur, les boîtes et supports Batibox assurent une installation toujours impeccable.   La gamme s’adapte à tous les types de chantiers grâce aux différentes versions de produits... En savoir plus

Sera-t-il toujours possible de se procurer l'ancien Céliane ?

L’ancienne version de l’appareillage Céliane restera disponible à partir du 1er juin 2024 (date de lancement de la nouvelle version), et ce jusqu’à épuisement des stocks. Vous pourrez retrouver tout le catalogue historique et vous procurer des informations sur l'ancienne version de... En savoir plus

Quels sont les avantages d'installation de l'appareillage Céliane ?

Céliane s’installe facilement en construction neuve et en rénovation, quelle que soit la nature du mur.    La prise Céliane Surface Confort présente de nombreux avantages en matière d’installation. En effet, cette dernière est simplifiée grâce aux poussettes intégrées au... En savoir plus

Quelles sont les fonctions disponibles en version interrupteur à anneau ?

Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses... En savoir plus

Comment réaliser une étude en Céliane ?

Pour créer une étude en Céliane sur Legrand Config Pro, il faut créer un projet et le nommer, puis choisir un type de bâtiment, et choisir la gamme Céliane.   Vous pourrez ensuite choisir les finitions et boîtes d’encastrement, créer les espaces en renseignant le nombre de... En savoir plus

Comment fonctionne le variateur de lumière Céliane Rotary ?

Le variateur Céliane Rotary permet, comme son nom l’indique, de faire varier la lumière et d’ainsi créer diverses ambiances lumineuses. Son usage est simple et intuitif. Il s’allume et s’éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF au centre de la commande. Pour faire varier la lumière... En savoir plus

Où est fabriqué Céliane en France ?

Plus de 87 % de la fabrication des références Céliane se fait en France. La production se situe dans le Grand Est (plaques en hêtre), en Nouvelle-Aquitaine (plaques en liège), ou encore en Normandie (plaques en feutre).   Certaines de ces plaques Céliane sont fabriquées par des EPV... En savoir plus

Comment est-ce que Céliane privilégie l'économie circulaire ?

Céliane pratique l’économie circulaire de différentes manières.   D’une part, la gamme utilise du plastique recyclé issu de l’industrie pour fabriquer les composants de ses prises et interrupteurs (supports, plaques de finition, sous-plaques, etc.).   D’autre part, du... En savoir plus

Comment est-ce que Legrand s’engage à limiter son impact sur l'environnement avec Céliane ?

Pour limiter l’impact sur l’environnement, 87% des produits Céliane sont fabriqués en France. Les emballages des produits sont recyclables et ne comportent pas de plastique. Du plastique recyclé est utilisé pour la fabrication des produits.   Enfin, nous avons réalisé des études... En savoir plus