Information complémentaire

Pince Colson™ : pour un serrage facile, rapide et solide
Un collier Colson peut bien sûr être serré manuellement, de manière provisoire ou semi-définitive, autour de câbles à regrouper. Avec sa tête arrondie et son absence d’angles vifs, il ne blesse pas son utilisateur, même après plusieurs colliers installés.
Mais pour un serrage définitif et/ou couplé à une coupure simultanée de l’excédent de lanière, il vous faut utiliser la pince automatique Colson ! Ergonomique, elle facilite le serrage en un minimum d’effort, limitant ainsi les risques de troubles musculosquelettiques (TMS). Sa molette permet le réglage de la tension de serrage.
La pince permet également le maintien du collier en place pendant l’opération, ce qui permet à l’installateur de libérer l’une de ses mains, pour préparer le collier suivant par exemple. L’insertion des colliers dans la pince est facilitée grâce à l’entonnoir de guidage.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.