Disjoncteur

Pour protéger vos appareils et votre installation contre les surtensions, pensez aux disjoncteurs bornes à vis ou bornes automatiques.

2 produits
trier filtrer

pertinence

prix croissant

prix décroissant

Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

{{error}}

Service Relations Pro

0810 48 48 48
(Service gratuit + prix d'un appel)

du lundi au vendredi, de 8h à 18h

{{title}}

    Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel

    Questions fréquentes

    Que faire quand un disjoncteur saute ou ne se réarme pas ?

    Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur... En savoir plus

    Quel disjoncteur choisir pour protéger votre installation électrique ?

    Un disjoncteur vient se placer dans le tableau électrique dans le but de protéger un circuit donné. Quand il détecte une surcharge ou un court-circuit, il coupe (disjoncte) le courant (l'électricité) pour éviter que les appareils branchés ou les circuits ne subissent des dommages. Il est... En savoir plus

    Quelle courbe choisir pour un disjoncteur ?

    Le disjoncteur protège des courts-circuits mais aussi des surcharges électriques. Chaque circuit électrique est en capacité de supporter une intensité déterminée et en cas de dépassement, le disjoncteur déclenche.
    La courbe du disjoncteur correspond au réglage du seuil de... En savoir plus

    Quelle est la norme électrique à appliquer pour le disjoncteur ?

    Les disjoncteurs sont des éléments incontournables d’une installation électrique : ils viennent se placer sur le tableau électrique pour protéger les circuits contre les surcharges et les surintensités. La norme qui régit leur installation est la NF C 15-100. En savoir plus

    Quel disjoncteur choisir pour protéger le circuit dédié à un four ?

    Choisir un disjoncteur pour un circuit four revient à sélectionner le dispositif de protection adapté à la puissance de l'appareil. Ainsi, pour éviter toute détérioration due à une surcharge ou un court-circuit, votre four doit être branché sous un disjoncteur d’un certain... En savoir plus

    Qu'est-ce qu'un disjoncteur de branchement et où se trouve-t-il ?

    Le disjoncteur de branchement est l’autre nom donné au disjoncteur d’abonné, ou disjoncteur général. Il vient se placer en amont du tableau électrique et endosse plusieurs rôles, dont celui de dispositif de protection pour l’ensemble de l’installation électrique.

    Le disjoncteur... En savoir plus

    Comment savoir si un disjoncteur est HS ?

    Le disjoncteur divisionnaire peut connaître plusieurs sortes de défaillances : le disjoncteur présente un défaut identifiable visuellement vous soupçonnez un comportement défaillant   Si l’un de vos disjoncteurs saute sans cesse, il est fort possible qu’il y ait un... En savoir plus

    Quelle différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?

    Les interrupteurs différentiels protègent les personnes contre les effets néfastes d'un courant de fuite (choc électrique). Les disjoncteurs différentiels assurent le même rôle mais ils protègent aussi les équipements électriques contre les sur intensités. L'installation d'un certain... En savoir plus

    Disjoncteur ou interrupteur différentiel : quelle protection choisir ?

    Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou... En savoir plus

    À quoi est due la coupure du neutre ?

    On parle de coupure du neutre (ou rupture du neutre) lorsque le fil du neutre présente un défaut. Cette coupure concerne principalement les installations alimentées par un régime triphasé. La rupture du neutre peut être causée soit : par le fournisseur d’électricité par... En savoir plus

    Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel et comment le choisir ?

    Un disjoncteur différentiel est un dispositif de protection modulaire qui vient se placer sur le tableau électrique grâce à des bornes automatiques ou à vis. Le disjoncteur différentiel est un DDR (Dispositif Différentiel Résiduel). Il existe plusieurs types de disjoncteurs : le... En savoir plus

    Est-ce que la solution Céliane with Netatmo est compatible avec les plaques de finition Céliane ?

    En neuf et en rénovation, les produits Céliane with Netatmo sont compatibles avec l'ensemble des plaques de finition de la gamme Céliane. Les prises et interrupteurs connectés s'installent facilement à la place de prises et interrupteurs encastrés existants sans modification de... En savoir plus

    Combien de rangées prévoir pour un tableau électrique ?

    Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette... En savoir plus

    Qu'est-ce qu'un disjoncteur magnétothermique et comment s'en servir ?

    Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
    Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le... En savoir plus

    L'interrupteur à anneau est-il vendu complet ?

    L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple... En savoir plus

    Quel est le fonctionnement d’un thermostat connecté ?

    Un thermostat connecté permet de régler, en local ou à distance, la température dans les pièces de la maison, de manière précise et ponctuelle. Selon le modèle choisi, il fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles au bois, au fioul, au gaz. Vous souhaitez installer un... En savoir plus

    Le parafoudre est-il obligatoire ?

    Quand la foudre frappe directement ou indirectement une habitation, son impact crée une surtension qui peut endommager l'installation ou les appareils électriques. Le parafoudre fait partie des solutions qui permettent de s'en protéger efficacement. Obligatoire ou recommandé, ce dispositif... En savoir plus

    Puis-je ajouter ou renommer une gâche électrique, une action rapide ou une caméra?

    La configuration des gâches électriques / foncions rapides ou des caméras supplémentaires doit être effectuée directement sur le poste Classe 300EOS with Netatmo. La synchronisation sur l’application Home + Security se fera automatiquement. Pour la configuration: - Dans le menu principal... En savoir plus

    Quel est le meilleur visiophone filaire ?

    Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences. En savoir plus

    Comment faire un devis en électricité ?

    Vous êtes électricien et souhaitez réaliser des devis en électricité pour vos clients rapidement et simplement ? Le configurateur Legrand Config Pro et l'App Legrand Pro sont fait pour vous !  
    Ce configurateur, gratuit, moderne et intuitif, vous accompagnera sur vos chantiers en... En savoir plus

    Comment choisir un transformateur monophasé ?

    Dans le tableau ci-dessus, toutes les caractéristiques pour choisir le bon transformateur monophasé ou autotransformateur monophasé.  Pourquoi utiliser un transformateur ? la nécessité de changement de tension dans les réseaux alternatifs isoler les circuits pour des raisons de... En savoir plus

    Comment câbler un interrupteur bipolaire ?

    Vous souhaitez installer et câbler un interrupteur bipolaire ? Suivez les étapes ci-dessous !   Un interrupteur bipolaire, relié par le fil de phase ainsi que par le neutre (contrairement à l’interrupteur unipolaire), se place généralement dans des endroits tels que des salles de... En savoir plus

    Quel réseau Wi-Fi est compatible dans mon habitation pour piloter mon portier connecté Classe 300EOS with Netatmo avec l'appli ?

    Il faut un réseau Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n. Un réseau Wi-Fi 5 GHz pur ne sera pas compatible. En savoir plus

    Quelles sont les fonctions disponibles en version interrupteur à anneau ?

    Les fonctions Céliane disponibles en version interrupteur à anneau sont : interrupteur simple poussoir simple interrupteur lumineux interrupteur témoin poussoir lumineux
    L’interrupteur à anneau Céliane répond à 100 % des besoins de vos clients grâce à ses diverses... En savoir plus

    Comment s’installe le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo ?

    L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est... En savoir plus

    À quoi servent les fiches "Qualités et Caractéristiques Environnementales" ?

    Les fiches " Qualités et Caractéristiques Environnementales " aussi appelées fiches QCE, compilent sur un même document l'ensemble des informations environnementales des produits. L'objectif est d'apporter aux consommateurs, une information claire, précise et complète sur les produits :... En savoir plus

    Comment faire un schéma électrique simple ?

    Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
    Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous... En savoir plus

    Pourquoi est-ce que je ne vois pas la vue en temps réel avec le détail de la puissance instantannée répartie sur les 3 phases?

    La vue dite "Live view" ou temps réel est uniquement accessible lorsque le compteur d'énergie triphasé with Netatmo est positionné en TOTAL, afin de s'assurer que les 3 phases sont correctement équilibrées. En savoir plus

    Où se trouve la carte SD sur ma Caméra Extérieure Intelligente Netatmo ?

    La carte SD se trouve sous la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo. Ouvrez le couvercle comme indiqué sur les images ci-dessous. Utilisez vos ongles ou une pièce pour tirer la bande vers l’arrière de la Caméra, puis retirez le couvercle.


    En savoir plus

    Quel disjoncteur pour un moteur de portail ?

    Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité.   En savoir plus

    Est-ce normal qu'il y ait une tension entre le neutre et la masse ?

    Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
    Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs... En savoir plus

    Les disjoncteurs

    Un disjoncteur électrique, appareillage modulaire électrique, assure la protection des différents biens et circuits de la maison. Tout circuit électrique doit comporter à son origine un dispositif de protection contre les surintensités : le disjoncteur automatique (Phase + Neutre). Ce dispositif coupe immédiatement le courant en cas de :

    • court-circuit (contact phase + neutre)
    • surchauffe des câbles électriques lorsque l'on branche un appareil trop puissant ou trop d'appareils sur un même circuit.

    Le rôle du disjoncteur principal est donc d'éviter les échauffements et les risques d'incendie.
    Le disjoncteur est un produit d'appareillage électrique modulaire qui coupe le circuit en cas de besoin. Le choix de son intensité, exprimée en Ampères (A), dépend de la puissance nécessaire pour le circuit. Il existe de plusieurs d'intensités : 2 Ampères, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 32 A, 45 A, et 60 A. Les disjoncteurs sont des appareillages modulaires et s'installent dans le tableau électrique d'une installation domestique selon un schéma de principe précis.
    D’un encombrement de 1 module dans le tableau électrique, sa connexion peut être à bornes à vis ou automatique. Un kit de raccordement permet son peignage direct et automatique. Dans le tableau, il est associé à un équipement différentiel permettant de détecter les fuites de courant vers la terre : l’alimentation électrique est alors coupée pour garantir la sécurité des personnes. Le disjoncteur principal fonctionne alors comme un coupe circuit. 

    Un disjoncteur peut être associé à un contact auxiliaire : ce dernier permet la signalisation de la position des contacts du produit auquel il est associé (disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel, Tableaux électriques et disjoncteurs, etc.).

    Il existe plusieurs types de disjoncteurs pour la protection modulaire d'un logement : 

    Le disjoncteur de branchement est également appelé disjoncteur d'abonné. Le rôle du disjoncteur d'abonné est d'assurer la liaison entre le fournisseur d'énergie et l’installation électrique. Il limite la puissance selon le seuil inscrit au contrat d'électricité souscrit. 

    Pour choisir entre les différents types de disjoncteurs pour la protection modulaire de votre installation domestique, il faut prendre en compte le calibre et l'épaisseur du câble.

    Le DDR, quant à lui, est un dispositif différentiel à courant résiduel. Dans une installation monophasée, il compare les intensités du conducteur de phase et du conducteur de neutre.

     

    Le bloc différentiel assure la protection des personnes dans un logement. 

     

    En conclusion, un disjoncteur différentiel (phase + neutre) est un appareillage modulaire électrique indispensable dans une maison, que votre installation soit en monophasé ou non. Le disjoncteur automatique (Phase + Neutre) est un élément modulaire, c'est à dire qui s'installe dans le coffret de distribution électrique d'un logement et coupe le circuit-électrique en cas de besoin (court-circuit, surcharge de courant, etc). 

     

    Vous souhaitez savoir comment ajouter un circuit four dans votre tableau électrique, par exemple ? Rdv ici !

    Pour découvrir les coffrets modulaires encastrés, rdv ici.

    Pour voir les Fusible et coupe-circuit, rdv ici.

     

     

    Vous souhaitez en savoir plus sur la protection au tableau électrique ? Découvrez nos guides : 

     

    À découvrir aussi : 

    Les disjoncteurs

    Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?

    Importer une liste

    Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)

    Glissez votre fichier ici


    Votre liste est en cours d'importation.
    Veuillez patienter

    {{name}} a bien été ajouté aux favoris.

    Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
    {{name}} ?

    Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
    {{name}}

    Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?

    Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

    Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

    {{error}}

    Service Relations Pro

    0810 48 48 48
    (Service gratuit + prix d'un appel)

    du lundi au vendredi, de 8h à 18h

    Chargement en cours...

    Choisissez vos options d'impression

    Attention : le(s) champ(s) signalé(s) en rouge ne sont pas valides. Veuillez les renseigner à nouveau

      Annuler

      Votre liste de matériel est en cours de conversion
      en fichier PDF.

      Elle se téléchargera dans quelques instants.
      Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

      Générer un dossier technique

      Choisissez les types de documents que vous souhaitez télécharger.

      Sélectionnez une ou plusieurs références Nb Doc Poids

      Nombre de référence(s) sélectionnée(s) : 0/0

      Nombre de documents sélectionnés : 0

      Poids total des fichiers sélectionnés: 0 Mo (volume trop important pour être téléchargé en direct, merci de renseigner votre mail)

      Annuler

      Le dossier technique est en cours de génération.

      Il se téléchargera dans quelques instants.
      Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

      Le dossier technique vous a été envoyé par mail.

      Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

      Partager ma liste

      {{title}}

      Veuillez sélectioner votre liste

        Ajouter une nouvelle liste

        Dupliquer la liste {{name}}

        Renommer la liste {{name}}

        Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?

        error

        Exporter la liste {{name}}

        Choisissez votre format de téléchargement

        Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel Legrand
        Exporter au format CSV Obtenir sous forme d’un tableau Excel

        Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

        Annuler

        Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?

        Ajout d'une nouvelle adresse

        Renseigner les champs ci-dessous

        Mise à jour d'une adresse

        Renseigner les champs ci-dessous

        Importation d'une liste partagée

        Pour pouvoir importer une liste de matériel, vous devez d'abord vous connecter à l'espage pro.

        Importation de la liste partagée "{{name}}"

        Vous venez d'importer une liste, pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous

        Voir ma liste Fermer

        Conditions générales d’utilisation