Quel disjoncteur pour un moteur de portail ?

Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité.

 

Information complémentaire

Circuit spécialisé pour les circuits extérieurs

L’automatisme de portail, comme celui de la porte de garage, est dépendant d’un circuit électrique classé dans la catégorie des circuits spécialisés. Il n’est donc pas possible de se brancher à un circuit de prises extérieures pour l’alimenter. Il est impératif de raccorder le moteur de portail au tableau électrique qui se trouve dans la maison (dans la GTL pour les constructions récentes).

Information complémentaire

portail ferme 700x350
disjoncteur 1module borne auto 10a 350x350 disjoncteur 1module borne vis 10a 350x350

Disjoncteur pour automatisme de portail

La protection électrique de l’automatisme de portail est dépendante de la puissance de son moteur. Celle-ci est plutôt faible, tout comme c’est le cas également pour l’automatisation d’une porte de garage. Pour protéger ces appareils d’un éventuel court-circuit ou d’une surcharge électrique, un disjoncteur de 10A sera souvent adapté.

Information complémentaire

Pilotez votre portail via un visiophone !

L’installation d’un visiophone vous permet d’ouvrir depuis la maison votre portail et/ou un portillon. Grâce à notre gamme de visiophones connectés, vous pourrez facilement, depuis votre smartphone ou votre tablette : ouvrir votre portail, répondre à distance à vos visiteurs, vérifier votre allée grâce aux caméras Netatmo et bien plus encore.

Information complémentaire

Electriciens certifiés à votre écoute

Avoir recours à un électricien professionnel pour assurer le branchement du moteur de portail au coffret électrique est la solution pour plus de sécurité et de tranquillité.

Faites réaliser le câblage et l’installation du disjoncteur dans le tableau par l’un de nos électriciens certifiés dont vous pouvez obtenir les coordonnées très simplement sur notre moteur de recherche.

Questions fréquentes

Pour la sécurité de votre installation et de vos équipements électriques, les prises de courant de votre logement doivent être protégées par un ou plusieurs disjoncteur(s) divisionnaire(s). En bref, la norme NF C 15-100 limite à : 8 prises électriques protégées par un même...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Qu’il s’agisse d’installer des radiateurs électriques ou un sèche-serviette dans la salle de bain, votre chauffage électrique doit être protégé par autant de disjoncteurs qu’il y a de circuits.
Pour sélectionner les dispositifs électriques adéquats, vous devez prendre en compte...
En savoir plus
Et soudain, c’est la panne d'électricité : les lumières s’éteignent et les appareils s’arrêtent de fonctionner. Un disjoncteur qui saute, voire qui ne remonte pas ou ne se réarme pas quand vous essayez de le remettre en place, c’est le signal qu’il y a un problème sur...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 donne des indications précises sur le nombre de circuits, donc de disjoncteurs, que vous pouvez raccorder sur un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA. Mais avant toute chose, il s’agit de bien comprendre ce que sont un disjoncteur et un interrupteur différentiel de ce...
En savoir plus
Pour mieux vous préparer aux grosses chaleurs de l’été, vous avez décidé d’installer une climatisation dans votre logement. Tous les circuits électriques de votre domicile doivent être branchés sous un disjoncteur dédié, chargé de les protéger et de couper le courant s’il...
En savoir plus
Une VMC est un élément important dans un logement : la ventilation mécanique contrôlée assure le renouvellement de l’air intérieur, notamment dans les pièces dites « humides » comme la cuisine ou la salle de bain. Chaque circuit de votre installation électrique doit être branché...
En savoir plus
Un disjoncteur est par définition magnétothermique.
Choisir le bon disjoncteur pour son tableau électrique n’est pas toujours un exercice simple. Au-delà du calibre, les disjoncteurs ont différents paramètres à prendre en compte, notamment la courbe de réponse et le pouvoir le...
En savoir plus
Les disjoncteurs sont des éléments incontournables d’une installation électrique : ils viennent se placer sur le tableau électrique pour protéger les circuits contre les surcharges et les surintensités. La norme qui régit leur installation est la NF C 15-100.
En savoir plus
Pas facile de faire la distinction entre un disjoncteur, un disjoncteur différentiel 30 mA ou encore un interrupteur différentiel 30 mA. Ces appareillages correspondent à des besoins dissemblables, mais tous sont indispensables dans une installation électrique. Dans une installation...
En savoir plus