Quel disjoncteur connecté Wi-Fi choisir pour piloter mon installation électrique ?

Chez Legrand, le disjoncteur connecté Wi-Fi n’existe pas. En revanche, si vous souhaitez mesurer et piloter les postes énergivores de votre installation électrique via l’App Home + Control sur votre smartphone, vous pouvez utiliser des solutions connectées Drivia with Netatmo à installer dans le tableau électrique, telles que :

  • compteur d'énergie monophasé connecté pour mesurer la production solaire*, ou la consommation électrique du logement et des appareils énergivores 
  • contacteur connecté pour piloter vos appareils électriques de forte puissance à distance (prise de recharge pour véhicule électrique, chauffe-eau, etc.)
  • délesteur connecté pour gérer vos consommations électriques, afin d’éviter les coupures intempestives
  • télérupteur connecté pour contrôler et programmer des éclairages
  • contact sec connecté pour piloter tous les types d’appareils qui disposent d’un bornier très basse tension (borne de recharge pour véhicule électrique)
  • pack connecté photovoltaïque pour mesurer et piloter votre production photovoltaïque, ainsi que la consommation de votre logement

Attention, pour mesurer votre consommation avec ces appareils connectés, il faut avoir déjà installé un module Control ou une prise Control au préalable (installation d’un pack de démarrage).
*doit être associé à un second compteur d'énergie

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Compteur d’énergie monophasé connecté

Avec le compteur d’énergie connecté monophasé Drivia with Netatmo, vous pouvez mesurer la consommation de votre logement connecté, ou bien, si vous bénéficiez d’une installation photovoltaïque, mesurer votre production solaire. Pour mesurer la production solaire, il faut impérativement mesurer également la consommation totale du logement. Il vous faudra donc ajouter un second appareil de mesure (un délesteur connecté ou un deuxième compteur d'énergie connecté). 

Visualisez les données en temps réel sur votre smartphone et gérez ainsi votre production, ainsi que votre consommation au quotidien.
 

Information complémentaire

Contacteur connecté

Le contacteur connecté Drivia with Netatmo remplace un contacteur traditionnel et s’intègre dans les installations électriques existantes ou neuves (maison ou appartement). 

Une fois installé, il vous permet de prendre le contrôle à distance de vos appareils électriques de forte puissance (jusqu’à 4800W) tels que votre pompe de piscine, votre chauffe-eau, ou bien votre point de recharge pour véhicule électrique, par exemple. 

Si vous avez des panneaux solaires, ce contacteur permet une optimisation de la gestion de l’énergie solaire produite par vos panneaux avec des automatismes qui activent vos appareils énergivores au moment opportun pendant la production d’énergie. 
 

Information complémentaire

Délesteur connecté

Avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, mesurez votre consommation, suivez de manière journalière ce que vous consommez, et gérez les appareils les plus énergivores en les coupant en cas de surconsommation et selon vos choix (priorités de délestage à personnaliser sur l’App Home + Control depuis votre smartphone). Vous n’aurez ainsi pas besoin de changer de contrat d’électricité pour utiliser ces appareils. 

Associé à un compteur d’énergie connecté, il vous permet de remonter les données de la production de vos panneaux solaires sur votre smartphone.
 

Information complémentaire

Télérupteur connecté

Vous souhaitez pouvoir contrôler vos éclairages à distance et planifier leur allumage et leur extinction ? C’est possible avec le télérupteur connecté Drivia with Netatmo ! 

Vous pouvez allumer ou éteindre vos lumières par la voix avec les assistants vocaux compatibles, avec un bouton poussoir, ou bien depuis l’application Home + Control sur votre smartphone !

Il est également possible de simuler une présence chez vous lorsque vous partez en vacances ou en week-end en créant des plannings dans l’application. Les lumières s’allumeront et s’éteindront ainsi automatiquement, comme si vous y étiez. 

Et c’est également pratique si vous avez oublié une lumière allumée ou si vous souhaitez descendre l’escalier en pleine nuit : un clic, et c’est réglé ! Pas besoin de chercher l’interrupteur.
 

Information complémentaire

Contact sec connecté

Contrôlez à distance vos appareils disposant d’un bornier très basse tension (pompe de piscine, borne de recharge pour véhicule électrique ou encore système d’arrosage), et créez des plannings dans l’application Home + Control  avec le contact sec connecté ! Il vous permettra également de mesurer vos consommations. 

Si des panneaux photovoltaïques sont installés chez vous, le contact sec connecté Drivia with Netatmo vous permettra également d’optimiser la gestion de l’énergie solaire, en créant des automatismes pour lancer les appareils énergivores lorsqu’un pic de production solaire est en cours. 
 

Pack connecté photovoltaïque

pack demarrage drivia pv femme smartphone canape 930x630

Avec ce pack, démarrez une installation connectée dans votre logement ! Vous pourrez ainsi mesurer et piloter la production de votre installation photovoltaïque, ainsi que la consommation de votre logement. Il est aussi possible de contrôler l’installation depuis votre smartphone avec l’App Home + Control.

Il est composé :

  • d’un délesteur connecté réf. 199120 pour mesurer la consommation de votre logement
  • d’un module de mesure connecté monophasé réf. 199118 qui mesure la production solaire
  • d’un contacteur connecté multifonction pour la création d’automatismes (utilisation optimisée de l’énergie solaire)
  • d’un module Control pour connecter votre installation

Ce pack connecté vous permet d’utiliser en direct et en temps réel votre production sur les postes énergivores de votre logement. Soyez alerté avec des notifications si le seuil défini lors d’un pic de production est atteint, agissez sur vos appareils en les déclenchant depuis votre smartphone. Si vous avez réglé des automatismes, les appareils se déclencheront en automatique au moment opportun.

Attention, ce pack est adapté aux contrats souscrits en autoconsommation avec vente de surplus ou en 100% autoconsommation.

Vidéo

Photovoltaïque

Information complémentaire

Installation par un professionnel

Vous préférez faire installer vos produits connectés par un électricien professionnel ? 

Choisissez-en un proche de chez vous parmi ceux du réseau Électricien Certifié de Legrand !

Questions fréquentes

Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et vous souhaitez savoir comment utiliser efficacement l’électricité produite ? Avec le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque sont possibles. Suivez votre...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, surveillez la production de vos panneaux solaires et la consommation électrique de votre logement depuis votre smartphone via l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store...
En savoir plus
Avec le pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, vous pouvez suivre la production solaire de vos panneaux photovoltaïques en temps réel, être alerté si ces derniers produisent suffisamment pour autoconsommer, mais également automatiser la mise en marche de certains...
En savoir plus
Le pack connecté « Mesurer et piloter », composé de 4 produits modulaires connectés (un délesteur, un compteur d’énergie, un contacteur et une passerelle connectée (module Control)), s’installe très facilement. En effet, les produits présents dans le pack s’ajoutent simplement...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté pour installation photovoltaïque Drivia with Netatmo, tirez le meilleur parti de votre production solaire en configurant les notifications intelligentes sur l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store ou le Google Play...
En savoir plus
Certaines conditions doivent être remplies pour que les données de vos panneaux photovoltaïques puissent être surveillées depuis l’App Home + Control. Découvrez les prérequis pour configurer correctement votre système et pouvoir suivre votre production et votre consommation depuis...
En savoir plus
Le pack connecté Drivia with Netatmo pour installations photovoltaïques permet d’intervenir sur toute installation monophasée, en neuf comme en rénovation. Il est compatible avec toute installation comportant des micro-onduleurs ou un onduleur (incompatible avec une installation qui...
En savoir plus