Comment utiliser les notifications intelligentes pour être averti lorsque j'ai de l'énergie solaire disponible ?

Grâce à l’installation du pack connecté pour installation photovoltaïque Drivia with Netatmo, tirez le meilleur parti de votre production solaire en configurant les notifications intelligentes sur l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store ou le Google Play Store).

Les notifications vous informent en temps réel à chaque fois qu’une énergie excédentaire produite par votre système photovoltaïque est disponible.

Attention, avant de vous lancer dans la configuration des notifications intelligentes, assurez-vous que l’installation et la configuration de vos produits sont correctement réalisées.

Information complémentaire

App Home + Control

La création de notifications intelligentes a lieu dans l’application Home + Control, sur votre smartphone.

Commencez par ouvrir l’App, et assurez-vous que la dernière mise à jour a été téléchargée.

Accédez aux "Paramètres", puis cliquez sur "Notifications intelligentes".

Information complémentaire

Création d’une notification intelligente

Dans "Notifications intelligentes", pour créer des notifications correspondant à l’énergie solaire, plusieurs situations sont possibles :

  • si votre liste de notifications est vide, cliquez sur le bouton "Ajouter une notification" en bas de l’écran.
  • si vous avez déjà créé des notifications intelligentes, elles sont sous forme de liste, et pour en créer une nouvelle, il faut cliquer sur le bouton "+" en bas à droite de l’écran du smartphone.

Information complémentaire

Notification configurée pour la production solaire

Après avoir cliqué sur "Ajouter une notification" ou sur le bouton "+", cliquez sur "Surplus solaire disponible" proposé dans la liste des modèles disponibles.

Ce modèle s’affiche si votre installation solaire est correctement installée et vos produits bien configurés.

Sur la page des paramètres de la notification qui s’est ouverte, vous pouvez nommer la notification, avant de valider pour créer la notification.

Le choix de la condition de déclenchement ou du temps de déclenchement se font dans un deuxième temps, en modifiant la notification créée.

Ajustement des paramètres de la notification intelligente

smartphone app hc parametres notifs 930x450

Pour modifier votre notification, cliquez à nouveau sur "Paramètres", puis sur "Notifications intelligentes".

Cliquez sur votre nouvelle notification, puis sur le bouton "Modifier" en bas de l’écran des caractéristiques de la notification pour pouvoir modifier ses caractéristiques.

Vous pouvez à présent renommer votre notification, ou bien ajuster les conditions de déclenchement à l’aide des champs disponibles. Par exemple, définissez-la pour qu’elle se déclenche si la puissance produite par vos panneaux est inférieure ou supérieure à une valeur précise (qu’il est possible de définir). Vous pouvez également renseigner la durée pendant laquelle la condition doit être remplie pour que la notification se déclenche.

Cette fonction évite l’envoi de notifications concernant des fluctuations de puissance exceptionnelles ou brèves.

Cliquez ensuite sur "Sauvegarder" afin d’enregistrer la notification. Vous allez maintenant pouvoir être toujours au courant de la production de votre système photovoltaïque ! 

Information complémentaire

Faites appel à un pro

Vous souhaitez installer le pack connecté photovoltaïque « Mesurer et Piloter » ?

Faites confiance à un électricien du réseau Electricien Certifié, composé de professionnels qualifiés et sélectionnés par Legrand, situés près de chez vous.

Tuto

Le photovoltaïque avec les solutions Legrand

Questions fréquentes

Avec le pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, vous pouvez suivre la production solaire de vos panneaux photovoltaïques en temps réel, être alerté si ces derniers produisent suffisamment pour autoconsommer, mais également automatiser la mise en marche de certains...
En savoir plus
Grâce à l’installation du pack connecté « Mesurer et Piloter » Drivia with Netatmo, surveillez la production de vos panneaux solaires et la consommation électrique de votre logement depuis votre smartphone via l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store...
En savoir plus
Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et vous souhaitez savoir comment utiliser efficacement l’électricité produite ? Avec le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque sont possibles. Suivez votre...
En savoir plus
Le pack connecté « Mesurer et piloter », composé de 4 produits modulaires connectés (un délesteur, un compteur d’énergie, un contacteur et une passerelle connectée (module Control)), s’installe très facilement. En effet, les produits présents dans le pack s’ajoutent simplement...
En savoir plus
Certaines conditions doivent être remplies pour que les données de vos panneaux photovoltaïques puissent être surveillées depuis l’App Home + Control. Découvrez les prérequis pour configurer correctement votre système et pouvoir suivre votre production et votre consommation depuis...
En savoir plus
Le pack connecté Drivia with Netatmo pour installations photovoltaïques permet d’intervenir sur toute installation monophasée, en neuf comme en rénovation. Il est compatible avec toute installation comportant des micro-onduleurs ou un onduleur (incompatible avec une installation qui...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message