Information complémentaire

Prérequis pour une installation photovoltaïque connectée
Pour installer un pack connecté Drivia with Netatmo « Mesurer et piloter », votre installation doit être en monophasé.
Le contrat associé à vos panneaux solaires doit impérativement être en autoconsommation (100% ou revente du surplus).
Le pack photovoltaïque n'est pas compatible avec les batteries de stockage ni en cas de revente totale.
Information complémentaire

Produits essentiels dans l’installation
Pour un bon fonctionnement des panneaux avec l’App Home + Control, plusieurs types de produits sont requis dans l’installation photovoltaïque :
- 1 passerelle connectée Legrand (module Control) pour faire le lien entre les produits et l’application afin que les produits puissent envoyer des données à Home + Control
- 1 délesteur connecté configuré pour la « consommation domestique » dans l’application pour le suivi de la consommation totale du logement
- 1 compteur d’énergie réglé sur « production photovoltaïque » dans Home + Control pour le suivi de la production solaire de vos panneaux
Sans ces produits, les paramètres clés (comparaison production d’énergie et consommation, taux d’indépendance énergétique, etc.) ne pourront pas être suivis depuis votre smartphone.
Information complémentaire

Placement des tores de mesure
Pour que les mesures qui s’affichent dans l’App Home + Control soient précises et valables, il vous faut impérativement installer les tores de mesure dans le bon sens pour chacun des produits concernés. Leur placement est réalisé différemment selon les données de mesure à remonter.
Pour la consommation du logement, le tore doit être positionné entre le tableau électrique et le compteur général. La flèche du tore doit être orientée vers le tableau électrique, ce qui lui permettra de mesurer précisément la consommation d’énergie totale du logement.
Pour la production photovoltaïque, le tore doit être positionné sur le fil de la phase de sortie des panneaux solaires, avec la flèche du tore orientée vers les charges électriques du logement, donc vers l’intérieur, et non pas vers les panneaux. Cette installation permet la mesure précise de l’énergie produite par vos panneaux photovoltaïques.
Information complémentaire

Configuration du système
Une fois les produits installés dans le tableau électrique, il faut les ajouter dans l'App Home + Control un à un. Celle-ci doit être à jour, avec la dernière version. Les produits se configurent simplement et vous permettent ensuite de mesurer aisément la consommation de votre logement ainsi que votre production solaire.
Tuto
Le photovoltaïque avec les solutions Legrand
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.