*Source : ENEDIS
**Source : ENEDIS Open data 2024
***Source : Baromètre « les Français et les énergies renouvelables » - sondage par OpinionWay (janvier 2024)
Protéger son installation photovoltaïque
Pourquoi protéger son installation photovoltaïque ?
Bien que conçus pour être robustes, les équipements d’une installation photovoltaïque (panneaux solaires, onduleurs…) peuvent être exposés à des risques électriques : foudre, courts-circuits, surcharges, etc.
Pour garantir leur protection, ainsi que celle des occupants du logement, il est essentiel de respecter certaines règles de sécurité, comme par exemple :
- la création d’un circuit électrique dédié
- l’installation d’équipements de protection performants : disjoncteurs, interrupteurs différentiels, parafoudres, etc.
- le raccordement à la terre
L’assurance d’installations photovoltaïques sécurisées en toutes circonstances !
Voir les solutions photovoltaïques résidentielles Découvrir le photovoltaïque avec Legrand
Obligations et réglementations autour du photovoltaïque
En France, l’installation de panneaux photovoltaïques est encadrée par la norme NF C 15-100, une référence en matière d’installations électriques chez les particuliers.
Ses directives et recommandations vous permettent de garantir à votre client une installation :
- sûre et fiable
- performante
- robuste et durable
Découvrez le guide UTE C 15-712-1 qui traite de tous les composants des installations photovoltaïques.
Découvrir les normes et réglementations autour du photovoltaïque
Solutions de protection Legrand
Lorsque l’on installe des panneaux solaires dans une maison individuelle par exemple, il est primordial de penser à la sécurité des biens et des personnes. Proposez ainsi à vos clients les solutions de la gamme PV3 Legrand, interrupteurs différentiels et disjoncteurs, pour protéger les équipements de leur installation photovoltaïque (onduleurs, panneaux solaires, etc.) des risques électriques de type surcharge ou courts-circuits.
Les coffrets Plexo3 ou Drivia peuvent également être équipés d’autres modules de protection, tels que :
- accessoires de répartition (peignes, répartiteurs, cordons)
- parafoudres
- inter-sectionneurs
- connecteurs MC4
- planche signalétique
Découvrir la gamme PV3 Voir les coffrets étanches Photovoltaïques à équiper
Mesurer et piloter la production de son installation photovoltaïque
Pourquoi connecter son installation photovoltaïque ?
L'autoconsommation solaire devient un véritable enjeu !
C’est donc le bon moment pour conseiller à vos clients de gérer intelligemment leur production et d’autoconsommer sereinement avec les solutions Legrand.
Ils ont tout à y gagner, car l’autoconsommation offre plusieurs avantages significatifs :
- des économies sur les factures d’électricité : vos clients consomment ce qu’ils produisent
- une indépendance énergétique : ils sont leur propre fournisseur, bénéficient d’une grande indépendance énergétique vis-à-vis des fournisseurs d’électricité et sont ainsi non tributaires des fluctuations des prix
Solution de mesure et pilotage Legrand : les packs connectés
Grâce aux packs connectés, vos clients ont la main sur leur installation, que ce soit en local ou à distance.
Deux possibilités : la mesure de la production solaire et de la consommation accompagnée du pilotage de l'installation, ou bien la simple mesure !
Pack connecté « Mesurer et piloter »
Composé d’un module Control, d’un compteur d’énergie monophasé connecté, d’un délesteur connecté et d’un contacteur connecté (à installer en lieu et place d’un contacteur traditionnel), ce pack connecté permettra à vos clients de :
- suivre en temps réel leur production solaire et la consommation totale de l’installation depuis l’App Home + Control sur leur smartphone
- optimiser l’efficacité énergétique de leur logement grâce à des reportings et bilans
- recevoir des notifications en cas de production/surproduction (seuil paramétrable)
- analyser les données et visualiser les gains liés à l’autoconsommation
- créer des automatismes pour faire fonctionner les appareils énergivores (chauffe-eau, prise ou borne de recharge pour véhicule électrique, spa, pompe de piscine, pompe à chaleur, etc.) lors d’un pic de production défini dans l’application.
Pack connecté « Mesurer »
Composé d’un module Control, d’un compteur d’énergie monophasé connecté et d’un délesteur connecté, ce pack connecté permettra à vos clients de :
- mesurer et suivre la production solaire via l’App Home + Control
- être alerté lors d’un pic de production
- suivre avec précision ses données d’autoconsommation
Il peut être utile pour entamer une première démarche d'efficacité énergétique dans le logement et assure une première réponse au logement connecté. Il est aussi idéal pour les anciennes installations photovoltaïques ne disposant pas des données de mesure de la production.
Écosystème connecté
- Smart home : vos clients interagissent avec l’ensemble de l’écosystème connecté Legrand de la maison pour commander l'éclairage, les volets roulants et autres appareils (four, lave-linge…)
- Pompe de piscine : avec la pompe activée lors de la production solaire, vos clients évitent le développement des algues lors de la photosynthèse et réduisent leur facture d’électricité
- CVC / ECS : vos clients profitent de l’apport solaire pour chauffer/refroidir les pièces et agir sur les systèmes de chauffage de l’eau et de la distribution de l'air
- Mobilité électrique : l'apport en énergie solaire permet de recharger leur véhicule électrique
Visualisation de l'autoconsommation
Grâce à l'évolution de l'App Home + Control, il sera facile de suivre de manière précise et détaillée les données d'autoconsommation.
Dans la rubrique "Indépendance énergétique" du rapport de données, s'affichent le pourcentage d'autoconsommation effectué ainsi que les économies réalisées en kWh et en Euros. Cela permet de se rendre compte directement de ce qu'il se passe dans son installation photovoltaïque et maîtriser ainsi le retour sur investissement.
Pour rappel, l'autoconsommation consiste en la consommation d'une énergie photovoltaïque produite par soi-même. Il existe deux types de contrat : l'autoconsommation avec revente de surplus ou le 100% autoconsommation.
Drivia with Netatmo : la gamme pour mesurer, gérer les postes énergivores et autoconsommer simplement
Les produits Drivia with Netatmo s’installent simplement dans le tableau électrique et se configurent rapidement dans l’App Home + Control !
Le + ? Les mises à jour de l’App sont gratuites.
L’offre évolue avec le compteur d'énergie monophasé connecté permettant la remontée des données de production solaire et des automatismes.
La mise à jour est disponible gratuitement depuis octobre 2024 et vous permettra d’intervenir sur toute installation monophasée, en neuf comme en rénovation.
Grâce à l'évolution de Drivia with Netatmo, Legrand assure une première réponse concrète à la gestion optimisée des installations photovoltaïques résidentielles.
Se former sur le photovoltaïque
Découvrez les formations Legrand sur le photovoltaïque :
- l'AF0806, si vous débutez et souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement des installations photovoltaïques
- l'AF0212, si vous souhaitez connaître le pack "Maîtriser sa production, autoconsommer simplement"
- l'AF0804 : si vous souhaitez maîtriser l'efficacité énergétique afin de réduire les dépenses
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.