Prérequis pour installer Céliane™ with Netatmo

Logement connecté

Information complémentaire

Comment être sûr que les produits de la gamme Céliane with Netatmo sont adaptés au logement de votre client ? Pour cela, découvrez les aspects techniques et suivez nos recommandations pour pouvoir apporter tous les conseils et valoriser votre expertise.

Recommandations

Produits

Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec Prise Control et 3 produits connectés - Blanc

Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec Prise Control et 3 produits connectés - Blanc

Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec Prise Control et 3 produits connectés - Titanium

Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec Prise Control et 3 produits connectés - Titanium

Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec Prise Control et 3 produits connectés - Noir

Pack de démarrage Céliane with Netatmo avec Prise Control et 3 produits connectés - Noir

Information complémentaire

2 technologies de communication

Céliane with Netatmo utilise deux technologies de communication :

  • le Wi-Fi, entre la box internet de l’occupant (propriétaire ou locataire)
  • la prise Control, et une technologie radio avec une bande de fréquence de 2,4 GHz, pour que les prises, micromodules et interrupteurs connectés communiquent entre eux.

Information complémentaire

Un réseau qui se crée tout seul

Coupez le courant au disjoncteur général dans tout le logement, installez les produits filaires Céliane with Netatmo et remettez le courant. Les prises et interrupteurs se connectent alors les uns aux autres automatiquement : le réseau s’est créé tout seul. Une innovation Legrand qui va simplifier votre travail d’installateur.

Information complémentaire

La prise Control, le pilote de l’installation

La prise Control est le maître d’œuvre de Céliane with Netatmo. Tout passe par elle ! Grâce au Wi-Fi, elle va faire le lien entre la box internet, les interrupteurs et prises connectés et l’App Home + Control utilisée, pour contrôler l’installation depuis le smartphone de l’utilisateur.

Information complémentaire

La prise Control s’installe comme une simple prise

Grâce à un design ultra plat la prise Control peut remplacer une prise simple poste. Si la prise est en saillie, aucun problème : il existe un cadre 2 planques, blanc ou titane. Veillez à ce que la prise Control soit installée à proximité de la box internet de façon à bien capter le signal Wi-Fi.

Information complémentaire

La commande générale sans fil Départ/Arrivée

Pré-appairée en usine, la commande générale sans fil Départ/Arrivée permet à votre client d’ajouter par la suite de nouveaux produits Céliane with Netatmo. En un seul appui sur le bouton Départ ou depuis l'App Home + Control; les éclairages et les appareils électriques s'éteignent ou les volets roulants se ferment.

Information complémentaire

Des interrupteurs et prises compatibles

La prise Control, les interrupteurs et prises connectés de la gamme Céliane with Netatmo s’installent facilement à la place d’un appareillage existant. Interrupteur d’éclairage, interrupteur pour volet roulant filaire ou prise : neuf ou ancien, ça fonctionne ! Et grâce à l'ajout d'un micromodule sur un circuit d'éclairage existant, il est très simple de rajouter un va-et-vient à l'installation connectée de votre client.

Information complémentaire

L’interrupteur d'éclairage avec option variateur connecté

L’interrupteur connecté s’adapte en lieu et place de tout interrupteur classique chez votre client. Il doit être utilisé avec des LEDs dimmables. L’option variation de l’éclairage est activable depuis l’App Home + Control.

Information complémentaire

Un interrupteur d’éclairage 2 en 1 grâce au compensateur fourni

Pour un fonctionnement optimal des lampes dimmables, il est nécessaire d’installer le compensateur vendu avec l’interrupteur d’éclairage (option variateur) connecté. Un seul suffit pour toutes les lampes du circuit d'éclairage commandé. Votre client ne rencontrera aucune difficulté s’il souhaite changer ses lampes.

Information complémentaire

L’interrupteur connecté pour volet roulant

L’interrupteur connecté pour volet roulant remplace sans difficulté celui déjà installé. Cet interrupteur fonctionne avec tous les volets roulants filaires à butée électronique ou mécanique.

Information complémentaire

Les commandes sans fil pour les scènes de vie

La commande générale sans fil Départ/Arrivée et la commande sans fil Lever/Coucher se personnalisent très simplement depuis l’App Home + Control installée sur le smartphone ou la tablette de votre client. Peu importe le nombre de commandes, elles contrôlent toutes le même scénario. Ces deux commandes de scénario s'ajoutent et se personnalisent directement à partir de l'App Home + Control.

Information complémentaire

Les commandes sans fil Lever/Coucher pour contrôler l’installation

Les commandes sans fil Lever/Coucher sont extra-plates et repositionnables à l’infini dans le logement. Il est par exemple possible d’activer un seul ou tous les volets roulants, ou même d’isoler un groupe de volets roulants.

Information complémentaire

Tapotez pour associer les commandes sans fil

Pour associer une commande sans fil, d'éclairage ou de prises ou pour volets roulants; maintenez appuyé au centre de la commande générale en tapotant 3 fois avec cette commande sur l'interrupteur jusqu’à ce que le voyant du produit câblé devienne vert. Vous avez terminé !

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir