Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent : surveiller le taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air du logement

Logement connecté

Comment surveiller le taux de monoxyde de carbone (CO) dans un logement ou sur un lieu de travail ? Grâce au Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent. Autonome et connecté, il contrôle instantanément la quantité de CO émise par les appareils à combustion et l’affiche dans l’App Home + Security.

Recommandations

Produits

Information complémentaire

Détecter le monoxyde de carbone (CO) pour se protéger contre les intoxications

Un environnement est considéré sans danger pour la santé lorsque le taux de monoxyde de carbone (CO) est inférieur à 50 ppm (partie pour mille), soit 50 mg/m3. Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent mesure avec précision le taux de CO et avertit en cas de danger. Il doit être installé dans toutes les pièces équipées d'un appareil à combustion (chaudière, cheminée, poêle à bois ou à granulés, gazinière), d’un conduit de chauffage ou d’une bouche d’évacuation de chaleur.

Une installation réglementée mais sans travaux et ultra rapide

schema instal detecteur co netatmo 1222x569

Que le chantier soit situé dans une résidence individuelle, un bâtiment collectif ou en milieu de travail, il faut installer plusieurs Détecteurs de Monoxyde de Carbone Intelligents, à raison d’un par pièce équipée d’un appareil à combustion. Le détecteur doit être fixé au mur à une distance de 2 à 4 mètres des appareils et à maximum 1,50 mètre du sol. Il est livré avec ses accessoires de fixation et n’a pas besoin d’être raccordé.

Information complémentaire

Un détecteur de monoxyde de carbone (CO) sans fils parmi les plus durables du marché

Pas besoin de relier le détecteur à l’installation électrique. Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est équipé d’une batterie unique d’une durée de vie de 10 ans. Il ne requiert aucune maintenance et ne nécessite pas de changement de piles pour fonctionner. Il est totalement autonome. Lorsque la batterie présente des signes de faiblesse, l’utilisateur reçoit une alerte sur son téléphone, l’informant qu’il est temps de remplacer le détecteur.

Télécharger l’App Home + Security sur le smartphone du client

En local ou à distance, il est indispensable d’associer le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent à l’application Home + Security pour recevoir les notifications d’alerte ou les mesures du taux de monoxyde de carbone (CO). Cette App gère ainsi toute la sécurité du logement sans abonnement et stocke les données sans frais.

Home + Security iOS

Home + Security Android

Information complémentaire

Un avertisseur sonore et des notifications pour alerter d'un danger

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent est doté d’une alarme de 85 dB qui retentit dès qu’il détecte une trop forte concentration de monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant. Votre client reçoit aussi une information en temps réel par notification sur son smartphone. Même s’il n’est pas sur place, il peut ainsi immédiatement agir et prévenir les occupants de quitter les lieux ou, le cas échéant, prévoir une intervention des secours.

Information complémentaire

Une alarme paramétrée en fonction du niveau de monoxyde de carbone (CO) dans l’air

L'alarme sonore du Détecteur Intelligent se déclenche en fonction du taux de monoxyde de carbone (CO) détecté dans l’environnement intérieur et de la durée d'exposition prédéfinie. Ainsi, l'alarme s’enclenche dès que la présence de CO atteint :

  • 50 ppm pendant 60 à 90 min
  • 100 ppm pendant 10 à 40 min
  • 300 ppm pendant moins de 3 min

Information complémentaire

La fonction Bluetooth pour connaître en direct le taux de monoxyde de carbone (CO)

Pratique, le Détecteur Intelligent fonctionne en Bluetooth. Une fois l’app Home + Security installée sur le smartphone de votre client et la fonction Bluetooth activée, il suffit de se rendre dans la pièce où se trouve le détecteur pour visualiser en direct la quantité de monoxyde de carbone présente dans l’air, émise par l’appareil à combustion.

Information complémentaire

Un Détecteur de monoxyde de carbone (CO) qui teste lui-même son fonctionnement

L’intelligence du Détecteur de Monoxyde de Carbone Netatmo réside dans le fait qu’il est capable de vérifier lui-même son bon fonctionnement. En effet, grâce à sa fonction Auto-Test le détecteur contrôle l’état du capteur de monoxyde de carbone, celui de la batterie, ainsi que la connexion Wi-Fi. En cas d’anomalie, comme un témoin batterie faible ou une erreur de connexion, le détecteur transmet une notification sur le smartphone de l’utilisateur.

Information complémentaire

Une fonction rappel automatique pour tester l’alarme

Protecteur, pratique et connecté, le Détecteur de CO Netatmo est également astucieux. Sa fonction "Test d’alarme" permet de vérifier le bon fonctionnement de l’alarme. Pour cela il suffit de lancer un test depuis son smartphone ou en faisant un appui long au centre du détecteur. Il est recommandé de faire ce test au moins une fois par an. En cas d’oubli, le Détecteur de CO Intelligent propose une fonction "Rappel de test d’alarme", à paramétrer directement dans l’App Home + Security.

Information complémentaire

Le seul détecteur de monoxyde de carbone (CO) certifié NF

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo a été conçu avec toute l’attention que mérite un appareil de sécurité. Il est conforme aux réglementations européennes de la norme CE (Conformité Européenne). Le détecteur est également certifié AFNOR NF (Norme Française), label réservé aux produits qui garantissent des critères de qualité et de sécurité exigeants.

Information complémentaire

Un Détecteur Intelligent compatible avec HomeKit

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo est compatible HomeKit. Si votre client utilise cette application d’Apple pour la maison, il pourra créer des scénarios de communication entre son Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent et ses autres objets connectés. Exemple : il est possible de programmer l’extinction automatique de chaudière via le Thermostat Intelligent si le Détecteur décèle du monoxyde de carbone dans la chaufferie, ou de faire en sorte que toutes les lumières s’allument en même temps pour prévenir les occupants.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir