Caméras connectées Intérieure et Extérieure Netatmo pour sécuriser entièrement chaque logement

Logement connecté

Sécurisez simplement chaque logement et à tout moment grâce aux solutions Caméras connectées. Une absence, un doute ? Grâce à l’application Home + Security, il est possible de recevoir en temps réel une notification si un intrus est détecté et de constater s'il s’agit d’une réelle intrusion. Partir loin de chez soi sereinement n’aura jamais été aussi simple grâce à cette protection complète.​

Information complémentaire

Dissuasion des intrusions par l’extérieur​

La Caméra Extérieure avec Sirène est dotée d’une alarme de 105dB qui s’active via l’application Home + Security en cas d’intrusion. De quoi faire fuir les intrus en cas d’absence grâce aux notifications en temps réel.​​

Les Caméras Extérieures disposent également d’un éclairage intelligent et personnalisable dans l’application Home + Security qui se déclenche en cas d’intrusion ou pour éclairer lorsqu’il fait nuit.

Information complémentaire

Sécurisation de votre intérieur​

La Caméra Intérieure est dotée d’une faculté de reconnaissance faciale, permettant d’identifier et de reconnaitre les visages. En cas de visage inconnu détecté, elle le notifiera immédiatement.​​

Il sera possible de vérifier sil s’agit d’une intrusion ou d’un nouveau camarade encore inconnu. En cas d’intrusion confirmée, il sera possible d’agir en appelant les autorités compétentes ou en activant la Sirène Intérieure de 110dB (accessoire).

Une seule application pour piloter les produits "Sécurité"

legrand cameras connectees interieure exterieure netatmo 1222x569 2

Grâce à l’application Home + Security, il est simple de piloter l’intégralité des produits de l’écosystème Sécurité.​ Notifications en temps réel en cas d’intrusion, personnalisation du degré d’alerte et des zones de surveillance, ​possibilité d’agir en temps réel et de dissuader les intrusions.​ Une application simple à utiliser, sans frais d’abonnement et disponible sur Google Play et App Store.

Information complémentaire

Reconnaissance faciale et respect de la vie privée​

Les Caméras Netatmo savent faire la distinction entre un visage connu et inconnu, un animal, une voiture et tout cela de jour comme de nuit !​

Afin de protéger la vie privée des proches, il est possible de choisir de ne filmer que lorsque les visages ne sont pas reconnus avec la Caméra Intérieure ou encore de définir des zones de surveillance pour la Caméra Extérieure.

Information complémentaire

Alertes personnalisées 

Les Caméras Netatmo et l’application Home + Security permettent de sélectionner le niveau d’alerte souhaité afin de n’être alerté que lorsque nécessaire : éviter ainsi les alertes à chaque fois qu’un animal passe devant la caméra. Que cela soit pour constater une intrusion ou pour s’assurer que les enfants sont bien rentrés de l’école, le mot d’ordre reste : sérénité.

Information complémentaire

Dissuasion en temps réel​

Les Caméras connectées et l’application Home + Security alertent en temps réel en cas d’intrusion. Afin de s’assurer que les intrus n’aillent pas plus loin, plusieurs options sont possibles :​​

  • constater l’intrusion et contacter les autorités
  • déclencher depuis l’application Home + Security la Sirène de la Caméra Extérieure (105dB) ou l’accessoire de la Caméra Intérieure (110dB)
  • activer le déclenchement de l’éclairage de la Caméra Extérieure lors d’un mouvement détecté 

Télécharger l'application Home + Security sur le smartphone du client

L'application mobile Netatmo Security est disponible gratuitement sur Google Play et sur l'App Store.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Questions fréquentes

Avant d'installer la Caméra lisez bien attentivement le guide de l'utilisateur.Le guide d’utilisation détaillé ainsi qu’une vidéo montrant toutes les étapes de l’installation sont disponibles sur : https://www.netatmo.com/fr-fr/start/presence

La Caméra Extérieure Intelligente peut...
En savoir plus
Suivez les étapes suivantes pour installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo sur votre smartphone ou tablette : 1. Tout d'abord, nous vous conseillons d'installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo dans l'entrée, face à la porte d'entrée 2. Branchez la caméra grâce au...
En savoir plus
Si vous possédez une enceinte Google Home, la configuration se fera via votre application : Téléchargez l'application « Google Home » de Google disponible sur iOS et Android. Allez dans "Ajouter un nouveau appareil" puis " Configurer un appareil" et choisissez l'application " Netatmo" ...
En savoir plus
Si l'application Netatmo Security affiche le message suivant : « Vidéo indisponible. La Caméra est déconnectée. », il est possible que : la caméra ne soit pas correctement branchée à l'alimentation électrique la connexion internet soit mauvaiseDans la plupart des cas vous pouvez...
En savoir plus
La carte SD se trouve sous la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo. Ouvrez le couvercle comme indiqué sur les images ci-dessous. Utilisez vos ongles ou une pièce pour tirer la bande vers l’arrière de la Caméra, puis retirez le couvercle.


En savoir plus
Attention, la réinitialisation de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo n'est pas nécessaire en cas de : Problèmes de déconnexion. Visionnage difficile des vidéos. Réception difficile des notifications.
La réinitialisation de la Caméra est nécessaire seulement dans ces deux cas :
...
En savoir plus

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir