Une installation Legrand ultra-sécurisée à la gare d’Aix TGV

Bâtiment public

Pour moderniser les installations électriques de la gare TGV d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), SNCF Gares & Connexions a misé sur des produits Legrand ultra-fiables. La triple solution pour éviter les black-out ? Un TGBT doté d’un indice de service 233 pour assurer la continuité de service, une solution de pilotage EMS CX³ pour automatiser la mise en route d’une alimentation alternative et un tableau divisionnaire dédié, bientôt, à une installation photovoltaïque avec une batterie de stockage toujours prête à alimenter la gare.

Accès aux rubriques

Une solution puissance d’avenir

gare tgv aix en pce exterieur 938x569
transformation tgbt 350x350 tableau divisionnaire 350x350

Réalisés par l’installateur Eiffage Énergie Systèmes et le tableautier Kalisteco, les travaux consistaient à remplacer les 2 transformateurs et le TGBT et d’y ajouter 2 transformateurs secs, une batterie de condensateur et un tableau divisionnaire spécifique EnR pour y raccorder une batterie de stockage et des panneaux photovoltaïques. Pour sécuriser l’alimentation de la gare, SNCF Gares & Connexions a misé sur un TGBT IS 233 Legrand et le système EMS CX³.

Notre obligation est d’empêcher les black-out, car le trafic ne peut pas s’arrêter brutalement. C’est pour cela que nous avons décidé de créer une installation photovoltaïque en autoconsommation. 

Information complémentaire

Un IS élevé pour garantir la continuité de service

Doté d’un indice de service 233, le TGBT Legrand permet de parer à toute éventualité. Ainsi, grâce à l’IS 233, les disjoncteurs peuvent être changés quand la gare est en activité sans risque de coupure générale. Un point essentiel pour ce genre d’infrastructure !

Le saviez-vous ?

Nos tableautiers partenaires référencés indice de service sont formés sur les produits, les études et le câblage des tableaux avec IS 223, 233 et 333.

Le fait d’être tableautier partenaire référencé indice de service chez Legrand nous donne l’agrément pour réaliser des tableaux avec IS 223, 233 et 333. En cas de besoin, Legrand dispose d’un service projet dédié si nous avons des questions. 

Information complémentaire

homme tablette ems cx3 350x350
disjoncteurs motorises 350x350

EMS CX³ : quand sécurité rime avec rapidité

Déjà installée à la gare d’Aubagne, la solution de gestion de l’énergie EMS CX³ de Legrand a été mise en œuvre à Aix-en-Provence. Son intérêt ? Elle rend les tableaux communicants et fournit de la mesure pour contrôler les consommations. Elle offre surtout une fonction de pilotage par le biais des disjoncteurs motorisés, permettant de faire du délestage en cas de coupure générale. La mise en route automatisée d’une alimentation alternative permet de gagner un temps précieux.

En cas de rupture de l’alimentation principale, la solution EMS CX³ assure la mise en route du groupe électrogène, et, bientôt, de la batterie photovoltaïque de manière automatique, alors que nous devions le faire manuellement auparavant. C’est un gros avantage en termes de sécurité et de gain de temps. 

Information complémentaire

Legrand au côté des équipes techniques

Pour la mise en œuvre du TGBT avec un indice de service élevé comme pour le paramétrage du système de gestion EMS CX³, les installateurs ont pu bénéficier de l’aide technique de Legrand. Ainsi, les équipes de Kalisteco ont été formées à la mise en œuvre des tableaux avec IS 223, 233 et 333 et à la programmation des fonctionnalités de mesure, de comptage et de délestage de la solution EMS CX³.

Legrand a travaillé en avant-projet et nous a aidé en phase concours puis nous a accompagné en phase réalisation. 

233 l’indice de service du TGBT

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir