A Saint-Émilion, le château Ausone exige la qualité pour ses vins et son appareillage

Commerce et sport

Un château dans le bordelais installe l’appareillage Art d’Arnould

A Saint-Emilion en Gironde, le château Ausone est un domaine viticole de 7 hectares et 25 ares. La famille Vauthier veille sur le vignoble depuis 1690, produisant depuis onze générations un vin précieux. Sur ce domaine d'exception, s'élève un château au style classique et élégant qui lors de sa rénovation s'est naturellement équipé des appareillages d'exception Art d'Arnould.

Grand cru et appareillages d'exception

chateau ausone interieurs 938x569
chateau ausone exterieur 350x350 chateau ausone art fusion prises 350x350

En AOC Saint-Emilion Grand Cru, le château Ausone est l'un des rares domaines à être premier grand cru classé A. Depuis 1690, c'est onze générations de vignerons qui se sont succédés sur ce vignoble extraordinaire, fidèles au travail exigeant de leurs ancêtres. Cette exigence, on la retrouve lors de la rénovation du château qu'on a alors équipé de prises et interrupteurs Art d'Arnould.

Information complémentaire

Univers Fusion d'Art d'Arnould : transcender les époques

Imposant escalier à la ferronnerie travaillée, larges lustres à pampilles, belles cheminées en marbre et tapis chaleureux : le style élégant et classique de la bâtisse se trouve mis en valeur par l'univers Fusion d'Art d'Arnould. Avec ses larges chanfreins, ses grandes manettes ou ses leviers cylindriques, son absence de visserie apparente, l'univers Fusion fait élégamment le lien entre inspiration classique et modernité. L'univers Fusion offre des lignes qui transcendent styles et époques.

Information complémentaire

chateau ausone fusion or brosse prises 700x350
chateau ausone art fusion inter levier chambre 350x350 chateau ausone art fusion inters leviers chambre 350x350

Finition or brossé chic et élégante

Pour ce lieu chargé d'histoire, on a opté pour des appareillages aux finitions dorées. Celles-ci subliment les coloris naturels du décor et créent des rappels très chics avec d'autres détails (poignées, peintures, luminaires, etc). La finition or brossé des prises et interrupteurs Art d'Arnould joue la sobriété et l'élégance. Elle se marie parfaitement, par exemple, aux chaleureux murs lambrissés d'une chambre.

Les leviers cylindriques des interrupteurs viennent renforcer la pureté des lignes.

Information complémentaire

chateau ausone art fusion inters or miroir 350x350
chateau ausone art fusion prises or miroir 350x350

Finition or miroir précieuse

D'autres appareillages de la bâtisse ont quant à eux été choisis dans une finition or miroir précieuse.

Ces prises et interrupteurs Fusion finition or miroir subliment le bois travaillé ou encore une belle tapisserie elle-même dorée.

Les interrupteurs finition or miroir se parent de larges manettes pour un ensemble esthétique très cohérent.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir