Comment connecter un portail coulissant ?

TUTO PRO

Un portail coulissant peut être connecté en ajoutant un module connecté pour porte de garage et portail et des commandes sans fils. 


Il est possible de le commander avec l’App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal, avec une commande sans fils sans pile Self-e ou avec une télécommande de poche.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Prérequis

Un module Control pour tableau électrique ou un Pack de démarrage connecté with Netatmo avec une prise Control doit avoir été installé au préalable et sa configuration doit être faite.

Information complémentaire

Contenu du pack

  • 2 capteurs de position filaires
  • 2 supports pour capteurs
  • 2 aimants
  • 4 adhésifs
  • 1 notice d'installation


Peuvent être associées également (vendues séparement) : 

  • les commandes pour volet roulant Self-e  (Céliane, Plexo, Mosaic et dooxie), qui comportent une platine saillie et une notice d'installation
  • la télécommande de poche 4 scénarios, livrée avec 1 pile lithium

Information complémentaire

Matériel utilisé

Pour la mise en place du module connecté pour porte de garage ou portail pour votre portail coulissant, munissez-vous :

  • de fils électriques 0,75mm² minimum

Information complémentaire

Précautions à prendre

Sécurisez votre installation en coupant le courant au niveau du disjoncteur principal sans oublier d'effectuer une vérification de la tension à la sortie de celui-ci.

Contrez toute possibilité de remettre le courant durant votre installation : verrouillez le disjoncteur avec un cadenas dédié.

Information complémentaire

Étape 1 : installer le module connecté pour portail coulissant

Le module connecté pour portail peut fonctionner avec tous types de moteurs. Le module connecté peut s'installer à l'intérieur du boîtier qui contient le moteur. 

  • branchez le neutre et la phase sur les bornes du module connecté
  • trouvez les deux bornes d'entrée contact sec sur le moteur en consultant éventuellement la notice constructeur
  • raccordez sur ces bornes deux fils (0,75mm2 minimum), puis sur le module connecté les 2 fils contact sec

Information complémentaire

Étape 2 : installer les capteurs de position et les aimants

Les capteurs de position filaires (entre le boîtier du moteur et le rail) et les aimants (sur les butées du rail) détectent les positions d'ouverture ou de fermeture du portail sur l'App Home + Control. Ils sont identiques et peuvent ainsi convenir pour chacune des positions. Un aimant correspond à la position ouverte, le second à la position fermée.

Raccordez les deux capteurs de position filaires sur le module connecté :

  • raccordez l'un des deux fils du premier capteur qui sera celui de position fermée en borne S1 et reproduisez cette étape avec le second capteur (position ouverte) en borne S2
  • raccordez ensuite l'autre fil de chacun des capteurs sur le Commun qui correspond à la borne C

Une fois l'installation terminée, vous pourrez rétablir le courant après avoir déverrouillé le disjoncteur général.

Sur le module, le voyant passe en rouge fixe.

Selon ce qui a été installé au préalable :

  • appuyez sur le bouton de configuration du module Control et relâchez l'appui lorsque le voyant est vert

ou

  • appuyez au milieu de la commande générale Départ/Arrivée. Le voyant passe en vert. Relâchez l'appui

Le voyant du module s'allume en vert fixe. 



Lorsque vous avez terminé, appuyez au milieu de la commande Départ/Arrivée ou sur le module Control (bouton de configuration). Les voyants précédemment allumés s'éteignent.

Information complémentaire

Étape 3 : finaliser l’installation des capteurs et aimants

  • collez maintenant les aimants sur les butées à l'aide des adhésifs fournis

Vous allez installer maintenant un aimant pour la position ouverte et un aimant pour la position fermée. 

  • en appuyant sur le bouton "On/Off" du module connecté (la led du module s'allume alors en orange), ouvrez entièrement le portail pour amener la butée au niveau du boîtier du moteur 
  • collez le capteur d'ouverture à l'arrière du boîtier du moteur, en face de l'aimant. L'espace entre le capteur et l'aimant ne doit pas dépasser 15mm
  • en appuyant sur le bouton "On/Off" du module connecté, fermez entièrement le portail pour amener la butée au niveau du boîtier du moteur 
  • collez le capteur de fermeture à l'arrière du boîtier du moteur, en face de l'aimant


Si les capteurs sont bien placés, la LED orange s'éteint. Si ce n'est pas le cas, changez la position des capteurs et aimants.

Information complémentaire

Étape 4 : associer le module connecté et les commandes sans fils à l'installation connectée

  • appuyez au milieu de la commande Départ/Arrivée, relâchez lorsque le voyant passe en vert. Le voyant passe ensuite en vert fixe
  • tapotez le module 3 fois avec la commande pour volet roulant Self-e : sur le module, le voyant clignote en bleu
  • appuyez sur l'une des touches et sur le bouton configuration l'arrière de la commande pour volet roulant : sur le module, le voyant passe en bleu fixe, puis en vert

L'association est réussie.

  • vérifiez à présent le bon fonctionnement de votre commande : ouvrez et fermez le portail en appuyant à à droite et à gauche. Le bouton STOP permet l'interruption du mouvement
  • ôtez la languette de la pile de la télécommande de poche et appuyez sur un des boutons : son voyant clignote en vert, passe en vert fixe avant de s'éteindre

La télécommande de poche est prête.


 

Information complémentaire

Étape 5 : terminer l’installation

  • lorsque vous avez terminé, appuyez au milieu de la commande Départ/Arrivée ou sur le bouton de configuration situé sur le module Control : tous les voyants s'éteignent
  • créez des scénarios (ouverture et fermeture) pour le portail depuis l'App Home + Control, et adaptez-les à vos besoins


Créez ensuite d'autres scénarios de commandes sans fils et télécommandes avec l'application Home + Control, sans toucher au module connecté.

Pour installer les packs de démarrage et autres produits filaires et configurer une installation connectée, reportez-vous aux tutos disponibles sur legrand.fr.