Fabrication des interrupteurs Art d'Arnould : l’incarnation du luxe électrique à la française

Publication le 13 janvier 2019 Evenement

Information complémentaire

Habillant les plus beaux intérieurs, les appareillages électriques Art d'Arnould sont fabriqués dans la manufacture de Pont-en-Royans (Isère). A chaque étape de fabrication, et à la manière des joailliers, les opérateurs font preuve d'une très grande minutie et multiplient les contrôles pour obtenir un produit d’exception.

Il est possible de créer un appareillage sur-mesure grâce à une infinité de possibilités.

Quatre collections Art : Mémoire, Epure, Fusion, Rétro

collections art 1222x569

Quatre univers, Quatre styles :

  • Mémoire, classique et intemporelle : cette collection conjugue tradition et modernité avec des appareillages à l'élégance indémodable
  • Epure, design et minimaliste : pour les amateurs de lignes épurées, cette collection moderne se compose d'appareillages à la finition noire mat ou acier brossé
  • Fusion, le meilleur d'hier et d'aujourd'hui : audacieuse, la collection Fusion propose un subtil mélange entre l'ancien et le contemporain
  • Rétro, le design moderne des années 60 : une collection vintage et contemporaine qui se compose d'appareillages aux bords droits et des angles arrondis

Information complémentaire

art plaque or satin main 350x350
art plaque or satin decor galons 350x350

Première étape, le découpage d'une plaque de laiton

Tout démarre avec une plaque de laiton de 76 kilos. Une fraiseuse vient la découper en plusieurs dizaines de plaques dont la taille varie en fonction du nombre de postes et de commandes qui doivent être intégrées (simple ou double interrupteur, triple prise...).

Information complémentaire

Pose du mécanisme et nettoyage

Chaque plaque est creusée pour créer l'espace nécessaire à l'installation du futur mécanisme électrique. Elle est alors percée afin de fixer la commande souhaitée (ex : commande de volet roulant) ou placer un bouton d'interrupteur. Un dégraissage est ensuite réalisé grâce à un bain à ultrasons afin de nettoyer la plaque.

Information complémentaire

Un traitement de surface répété plusieurs fois

Après l'usinage, le traitement de surface permet d'obtenir une plaque parfaitement lisse et uniforme. Les plaques passent alors par une machine équipée de papier de verre : les bords puis l’ensemble de la surface sont traités minutieusement. L'opération est répétée plusieurs fois si nécessaire.

Information complémentaire

Réalisation des collerettes

Les collerettes sont réalisées à partir d'étain chauffé à 500°C et placées dans des moules fabriqués également dans l'usine selon le même processus que celui utilisé dans l'univers de la bijouterie. Chaque collerette est ensuite découpée et ébavurée à la main pour éviter tout défaut ou imperfection.

Information complémentaire

art fusion or satin finition decor 350x350
art fusion or satin finition marquage 350x350

Réalisation des finitions et des décors

La dernière étape dépend de la finition choisie : selon l'aspect désiré (brossé, satin, miroir...), de la peinture ou du métal est apposé sur la plaque. Il est également possible de réaliser un décor spécifique : placer un logo avec un système de marquage au laser, écrire un texte ou graver une frise décorative avec une machine à ciseler...

Information complémentaire

Appareillage électrique du sur-mesure

Pouvoir assortir ses interrupteurs et prises avec la robinetterie de sa salle de bains, ajouter le logo d'un hôtel sur la commande électrique d'un ascenseur... Chez Art d'Arnould, une approche sur-mesure très poussée est proposée aux clients. Qu'il s'agisse des fonctions, de la taille des appareillages ou de la finition et des décors, les possibilités de personnalisation sont quasiment infinies.