Excursion connectée dans une agence de voyage sur mesure

Commerce et sport

Arriver dans une pièce préalablement chauffée, éteindre les ordinateurs à distance le week-end, programmer la lumière en fonction de l’heure : pour son agence à Voiron (38), Le voyage selon Alfred a choisi la facilité d’utilisation de la gamme Céliane with Netatmo de Legrand. Un choix plébiscité au quotidien !

agence voyage voiron int personnes 938x569
agence voyage voiron int voilier min 350x350 agence voyage voiron int valises bleues 350x350

Céliane with Netatmo : facilité et confort d’utilisation

Le projet :

  • contrôler à distance tous les paramètres d’utilisation de l’agence
  • programmer des scénarios pour un éclairage et un chauffage adaptés aux moments de la journée
  • optimiser les consommations d’énergie
  • opter pour un appareillage élégant, connecté


Les solutions Legrand :

  • les interrupteurs et prises connectés Céliane with Netatmo
  • l’application mobile Home + Control
  • la large gamme d’appareillage Céliane with Netatmo
agence voyage voiron int voilier 700x350
agence voyage cde ss fil celiane blanc 350x350 agence voyage sortie cable connectee celiane blanc 350x350

Piloter les équipements électriques à distance

Accueillante et cosy, l’agence a été conçue pour être aussi agréable pour ses clients que pour ses salariés. Pour faciliter la vie des utilisateurs, l'app Home + Control permet de piloter les équipements électriques Céliane with Netatmo à distance à partir d’un smartphone :

  • l’éclairage
  • l’informatique
  • le chauffage

Le plus ? Les commandes sans fils sans pile Self-e sont repositionnables à tout moment. Auto-alimentées, elles ne nécessitent aucune maintenance et durent plus de 50 ans ! Enfin, connectables, elles s’intègrent facilement dans une installation Céliane with Netatmo.

Paramétrer l'app Home + Control en toute simplicité

Intuitive et personnalisable, l’app Home + Control est en téléchargement gratuit. Classés par pièces, les équipements électriques peuvent être pilotés d’un simple geste et le paramétrage des commandes peut évoluer à tout moment. Quant aux scénarios, ils sont activés simplement via des "scènes de vie" personnalisées comme l’arrivée ou le départ déclenchant par exemple les luminaires et le chauffage.

Besoin d’aide pour paramétrer l’application Home + Control de votre client ? Notre tutoriel vous accompagne pas à pas !

L’application Home + Control a été prise en main très facilement par le client : aujourd’hui, il est capable de faire ses programmations d’horaires, de commandes de prises ou de micromodules pour ses éclairages.

Programmer des scénarios selon les moments de la journée

Il est possible d'éteindre les luminaires, couper les ordinateurs, baisser le chauffage grâce à la commande générale sans fils Départ/Arrivée Céliane with Netatmo. Il suffit de programmer des scénarios adaptés aux différents besoins. Par exemple, en appuyant sur le scénario "Arrivée" au moment où l'agence doit ouvrir, tous les luminaires vont s'allumer et les ordinateurs se mettront sous tension.

Le plus de l’application Home + Control ? L'affichage des consommations en euros, en kWh, par circuit et pour chaque appareil.

La programmation permet une maîtrise de la consommation d’énergie qui est réglée au plus proche de mes exigences pour le quotidien.

Choisir un appareillage Céliane élégant et discret

Pour équiper l’agence de voyage à la décoration très soignée, l’architecte Paul&Seguin a choisi un appareillage discret parmi la gamme Céliane with Netatmo de Legrand. La particularité de cette gamme ? Très large, elle s’adapte à tous vos
intérieurs avec :

  • un grand nombre de fonctions pour tous les besoins d’éclairage et de branchements
  • un large choix de finitions et de matières, pour tous types de décoration

Votre client a besoin d’inspiration pour choisir l’appareillage idéal pour son intérieur ? Notre configurateur en ligne est fait pour lui !

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir