Appairer une commande d’éclairage et de prises Céliane Self-e

Tuto pro

La commande d’éclairage et de prises Céliane Self-e est l’assurance de contrôler librement les éclairages et les équipements électriques du logement.

Sans fils sans pile, elle s'auto-alimente quand on appuie dessus. Cette technologie Green Power lui permet d’avoir un impact réduit sur l’environnement.

Pratique et ultra plate, la commande d’éclairage et de prises Céliane Self-e se positionne discrètement et librement sur un meuble, peut être fixée sur un mur grâce aux adhésifs repositionnables fournis, ou être installée à la place d’un interrupteur.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Prérequis

Pour appairer la commande d’éclairage et de prises Céliane Self-e, vous devez avoir préalablement installé et configuré un pack de démarrage connecté "with Netatmo".

Information complémentaire

01 assos prise module control01 700x350
01 assos prise module control02 350x350 01 assos prise module control03 350x350

Etape 1 : Associer la commande à l’installation

  • afin d’ouvrir le réseau, appuyez sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la Commande générale sans fils Départ/Arrivée : relâchez l'appui lorsque le voyant s'allume brièvement en vert
  • le voyant du Module Control ou de la prise Control ainsi que les voyants des produits câblés s’allument en vert fixe
  • tapotez 3 fois le produit filaire "with Netatmo" que vous souhaitez contrôler avec la commande Céliane Self-e
  • appuyez simultanément sur le bouton de configuration et sur le bouton ON ou OFF de la commande Céliane Self-e
  • le voyant du produit filaire "with Netatmo" à commander s'allume brièvement en bleu fixe, puis redevient vert : l'association est réussie

Information complémentaire

01 assos self e telerupteur01 700x350
01 assos self e telerupteur02 350x350 01 assos self e telerupteur03 350x350

Cas particulier d’un télérupteur

  • appuyez sur le bouton principal du télérupteur Drivia with Netatmo jusqu’à ce que le témoin de configuration clignote lentement en bleu, puis relâchez l’appui
  • tapotez 3 fois le télérupteur avec la commande Céliane Self-e : le voyant du télérupteur Drivia with Netatmo clignote rapidement en bleu
  • appuyez en même temps sur le bouton de configuration et sur le bouton ON ou OFF de la commande Céliane Self-e
  • le voyant du télérupteur Drivia with Netatmo s'allume brièvement en bleu fixe, puis redevient vert : l'association a fonctionné

Information complémentaire

Etape 2 : Vérifier la configuration

  • appuyez sur la commande pour vérifier son bon fonctionnement : la lumière doit s’allumer
  • appuyez de nouveau : la lumière doit s’éteindre
  • si rien ne se produit, recommencez la configuration

Information complémentaire

03 termine instal self e01 700x350
03 termine instal self e02 350x350 03 termine instal self e03 350x350

Etape 3 : Terminer la programmation

  • pour terminer la programmation, appuyez brièvement sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fils Départ/Arrivée
  • le voyant clignote 3 fois puis s’éteint
  • les voyants des produits filaires s'éteignent aussi

L’appairage de la commande d’éclairage et de prises Céliane Self-e est terminé ! L’application Home + Control vous permet de modifier directement les associations entre la commande Céliane Self-e et les produits filaires.

A noter : si besoin, vous pouvez effacer la configuration de la commande Céliane Self-e en appuyant simultanément, pendant 5 secondes, sur le bouton de configuration et sur le bouton haut de la commande. Effectuez alors une commande ON puis OFF afin de vérifier que votre commande est correctement réinitialisée.

Information complémentaire

04 fix mur self e01 700x350
04 fix mur self e02 350x350 04 fix mur self e03 350x350

Fixation au mur

Positionnez les adhésifs repositionnables au dos de la commande, et ce, horizontalement pour que le bouton de configuration soit accessible à tout moment.

Avant de poser la commande à l’endroit souhaité, faites un test sur une zone non visible du mur.

Une fois la commande en place, clipsez la plaque de finition de la gamme correspondante.