Information complémentaire
Qu'il s'agisse de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité ou de Luminaires sur Source Centralisée, la réglementation impose que l’éclairage de sécurité soit mis à l’état de repos dans tous les ERP et ERT dès que les bâtiments sont fermés au public et que l’éclairage normal a été volontairement coupé. Les équipements reviennent ensuite automatiquement à l’état de veille au rétablissement de l’éclairage normal. Découvrez à quoi sert la mise au repos de l’installation d’éclairage de sécurité, quelles en sont les règles d’application et comment la réaliser à l’aide de la télécommande modulaire dédiée.
Information complémentaire


Qu’est-ce que la mise à l’état de repos ?
La mise à l’état de repos des BAES est une obligation réglementaire à appliquer lors des périodes de fermeture des établissements. Elle a pour objectif :
- d’éviter que ceux-ci ne se déchargent après une coupure volontaire de l’éclairage normal.
- de garantir que l’éclairage de sécurité sera opérationnel à l’ouverture de l’établissement.
- d’éviter l’usure prématurée des batteries et de préserver la durée de vie des blocs.
Note : tant qu’un établissement est ouvert au public, l’éclairage de sécurité doit rester à l’état de veille, prêt à intervenir en cas de coupure accidentelle de l’éclairage.
Information complémentaire

Mise à l’état de repos : règles d’application
1) à 3) Quand plus personne ne se trouve dans l’établissement, l’exploitant doit couper manuellement l’éclairage normal et mettre les blocs au repos par le biais de la télécommande modulaire dédiée. Une fois l’éclairage normal du bâtiment coupé manuellement via le disjoncteur général, vous pouvez activer la mise au repos des BAES d’un simple appui sur la/les télécommandes.
4) À la réouverture de l’établissement, l’exploitant remet sous tension son installation d’éclairage et désactive la mise au repos des blocs. Les Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité reviennent alors à l’état de veille et sont de nouveau opérationnels.
Ces consignes d’exploitation doivent être communiquées à la dernière personne qui quitte l’établissement. Elles peuvent également faire l’objet d’un affichage à proximité de l’interrupteur de coupure générale.
Information complémentaire

Comment raccorder la télécommande de mise à l’état de repos ?
1) Toute installation équipée de BAES doit posséder au minimum une télécommande située à proximité de l’organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires de l’éclairage normal de l’établissement.
2) Vous pouvez également effectuer l’extinction de l’éclairage normal et la mise au repos des BAES en un seul geste via un interrupteur à clé relié directement à la télécommande et généralement situé dans un couloir de dégagement ou à proximité d’une entrée/sortie.
Information complémentaire

Cas particulier des locaux à sommeil
Quand un établissement comportant des locaux à sommeil ne dispose pas d’un groupe électrogène de remplacement, les BAES d’évacuation doivent être complétés par des BAEH c'est à dire des Blocs Autonomes d’Eclairage de sécurité pour Habitation.
En cas d’absence de l’alimentation générale, les BAEH maintiennent la visibilité des espaces en éclairant le sol, permettant ainsi de continuer l’exploitation des zones à sommeil, tandis que les BAES sont mis au repos.
En cas de déclenchement de l’alarme incendie, les BAES s’allument et passent en fonctionnement de sécurité. L’éclairage produit par les BAEH permet aux occupants d’évacuer les lieux.
Information complémentaire
Legrand synthétise et se réfère aux textes publiés aux journaux officiels jusqu’au 10 octobre 2018 inclus