Installations Legrand spectaculaires sur le site du Futuroscope 

Hôtellerie, tertiaire

Dans le cadre d’un vaste plan de développement du site du Futuroscope, le parc de loisirs de Poitiers (Vienne) s’est doté de deux équipements exceptionnels : un hôtel 4* thématisé et expérientiel - Station Cosmos - et une grande salle polyvalente Arena d’environ 7000m². Mandaté pour les installations électriques, l’installateur Lumelec a opté pour le savoir-faire et le service de Legrand.

futuroscope poitiers hotel station cosmos buggy 700x350
futuroscope poitiers hotel station cosmos chambre 350x350 futuroscope poitiers hotel station cosmos chambre thermostat 350x350

Belles finitions pour un hôtel thématisé et expérientiel

Hôtel quatre étoiles disposant de 76 chambres, Station Cosmos a été conçu comme un décor hollywoodien ! Chef de projets au Futuroscope, Camille Boulay a été attentif à chaque détail, notamment pour les installations électriques. Legrand a été choisi pour ses solutions puissance fiables, ses gammes d’appareillage très soignées et sa solution connectée pour les hôtels UX Touch.

En période post-COVID, et avec le décalage des plannings de réalisation du chantier de l’hôtel, le partenariat avec Legrand a été gagnant. Ils ont su se montrer très réactifs pour livrer les matériels en temps et en heure, ce qui nous a permis de finir les travaux dans les délais impartis.

Installation gigantesque pour l’Arena

futuroscope poitiers arena 1222x569

Pour la salle polyvalente d’environ 7000m² destinée à accueillir plus de 6000 personnes en mode concert, l’installateur électricien Lumelec a également souhaité réaliser les lots courants forts et faibles en Legrand, afin de bénéficier d’un bon accompagnement technique des équipes. Les produits Legrand mis en œuvre ? Un TGBT et un jeu de barres de 2500A, 70 tableaux divisionnaires, un transformateur sec, des baies et des prises VDI, de la fibre optique et de l’appareillage Plexo.

Au-delà de la fourniture des matériels, Legrand a validé toutes nos notes de calcul avec le matériel mis en œuvre. Ayant l’obligation de faire valider ces dernières par un bureau de contrôle, nous étions rassurés de pouvoir bénéficier de la garantie d’un leader dans son domaine.

Solutions puissantes mais compactes

Le chantier de l’Arena requérant une forte puissance - 2500A - et 70 tableaux divisionnaires, le dimensionnement des armoires était un vrai sujet. Pour optimiser la place, les équipes de Legrand ont épaulé l’installateur électricien sur la partie dimensionnement.

En ce qui concerne la partie puissance et enveloppes, j’ai été très agréablement surpris de constater que le tableau général s’avérait particulièrement compact. Ce n’est pas le cas des armoires proposées par la concurrence qui sont généralement plus encombrantes.

Commandes "futuristes" UX Touch à l’hôtel

Afin d’optimiser le confort des chambres de l’hôtel, un appareillage connecté UX Touch a été installé dans les chambres. Les fonctionnalités de ce GRMS IP BACnet de Legrand ? Grâce à une commande tactile, le client peut jouer sur les lumières, le thermostat ou les stores pour ajuster l’ambiance et le personnel peut piloter le système à distance. Autre intérêt : UX Touch permet de couper automatiquement la climatisation et d’ouvrir les fenêtres pour économiser les consommations d’énergie !

Nous sommes ici dans un hôtel qui se veut ultra futuriste, nous souhaitions donc plus que de simples interrupteurs. En termes de qualité, de rendu esthétique et de fonctionnement, ce matériel nous a tout de suite plu. Il colle parfaitement avec l’ambiance de cabines spatiales.

futuroscope poitiers hotel station cosmos chambre chevet 350x350
double prise usb celiane titane 350x350

Appareillage Céliane très design

Soucieux de tous les détails pour l’équipement de l’hôtel, les équipes ont opté pour les belles finitions de la gamme Céliane, notamment les modèles "nickel velours" qui se fondent parfaitement dans le décor.

Besoin d’inspiration pour choisir votre appareillage ? Rendez-vous sur notre configurateur en ligne mon-interrupteur.fr.

Nous voulions là encore du qualitatif avec un produit moderne à la finition soignée, et pas juste une plaque en plastique laquée.

Appareillage ultra robuste pour l’Arena

Pour faire face aux fortes demandes de puissance, exigées notamment par les éclairages et le matériel de sonorisation, un appareillage très solide a été installé dans la salle : des produits de la gamme Plexo et des prises industrielles P17.

Accompagnement rapproché de Legrand

Pour ce projet très ambitieux, l’installateur électricien Lumelec a pu bénéficier des conseils techniques de Legrand durant les différentes étapes du projet : de la phase d’études au choix des produits jusqu’à leur mise en œuvre. 

Le choix des différents équipements a été étudié en amont avec notre BE et les référents techniques de chez Legrand. Nous sommes aussi allés à Innoval Limoges pour découvrir UX Touch. Tout ceci nous a permis d’établir le cahier des charges avec toutes les fonctionnalités souhaitées, ce qui nous a aidés pour compléter le CCTP et finaliser le chantier.

70 tableaux divisionnaires installés dans l’Arena
8 bornes de recharge pour véhicules électriques à l’hôtel

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir