Pourquoi la protection au primaire du transformateur de mon client saute-t-elle quand je branche l'installation ?

La ligne d’alimentation d'un transformateur nécessite une protection contre les courts-circuits uniquement, et doit être installée en tête de cette ligne.
Lors de la mise sous tension d’un transformateur, il peut y avoir saturation du circuit magnétique, ce qui se traduit par un pic de courant sur une courte durée (4 à 5 périodes, 100 ms environ), pouvant atteindre 25 fois le courant nominal.C'est pour cela que les protections côté primaire sont du type endurantes aux faibles surcharges, avec des fusibles de type aM ou des disjoncteur de type D.

Bon à savoir

releve demarrage transfo monophase

La mise sous tension d’un transformateur provoque la magnétisation très rapide du circuit magnétique dans le transformateur. Le courant de magnétisation (ou courant d’enclenchement) peut être très important (jusqu’à 25 In). Il s’agit d’un courant transitoire (quelques millisecondes) qui atteint son maximum si le démarrage a lieu lorsque la sinusoïde de la tension passe au "0". L’induction rémanente est alors également à son maximum. Il faut dans ce cas précis, en 1/2 période (10ms), fournir deux fois l’induction nominale.
En conclusion, la valeur des courants d’enclenchement est très aléatoire. Elle dépend de l’instant de la mise sous tension.
Attention, la mise sous tension d’un transformateur est susceptible de créer des perturbations sur le réseau primaire et le réseau secondaire. Sur les réseaux de distribution et les réseaux industriels, les courants d’enclenchements peuvent par exemple créer des déclenchements non justifiés et des à-coups de tension importants.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message