Pourquoi la chaudière de mon client se met-elle en sécurité lorsque je la raccorde au transformateur ?

Il arrive qu’une tension soit détectée à vide entre la masse et le neutre
Il peut s’agir d’une simple tension capacitive : lorsqu’on essaie de brancher une charge, la tension s’écroule immédiatement. Il peut s’agir d’une pollution de la masse. Dans ce cas, une mesure ailleurs que sur le transformateur entre la masse et le neutre indique également une tension. Il s’agit alors d’un problème d’installation.

Il arrive qu’il y ait des problèmes quant au raccordement des chaudières
Dans de nombreux cas, le problème est résolu en reliant le neutre à la masse. Toutefois, toutes les chaudières n’ont pas les mêmes règles d’installation, il faut donc impérativement se référer aux consignes d’utilisation du constructeur de la chaudière.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message