Au préalable
Avant de démarrer les travaux, l'installation et la configuration d'un module Control ou bien d'un Pack de démarrage connecté with Netatmo comportant une prise Control est nécessaire.
Contenu du pack module connecté
Le pack module connecté comprend :
- 2 capteurs de position filaires
- 2 supports pour capteurs
- 4 adhésifs
- 2 aimants
- 1 notice d'installation
Possibilité d'associer également (non fournies dans le pack) :
- une ou plusieurs commandes pour volets roulants Self-e des gammes Plexo, Céliane, Mosaic ou encore dooxie
- une télécommande de poche 4 scénarios (avec pile lithium)
Matériel utilisé
Pour l’installation d'un module connecté pour votre portail battant, il vous faut :
- des fils électriques (minimum 0,75mm²)
Sécurisation
Il vous faut couper le courant sur le disjoncteur général et vérifier qu'il n'y a plus de tension à sa sortie.
Verrouillez également le disjoncteur à l'aide d'un cadenas de consignation pour éviter que quiconque ne remette le courant lorsque vous interviendrez.
Étape 1 : installer le module connecté pour portail battant
Tous les types de moteurs sont compatibles au module connecté. Celui-ci peut être placé dans le boîtier de l'alimentation.
- sur le module, branchez aux bornes adaptées la phase et le neutre
- repérez les 2 bornes d'entrée correspondant au contact sec à l'aide de la notice
- raccordez ensuite aux bornes deux fils de 0,75mm2 , puis raccordez sur le module pour porte de garage ou portail les fils qui correspondent au contact sec
Étape 2 : installer les aimants et capteurs
Filaires, les capteurs de position situés sur le boîtier du moteur permettent avec les aimants (sur le bras articulé près du boîtier du moteur) de détecter les positions du portail (ouvert ou fermé) quand il est contrôlé par l'App Home + Control. Ils peuvent être placés indifféremment sur une des positions car ils sont identiques : un aimant pour chaque position (ouverte et fermée).
- raccordez les capteurs au module : un fil du premier capteur en borne S1 (fermé), un fil du second en borne S2 (ouvert) et le fil restant de chaque capteur sur le Commun (borne C)
À la fin de votre intervention, retirez le cadenas qui consignait le disjoncteur. Vous pouvez à présent remettre le courant.
Le voyant devient rouge sur le module connecté.
Si vous avez :
- un module Control au tableau électrique : appuyez sur le bouton de configuration jusqu'à allumage du voyant en vert, en relâchant ensuite l'appui. Le voyant passe en vert fixe sur le module pour portail
- une prise control et une commande générale sans fils Départ/Arrivée : appuyez au milieu de la commande Départ/Arrivée jusqu'à voir le voyant vert avant de relâcher l'appui. Le voyant s'allume en vert fixe
À la fin de l'installation, finalisez en appuyant succinctement au centre de la commande générale ou bien sur le bouton de configuration situé sur le module Control. Les voyants s'éteignent.
Étape 3 : finaliser la mise en place des aimants et capteurs de position
- collez les aimants sur le bras articulé et les capteurs sur le boîtier du moteur
- fermez le portail en appuyant sur le bouton ON/OFF du module* connecté de façon à positionner correctement le bras articulé par rapport au boîtier
- collez le premier aimant près du boîtier du moteur en utilisant les adhésifs fournis
- ouvrez le portail en appuyant sur le bouton ON/OFF du module* connecté de façon à positionner correctement le bras articulé par rapport au boîtier
- collez le second aimant près du boîtier du moteur avec les adhésifs fournis
- collez le capteur d'ouverture sur le boîtier, juste au dessus de l'aimant
Il ne doit pas y avoir plus de 15mm d'espace entre le capteur et l'aimant.
- refermez le portail en actionnant le bouton On/Off du module connecté
- placez le capteur de fermeture au dessus de l'aimant, sur le boîtier
L'espace entre l'aimant et le capteur ne doit pas dépasser les 15mm.
La LED orange du module s'éteint si les capteurs sont bien positionnés. Dans le cas contraire, déplacez les éléments jusqu'à trouver l'emplacement correct.
* la LED du module s'allume alors en orange
Étape 4 : associer à l'installation connectée le module connecté et les commandes sans fils
- au centre de la commande générale, appuyez jusqu'à ce que le voyant devienne vert un court instant, en relâchant ensuite l'appui
Sur le module connecté, le voyant passe en vert fixe.
- tapotez la commande pour volet roulant sur le module pour porte de garage et portail 3 fois de suite
Sur le module pour portail, le voyant passe en bleu et clignote.
- sur la commande sans fils, appuyez à la fois sur le bouton de configuration au dos de la commande et sur une touche
Le voyant situé sur le module connecté devient bleu et passe ensuite en vert, ce qui signifie que votre association est réussie.
- assurez-vous que la commande pour volet roulant est en état de marche : appuyez à gauche et à droite pour manipuler le portail
- stoppez le portail à l'aide du bouton STOP
- enlevez la languette de protection de la pile de la télécommande de poche 4 scénarios
- appuyez sur un bouton de la télécommande
Le voyant de la télécommande clignote d'abord en vert, avant de s'allumer en vert fixe et de s'éteindre. La télécommande 4 scénarios est à présent opérationnelle.
Étape 5 : terminer l’installation
- appuyez au milieu de la commande générale ou bien sur le module Control (bouton de configuration) pour terminer l'installation
Les voyants s'éteignent.
Programmez la télécommande 4 scénarios en créant un scénario pour ouvrir le portail et un second pour le refermer sur l'App Home + Control.
Sans action sur le module, il vous sera ensuite possible de créer simplement des scénarios supplémentaires pour les commandes sans fils ainsi que pour les télécommandes 4 scénarios, le tout directement sur votre smartphone, dans l'application Home + Control.
Pour la configuration de votre installation connectée, la pose d'un pack connecté ou bien de produits filaires, les tutos legrand.fr peuvent vous aider !