Information complémentaire
Un design au plus épuré. Des fonctions innovantes qui vous propulsent dans le futur, doublées d'une expérience multisensorielle connectée, Living Now ouvre une ère nouvelle pour l'appareillage électrique.
Accès aux rubriques
Maître de l'épure

Incarné dans un unique plan parfait, Living Now affiche des lignes géométriques ultra-minimalistes, qui frôlent l'abstraction.
Avec sa silhouette épurée, le monolithe revendique une intégration maximale dans votre projet, façon microarchitecture.
Information complémentaire

Rendu aérien
Le volume semble flotter à un souffle du mur. Une présence légère et résolument libre, comme en lévitation.
Information complémentaire

Design “full-touch”
De façon ergonomique, la commande répond sur toute la surface, que ce soit en haut, au milieu ou en bas. Appuyer devient presque un nouveau geste, pourtant si intuitif.
La touche revient toute seule en position pour rester alignée, en position affleurante.
3 profils Living Now

Commandes manuelles - Touches tactiles - Commande vocale Alexa





Matières à nu

Dans cet esprit d'essentialisme, les tons et les matériaux se mettent au contact de l'essentiel et d'un raffinement épuré.
Matériaux incarnés



Teintes brutes

Les couleurs cherchent l'épure avec des tonalités nudes, organiques ou minérales.
Ton sur ton monochrome pour se fondre dans l'habitat ? Ou ponctuation raffinée de l'espace ? Choisissez parmi 16 combinaisons coloris-matière.
Information complémentaire

Information complémentaire

Information complémentaire

Aux origines de Living Now
Rapprocher plus encore la forme de la fonction.
Les designers italiens de Living Now ont exploré un parti pris singulier en interrogeant l'archétype de l'appareillage, en allant chercher l'essentiel. En chemin, ils laissent d'abord de côté le cadre, pour s'affranchir de cette fenêtre contraignante. C'est la liberté : non seulement l'objet peut devenir monolithique, une forme géométrique pure, mais la fonction elle aussi est impactée. Elle peut désormais s'étendre à toute la surface. La distance entre la forme et la fonction a trouvé sa plus courte version.
Visuellement, un minimalisme doit être intéressant, pas banal.
Technologies avant-gardistes

Avec plus de surface dédiée à la fonction, Living Now ouvre la voie à des possibilités technologiques radicalement innovantes, comme l'intégration d'un assistant vocal ou des commandes tactiles novatrices.
L’appareillage prend le relais des interfaces qui nous assistent au quotidien, permettant ainsi de les rendre plus discrètes.
Information complémentaire

Alexa, l'assistant vocal d’Amazon, est intégré
Et si c'était le lieu, l'espace de vie, qui devenait lui-même capable de répondre, au sens littéral, à nos besoins ? L'assistant vocal libère la table basse de vos clients pour se loger discrètement au mur, directement dans l’appareillage. Une première mondiale.
Information complémentaire

Commandes tactiles
Assignez le rôle que vous souhaitez aux commandes : les pictos Leds s'adaptent à volonté.
Bien que tactiles, les commandes offrent aussi une légère bascule, avec une sensation analogique.
Le must des espaces intelligents
Imaginez des possibilités d'interaction poussées entre l'espace que vous concevez et ses occupants. Permettez-leur de piloter facilement tous les équipements, depuis une simple ambiance lumineuse jusqu'aux scénarios de vie les plus complexes.
Information complémentaire

Commandez tout l'habitat...
Par la voix
Avec votre assistant vocal, ou innovez avec la commande vocale Living Now qui intègre nativement Alexa d'Amazon.
Sur smartphone
Sur l'application, naviguez pièce par pièce, créez des scénarios quotidiens...
Information complémentaire

...Même sans être présent
Simuler une présence en vacances ? Ouvrir au livreur identifié sur visio ? C'est fait.
Information complémentaire

Imaginez un havre de sérénité
Si le “smart” a bien une vocation, c'est de fluidifier le quotidien. Living Now vous permet de faire la part belle aux moments de vie dans l'espace que vous êtes en train de concevoir.
Technologie With Netatmo
Technologie My Home_Up
Installation

Simple à installer
Living Now est un petit bijou technologique, pourtant il ne demande aucune technique de plus que pour vos chantiers habituels. Mieux encore, il vous facilite la tâche.
Information complémentaire

Exclusivement à l'horizontale
Alignez jusqu'à 4x2 modules pour que l'installation fasse vivre chaque espace.
Design auto-ajustant
2 innovations brevetées
Absorbe l’irrégularité du mur
À l’arrière se situe une contre-plaque flottante qui peut bouger librement aux quatre coins. Même si le mur n'est pas droit, le rendu sera parfait.

S'aligne automatiquement
Les touches s'alignent toutes seules parfaitement : une innovation rendue possible par un système d’autocentrage unique. Le système résiste à un usage intensif.


Gardez vos réflexes habituels
Complétez une installation électrique traditionnelle avec des équipements connectés grâce à Living Now with Netatmo. Ou allez plus loin en imaginant un projet global avec Living Now My Home_Up, en incluant les commandes tactiles ou le module Alexa d’Amazon.
OÙ LE TROUVER ?
Living Now est disponible pour les projets professionnels uniquement et n'est pas distribué au grand public. Il vous suffit de contacter nos équipes pour l'intégrer à votre projet.
Plus d'informations ?
Parce que l'on parle d'icône

Découvrez les autres design myhtiques