Disposer d’un réseau numérique performant

Usage

Les appareils multimédia ont une place prépondérante dans les logements actuels et la qualité du réseau est indispensable pour ces occupants. Le réseau numérique se doit d'être performant pour distribuer efficacement Internet, la télévision mais également le téléphone dans toutes les pièces de la maison.

Information complémentaire

Coffret de communication

Le coffret de communication permet de créer un réseau numérique et multimédia dans le logement.

Il regroupe les différents systèmes de communication tels que :

  • le répartiteur TV
  • l'arrivée du réseau cuivre (DTI) ou de la Fibre Optique (DTIo)
  • la connexion de la box Internet et du switch Ethernet

Le signaux numériques sont ensuite dispatchés dans les prises RJ45. Le haut débit est alors disponible dans toutes les pièces du logement, tout en libérant du Wi-Fi pour les objets mobiles


L'installation d’un réseau numérique est obligatoire pour les logements neufs mais également en rénovation.

Information complémentaire

Prise RJ45  : l'indispensble

La prise RJ45, rendue obligatoire par la norme NF C 15-100 est une prise multimédia universelle. Elle permet de brancher toute sorte d'appareils numériques comme : une télévision, un décodeur, un ordinateur, une imprimante réseau, un téléphone, une console de jeux, etc.

Le nombre de prises RJ45 dans le logement est déterminé par le type de coffret de communication installé. Les prises peuvent être installées en encastré ou en saillie.