Tableau électrique
Pour protéger les biens et les personnes, optez pour un tableau équipé, à équiper, de 1 à 4 rangées, pour les logements T1 à T6.
pertinence
prix croissant
prix décroissant
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Comment choisir mon tableau électrique ?
Tableaux électriques comment bien le choisir En savoir plusQuestions fréquentes
À quelle hauteur doit-on installer un tableau électrique ?
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques à basse tension. Elle vise à garantir la sécurité de l’installation et assurer la protection des personnes et des biens. Pour cette raison, elle s’occupe également de savoir à quelle hauteur se place le tableau électrique,... En savoir plus
Quelle est la norme NF C 15-100 pour le tableau électrique ?
Vous souhaitez ajouter des modules à votre tableau électrique ou tout changer ? Avant toute intervention sur cette partie de votre installation, il est important d’en vérifier les obligations de sécurité.
Votre tableau électrique est le cerveau de votre installation électrique. Il... En savoir plus
Combien de rangées prévoir pour un tableau électrique ?
Imaginez votre installation électrique comme un organisme, avec les circuits en guise de veines, connectées au cœur (votre tableau de protection), indispensables à l’alimentation des membres (les appareils électriques). Le tableau électrique joue en effet un rôle central dans cette... En savoir plus
Comment raccorder un tableau électrique et tous ses équipements ?
Vous voilà paré : vous avez acheté votre tableau électrique flambant neuf et vous vous apprêtez à l’installer. Il ne vous reste plus qu’à préciser un point : vérifier comment raccorder le tableau électrique et tous ses équipements, le tout en respectant à la lettre la norme NF C... En savoir plus
De quoi est composé un tableau électrique ?
Au cœur de votre installation électrique, il y a le tableau de répartition (aussi appelé tableau de protection ou tableau électrique). Si vous décidez de rénover votre installation et de changer cet élément central, il est bon, tout d’abord, de savoir de quoi est composé un tableau... En savoir plus
Tableau électrique qui disjoncte, que faire ?
Si le tableau électrique disjoncte, c’est qu’une surtension ou un défaut électrique sont présents dans l’installation. Cette disjonction a pour but de protéger les biens et les personnes. Il est alors rassurant, dans un premier temps, de savoir que le disjoncteur a bien rempli son... En savoir plus
Comment installer un tableau électrique ?
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus
Le tableau et coffret électrique
Aussi appelé tableau électrique ou tableau de répartition, le coffret électrique est l’organe central d’une installation électrique : il permet la distribution de l’électricité en toute sécurité. Il regroupe les circuits électriques d’une habitation (lumières, volets roulants, chauffage…) et accueille les éléments modulaires de protection (disjoncteur, interrupteur différentiel…).
À équiper ou pré-équipé conformément à la norme NF C 15-100, il peut être fixé sur une GTL (Gaine Technique Logement) et comprend une ou plusieurs rangées d’une capacité de 13 ou 18 modules.
Parmi ses équipements figurent des portes (opaques ou transparentes), plaques de fond, rails, systèmes de branchement à la terre…une version étanche est également disponible pour une meilleure adaptation aux lieux exposés à l'humidité et à la poussière.
Avec le coffret cache-borne, vous pouvez ajouter des appareils s’il n’y a plus de place dans le tableau. Quant au tableau de commande, il permet la mise en marche automatique du chauffe-eau en période de tarif réduit.
Découvrez également l'offre Driva with Netatmo, l'écosysteme du tableau électrique connecté.
Avec la gamme complète de produits Drivia with Netatmo, prenez le contrôle de votre maison, améliorez votre confort au quotidien et réalisez des économies d’énergies :
- un module Control pour connecter l’installation à Internet
- un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
- un écocompteur pour suivre votre consommation énergétique totale et par poste
- un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
- un télérupteur pour piloter l’éclairage
- un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec
- un délesteur pour éviter les coupures intempestives
Pour rénover votre installation électrique, vous pouvez choisir de faire appel à un électricien du réseau électricien certifié Legrand : confort et sécurité assurés ! Réalisez un diagnostic de votre installation.
Préparez votre rénovation électrique grâce aux FAQ suivantes :
- Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ? - particulier | Legrand
- Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ? - particulier | Legrand
- Comment améliorer l'efficacité énergétique de son nouveau logement ? - particulier | Legrand
- Quelle norme électrique choisir ? - particulier | Legrand
- Comment installer un tableau électrique ? - particulier | Legrand
- Comment refaire l'électricité générale de ma maison ? - particulier | Legrand
- Comment obtenir un devis pour réaliser des travaux d'électricité chez moi ? - particulier | Legrand
- Quel matériel électrique acheter pour sa maison ancienne ? - particulier | Legrand
- Quels sont les différents types d'installation électrique ? - particulier | Legrand
- Comment rénover d'anciennes installations électriques ? - particulier | Legrand
- Comment se fait la mise en service de l’électricité ? - particulier | Legrand
- Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ? - particulier | Legrand
- Quel budget pour la rénovation électrique complète de ma maison ? - particulier | Legrand
- Comment refaire l'électricité dans ma maison sans faire de saignées ? - particulier | Legrand